Doblado de Tubo Avanzado
Formación en Doblado de Tubo Avanzado
Se suele decir que el doblado del tubo es un arte, no una ciencia. Si bien es cierto que, cuando se hace bien, el tubo doblado puede adoptar un aspecto artístico, el verdadero arte del doblado de tubo está en la capacidad de los operarios para superar las variables inherentes a la aplicación de la curva. Con el enfoque correcto, una formación adecuada, una planificación cuidadosa, una actitud positiva y un poco de práctica, casi todo el mundo puede doblar el tubo correctamente. El propósito de este programa de formación es aprender cómo aplicar el método Swagelok de doblado del tubo, así como varios consejos y trucos que le ayudarán a eliminar parte del misterio del doblado del tubo. El método Swagelok es preciso para el trazado de todos los ángulos hasta 180 grados inclusive, en todos los tamaños dentro de la capacidad de la línea de dobladoras de tubo Swagelok.
Sobre el Curso
Temas
- Explicar tres variables que deben tenerse en cuenta al doblar tubo
- Describir qué es el efecto muelle, cómo afecta al proceso de doblado y cómo se compensa
- Describir los componentes de la dobladora de tubo manual Swagelok
- Explicar el propósito de la marca de longitud de tubo recto en la placa de medición
- Explicar la longitud mínima del último tramo y describir cómo se puede utilizar esta longitud
- Explicar la finalidad de los tres tipos de marcas utilizadas en el método Swagelok de doblado del tubo
- Calcular la longitud del tubo utilizado en una desviación, dada toda la información necesaria para realizar el cálculo
- Doblar el tubo en la forma especificada por una plantilla utilizando los datos de doblado del método Swagelok, y la dobladora de tubo
- Identificar cinco posibles defectos de una curva y explicar sus causas
Dirigido a
- Fabricantes, instaladores, técnicos, contratistas, ingenieros y directores implicados en el diseño y construcción de instalaciones de tubo para procesos y sistemas de instrumentación analítica
Duración del curso
Está disponible en dos, tres y cuatro días, y cada día se añaden nuevas técnicas importantes:
- Curso de Dos Días: Formación completa sobre el uso de la dobladora de tubo manual hasta 1/2 pulg. de diámetro
- Curso de Tres Días: Se añade la formación detallada sobre el uso de las dobladoras de tubo para banco
- Curso de Cuatro Días: Mejora de las técnicas y práctica sobre el uso de la dobladora eléctrica
Cómo Inscribirse
Envíe un correo electrónico fieldservices@swagelok.com para solicitar una formación privada en sus instalaciones. Su centro autorizado de ventas y servicio le dará todos los detalles.