alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Wer wir sind > Unternehmenshistorie


Die Unternehmenshistorie von Swagelok

Unternehmensgründung und Wachstum

Vorstellung einer Rohrverschraubung von Swagelok durch Gründer Fred Lennon

Mit einem Darlehen von 500 Dollar vom Onkel seiner Frau gründete Fred A. Lennon das Unternehmen im Juli 1947. Wir wachsen und gedeihen weiter, weil wir uns der Geschwindigkeit unserer Kunden und dem Tempo des Wandels in der Welt anpassen – ohne die Grundlagen unseres Erfolgs aus den Augen zu verlieren.


Die Swagelok Company in den 1940ern 

1940er

1946

Fred A. Lennon und Cullen B. Crawford lernen sich kennen. Die revolutionäre Swagelok®-Rohrverschraubung, eine Zwei-Klemmringverschraubung, wird entwickelt.

1947-1948

Crawford und Lennon gründen die Crawford Fitting Company. Im darauffolgenden Jahr kauft Lennon das gesamte Unternehmen und das Patent für die Swagelok-Rohrverschraubung von Crawford.

1949

Lennon baut ein Netzwerk aus unabhängigen Vertriebs- und Servicezentren als Alleinvertriebshändler von Swagelok-Produkten auf. Das erste Vertriebs- und Servicezentrum ist R.S. Crum, dass für den Nordosten der Vereinigten Staaten zuständig ist.

Die Swagelok Company in den 1950ern

1950er

1950

Das erste Werk von Crawford Fitting in Cleveland war von 1950 bis 1965 der Hauptsitz des Unternehmens.

1950er

Die Swagelok-Produktreihe wird mit der Gründung kleiner, strategisch ausgerichteter Unternehmen erweitert, die unter anderem Rohrverschraubungen und Nadelventile.

Erfahren Sie mehr über unsere Erfolgsmarken

Die Swagelok Company in den 1960ern

1960er

1964

Das Unternehmen wird zu groß für das Werk in Cleveland und zieht im Jahr 1964 nach Solon, einem Vorort von Cleveland.

1969

Produkte von Swagelok werden auch in Europa vertrieben und das erste europäische Lager wird in Betrieb genommen. Von dort beliefert das Unternehmen Kunden in den Niederlanden und der Schweiz sowie in Österreich, Belgien, Deutschland und im Vereinigten Königreich.

1969

Der Astronaut Russell L. „Rusty” Schweickart verlässt die Mondlandefähre Apollo 9 für einen Weltraumspaziergang 192 km von der Erde entfernt und trägt dabei ein Gerät zur Atemluftversorgung, in dem Swagelok-Ventile und -Verschraubungen verbaut sind.

Die Swagelok Company in den 1970ern

1970er

1970

Swagelok-Produkte kommen standardmäßig in kritischen Anwendungen zum Einsatz. So zum Beispiel auch in Alvin, dem damals fortschrittlichsten U-Boot der Welt, das auf eine Tiefe von 1830 m abtauchen konnte.

1972

Swagelok-Produkte werden nun auch in Teilen von Asien vertrieben.

1975

Die Raumsonde Viking 1 landet auf dem Mars und sammelt Bodenproben. Sie wurde mit Verschraubungen von Swagelok gebaut.

Die Swagelok Company in den 1980ern

1980er

1980er

Der Vertrieb von Swagelok-Produkten wird auf weitere Länder in Europa und Asien sowie Afrika ausgeweitet.

Die Swagelok Company in den 1990ern

1990er

1997

Nach jahrelanger Entwicklung führender Produkte werden die einzelnen Unternehmen unter einem Logo und dem Markennamen Swagelok vereint.

1990er

Mit der geschäftlichen Ausweitung in Asien-Pazifik, Südamerika und im Nahen Osten profitieren immer mehr Kunden weltweit von Swagelok-Produkten.

1998

Der Swagelok-Gründer Fred. A. Lennon verstirbt 1998 im Alter von 92 Jahren. Das Unternehmen gründet die Swagelok Foundation und seine Familie den Fred A. Lennon Charitable Trust zur Unterstützung von Wohltätigkeits-, Non-Profit- und gemeinnützigen Organisationen.

Die Swagelok Company in den 2000ern

2000er

2007

Zum ersten Mal in der Geschichte umrundet ein mit komprimiertem Erdgas (CNG) angetriebenes Fahrzeug die Erde. Im Kraftstoffsystem des Autos sind Ventile, Schläuche und Rohrleitungen von Swagelok verbaut. Das Projekt soll auf die Einsatzmöglichkeiten alternativer Kraftstoffe aufmerksam machen.

2008

Swagelok eröffnet einen Produktionsstandort in Changshu, China. Hier werden nur Zubehörteile gefertigt, während gleichzeitig Kapazitäten und der Zugang zu Talenten ausgebaut werden.

Die Swagelok Company in den 2010ern

2010er

2010

Die Position der Field Engineers wird eingeführt, um die Expertise und Lösungen von Swagelok direkt an die Kunden weiterzugeben. Heute sind weltweit mehr als 200 Field Engineers im Einsatz.

 

Die Swagelok Company in den 2020ern

2020er

2020

Thomas F. Lozick ist Geschäftsführer in dritter Generation seit der Gründung von Swagelok. Aufbauend auf den Werten seines Vaters und seines Großvaters hat Lozick es sich zum Ziel gesetzt, den kundenorientierten Ansatz des Unternehmens als Vorsitzender und CEO weiter zu stärken.

2021

Auf einer Fläche von ca. 11.520 m2 befindet sich der globale Firmenhauptsitz sowie das Innovation Center von Swagelok. Der moderne Campus verbindet das Hauptwerk in Solon mit dem Zentrum für Auftragsabwicklung.