Analysesysteme in der chemischen Produktion
Präzise Analysetechnik bei INEOS
Hochentwickelte Spezialpolymere spielen in der heutigen Welt eine immer wichtigere Rolle. Dies gilt auch für INEOS, einen global agierenden Hersteller von petrochemischen Produkten und Lösungen für Brennstoffe und Schmiermittel, Lebensmittelverpackungen, Baumaterialien, Textilien und viele weitere Bereiche.
Der Erfolg des Unternehmens hängt maßgeblich von einer kontinuierlich fehlerfreien, zuverlässigen und sicheren Produktion qualitativ hochwertiger Produkte ab. In der Produktionsanlage von INEOS in La Porte, Texas, kommt fortschrittliche Analysetechnik zum Einsatz, um die hohen Anforderungen in der Entwicklung von Polymerlösungen zu erfüllen. Damit die Systeme wie vorgesehen funktionieren, arbeitet INEOS bereits seit mehreren Jahren mit Swagelok Southeast Texas zusammen.
„Bei meiner Arbeit als Experte für Analysegeräte sind für mich vier Punkte besonders wichtig“, so Claude Stephens, Experte für Analysegeräte bei INEOS. „Diese Punkte sind Prozesse, Normen, Mitarbeiter und Hardware. Swagelok spielt bei der Hardware eine zentrale Rolle. Die Swagelok-Mitarbeiter sichern die Zuverlässigkeit jeder einzelnen Komponente der Analysetechnik, die bei uns zum Einsatz kommt.“
Zuverlässige Produkte
Bei INEOS kommen viele verschiedene Prozesschemikalien zum Einsatz. Sicherheit und ökologische Verantwortung nehmen für das Unternehmen einen hohen Stellenwert ein. Deshalb wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass für die Analysetechnik und Probenahmesysteme ausschließlich qualitativ hochwertige Komponenten zum Einsatz kommen.
„Dank der zuverlässigen Arbeit von Swagelok können wir uns voll und ganz auf den reibungslosen Ablauf unserer Prozesse verlassen“, so Kevin Herndon, Leiter Forschung und Entwicklung bei INEOS. „Wir arbeiten mit Stoffen, die nicht in die Atmosphäre gelangen dürfen, und in unseren Systemen kommen zahlreiche unterschiedliche Ventile zum Einsatz. Darunter sind viele Ventile in den Größen von 1/4 und 1/8 Zoll bis hin zu großen industriellen Kugelhähnen von 2-1/2 Zoll. Mithilfe von Swagelok können wir all unsere Anforderungen in sämtlichen Bereichen abdecken.“
Präzise Analyse
Um zu prüfen, ob die Produkte die festgelegten Spezifikationen einhalten, verlassen sich die Techniker von INEOS auf ihre Analysegeräte. Wenn diese Geräte die Eigenschaften der Probe jedoch nicht repräsentativ widerspiegeln, kann sich dies negativ auf die Produktqualität auswirken. Aus diesem Grund hat INEOS eng mit den Field Engineers von Swagelok zusammengearbeitet, um ein Probenahmesystem zu entwickeln, das genaue Proben ermöglicht und zuverlässige Ergebnisse liefert.
Wenn Analysegeräte die Eigenschaften der Probe jedoch nicht exakt widerspiegeln, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Qualität des Endprodukts haben.
„Was ich am meisten an der Zusammenarbeit mit INEOS schätze, ist die kollaborative Umgebung, die wir gemeinsam geschaffen haben“, so Trey Sinkfield, Field Engineering Manager bei Swagelok Southeast Texas. „Wir sind stets im Austausch miteinander. So können wir Herausforderungen gemeinsam angehen und die bestmögliche Lösung finden, selbst wenn wir dafür neue Wege einschlagen müssen.
Bei der Zusammenarbeit mit INEOS geht es vor allem darum, herauszufinden, welche Komponenten sich besonders gut für bestimmte Zwecke eignen“, ergänzt Sinkfield. „Wir möchten nicht einfach nur bereits Bestehendes ersetzen. Wir betrachten das System als Ganzes, vom Prozessanschluss bis zum Analysegerät. So können wir feststellen, welche Systemkomponenten möglicherweise Probleme verursachen und mit welchen Anpassungen man das System insgesamt optimieren kann.“
Das Ergebnis sind präzise Analysegeräte und eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage für die INEOS-Mitarbeiter, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten.
Geschulte Mitarbeiter
Beim Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten muss bei der Auslegung und Installation von Analysegeräten darauf geachtet werden, dass alle Spezifikationen eingehalten und die vorgesehenen Funktionen erfüllt werden. Wenn es um die passenden Schulungsangebote für Techniker und Kontraktoren geht, verlässt sich INEOS auf Swagelok. So wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter von INEOS über die erforderlichen Kompetenzen rund um Fluidsysteme verfügen.
Dank der Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sind unsere Mitarbeiter in der Lage, kontinuierliche Wartungsarbeiten durchzuführen. Systemausfälle und -fehler werden auf diese Weise verringert.
„In Zusammenarbeit mit Swagelok haben wir Schulungs- und Weiterbildungsprogramme für unsere Kontraktoren und Wartungsteams erarbeitet. So können wir sicherstellen, dass Installationsarbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden“, so Saleem Ackbar, Mechanical Reliability Engineer. „Es ist wichtig, dass diese Arbeiten von Anfang an richtig ausgeführt werden. Dank der Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sind unsere Mitarbeiter in der Lage, Rohrleitungen zu installieren und kontinuierliche Wartungsarbeiten durchzuführen. Systemausfälle und -fehler werden auf diese Weise verringert.“
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie Ihre Probenahme und -analyse mithilfe von hochwertigen Komponenten und umfassenden Schulungsmöglichkeiten verbessern können? Unsere Experten für Analysegeräte unterstützen Sie mit wertvollen Einblicken und Informationen – unabhängig davon, welche Analyse- bzw. Probenahmesysteme bei Ihnen zum Einsatz kommen. Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok, um weitere Informationen zu erhalten.
In Verbindung stehende Artikel
Services unserer Swagelok Field Engineers: Verbesserung analytischer Instrumentierung
Firmen weltweit stehen unter immer größerem Druck, trotz zunehmender Qualifikationslücken der Mitarbeiter immer höhere Gewinne zu erzielen. Swagelok Field Engineers unterstützen Sie mit professionellen Schulungen sowie dem Prüf- und Beratungsservice, die Probleme bei Fluidsystemen zu lösen.
Tipps für repräsentative Proben in der Analysentechnik
Die Sicherstellung repräsentativer Proben in einem analytischen Instrumentierungssystem kann Sie vor Herausforderungen stellen. Lernen Sie von Swagelok Experten, wie Sie Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die durch fehlerhafte Proben verursacht werden.
Sicherheit am INEOS Petrochemiestandort
Swageloks Beitrag zum sicheren Betrieb am Standort Köln ist auf die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zurückzuführen. Erfahren Sie, wie Swageloks bewährte Qualität und Zuverlässigkeit INEOS dabei unterstützt, die eigenen Umwelt- und Sicherheitsstandards zu erfüllen.