alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Sicherheit am INEOS Petrochemiestandort

INEOS-petrochemische-sicherheit

INEOS - Höchste Ansprüche an die Sicherheit

Andreas Growe & Vera Weski, Swagelok Düsseldorf

Informationen zum Kunden

INEOS ist ein globaler Hersteller von petrochemischen, Spezialchemikalien- und Ölprodukten. Das petrochemische Werk in Köln gehört zu den größten Standorten des INEOS-Konzerns und produziert 4,2 Millionen Tonnen an petrochemischen Rohstoffen jedes Jahr.

Eine Beziehung, bei der Sicherheit im Mittelpunkt steht

Swageloks Beitrag zum sicheren Betrieb der ca. 200 Hektar großen petrochemischen Anlage von INEOS in Köln basiert auf der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit von Swagelok-Bauteilen und individuellen Systemlösungen. Besonders im Bereich der analytischen Instrumentierung ist die Zusammenarbeit beider Unternehmen sehr eng. Hierzu zählt nicht nur die intensive Beratung durch Swagelok Ingenieure, sondern auch die regelmäßige Teilnahme von INEOS Mitarbeitern an Swagelok Sicherheits- und Montageseminaren. INEOS arbeitet bereits seit 2006 mit Swagelok Düsseldorf, dem lokalen Vertriebs- und Servicezentrum, zusammen. Immer mit dem Ziel, die sichere Produktion petrochemischer Gase und Flüssigkeiten zu gewährleisten.

INEOS verlässt sich nicht nur auf Swagelok Komponenten, sondern vor allem auch auf die Expertise des Unternehmens. Die Bereitstellung von Swagelok Seminaren für die Analytische Instrumentierung hilft INEOS dabei, die Prozess- und Produktqualität im Werk sicherzustellen. Die für INEOS entwickelten Lösungen und eingesetzten Swagelok Komponenten haben dazu beigetragen, dass diese auf Sicherheit ausgerichtete Partnerschaft so erfolgreich ist.

Swageloks Expertise als zuverlässiger Berater unterstützt INEOS dabei, aktuelle Herausforderungen mit Fluidsystemen zu meistern. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Swagelok und INEOS Köln hat nicht nur geholfen neue Lösungsansätze zu finden, sondern auch ermöglicht, dass INEOS bereits seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich seine Sicherheitsziele erreicht.

Kontaktieren Sie einen Experten vor Ort, um mehr zu unseren Fluidsystem-Sicherheitsleistungen zu erfahren

 

1. Bewährte Qualität der Komponenten

Das INEOS Werk in Köln ist ein eng eingebundener industrieller Komplex mit vielfältigen Fluidsystemanwendungen, die Swagelok optimal mit seinen Serviceleistungen unterstützt. Angesichts der starken Ausrichtung auf Prozessanalysentechnik ist es wichtig, dass INEOS die zuverlässigsten Produkte in seinen Systemen einsetzt. Bereits die kleinste Menge eines falschen Fluids kann sich auf die gesamten chemischen Produktionsprozesse auswirken.

Der Teamleiter Prozessanalysentechnik von INEOS, Udo N., schreibt einen Teil der bewährten Sicherheit im Werk in Köln den hochentwickelten Bauteilen von Swagelok zu. „Wir verwenden nur Swagelok, weil wir eine hoch qualitative Fitting-Technologie benötigen“.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass nicht alle industriellen Bauteile die gleiche Qualität aufweisen. Das Vermischen oder Austauschen von Teilen verschiedener Hersteller kann zu einer unzuverlässigen Leistung, Freisetzung schädlicher Stoffe in die Umwelt, Sicherheitsproblemen und Kostensteigerungen führen. Die Auswahl von Swagelok-Bauteilen für die Fluidsysteme garantiert eine optimale Kompatibilität für den gesamten Betrieb.

2. Kundenspezifische Lösungen

Das Prozessanalysen Team von INEOS ist für das gesamte Werk verantwortlich. In diesem Bereich spielt Qualität eine wichtige Rolle - von den angelieferten Rohstoffen über die Prozesse bis hin zum Endprodukt. In der Prozessanalyse gibt es traditionsgemäß viele Fittinge und Kupplungen, und jedes Teil muss ganz genau passen und absolut dicht sein.

Die Reduzierung der Fluidsystemkomplexität hilft dabei, potenzielle Komplikationen zu reduzieren. Swagelok Systemlösungen (Custom Solutions) ermöglichen, dass die Systeme der INEOS immer effizient laufen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Prozessanalysen Team von INEOS verstehen die Ingenieure bei Swagelok Düsseldorf ganz genau, was das Werk benötigt. So kann schnell eine Konfiguration entwickelt werden, die optimal auf die Systemanforderungen angepasst ist. Die Qualität und Effektivität der Swagelok Systemlösungen (Custom Solutions) sind für INEOS von großer Bedeutung.

3. Kontinuierliche Weiterbildung

Kontinuierliche Aus-und Weiterbildung der Mitarbeiter in der Analysentechnik, sind ein Grund für den anhaltenden Erfolg des Werks. INEOS geht keine Kompromisse ein, wenn es um das Engagement für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb der Produktionsanlagen geht.

Individuelle Sicherheits-und Montageseminare für Mitarbeiter sind ein unverzichtbares Serviceangebot für Kunden von Swagelok. Erst vor kurzem hat INEOS gemeinsam mit Swagelok Düsseldorf und Außendiensttechnikern von Swagelok an einer Process Analyzer Sampling System Plus (PASS+) Seminar teilgenommen. Hierbei konnten die Teilnehmer umfassende Kenntnisse erlangen über die Prinzipien zur Entwicklung von Probeentnahmesystemen, sowie dem Vermeiden von alltäglichen Systemfehlern. Dieses wertvolle Wissen unterstützt die Mitarbeiter in Köln dabei, die Effizienz und Sicherheit an ihrem Standort weiter auszubauen.

4. Vertrauen und Kompetenz

Erfahrung und Verantwortung machen bei der Auswahl eines Geschäftspartners den Unterschied. Der besondere Wert einer Zusammenarbeit mit einem Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum, ist das gemeinsame Ziel innovative Lösungen zu entwickeln, die Sicherheit und Effizienz erhöhen. Für Henk v.W., Manager Prozessanalysentechnik, basieren zahlreiche Anwendungserfolge im Werk auf der engen Zusammenarbeit von Swagelok Ingenieuren und INEOS Experten. Das langjährige Know-how und das umfangreiche Prozesswissen, sind besonders wertvoll für uns, sagt Henk v.W. „Unser Swagelok Ansprechpartner hat viel Erfahrung mit unterschiedlichen Anwendungen und wenn er etwas verspricht, wird es auch genauso erledigt. Das schätzen wir sehr.“

Sind Sie neugierig geworden? Möchten Sie mehr erfahren, wie Ihre Zusammenarbeit mit Swagelok die Sicherheit in Ihrem Betrieb erhöhen kann?

Kontaktieren Sie einen Experten vor Ort, um mehr zu unseren Fluidsystem-Sicherheitsleistungen zu erfahren

In Verbindung stehende Artikel

Fluid-System-Strategien

Vier Strategien zur Maximierung der Effizienz von industriellen Fluidsystemen

Wie die meisten Betriebsleiter und Ingenieure tragen Sie eine große Verantwortung — haben aber nicht alle für den sicheren und effizienten Betrieb des Werks notwendigen Ressourcen. Erfahren Sie, wie Sie beim Betreiben des Fluidsystems den Ausstoß der Werks maximieren, die Kosten reduzieren und Ausfallzeiten vermeiden können.

Fluidsystemkomponenten

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fluidsystemkomponenten

Die Kosten für den Austausch einer einzelnen Fluidsystemkomponente gehen weit über die Beschaffungskosten hinaus. Holen Sie sich Tipps von den Swagelok-Experten und erfahren Sie, wie Sie die Systemkosten reduzieren und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Komponenten maximieren können.

Fluidsystem-Sicherheitsprüfung

7 Tipps für die Konstruktion sicherer Fluidsysteme

Bei der Entwicklung industrieller Fluidsysteme steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Swagelok Experten geben Ihnen wertvolle Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu reduzieren und die Betriebszeit Ihrer Anlagen zu erhöhen.