INEOS 석유화학 전문업체 안전성 사례 연구
사례 연구: INEOS 석유화학 시설의 안전 향상에 기여한 Swagelok
스웨즈락 뒤셀도르프의 Andreas Growe와 Vera Weski
고객 소개
INEOS는 석유화학제품, 특수 화학제품 및 유류 제품들을 생산하는 세계적인 제조업체입니다. 독일 쾰른에 위치한 석유화학 시설은 INEOS 시설 중 규모가 가장 크며, 석유화학 계열 물질을 매년 420만 톤 생산합니다.
안전에 중점을 둔 협력 관계
스웨즈락은 INEOS가 독일 쾰른에 있는 500에이커(2제곱킬로미터) 규모의 석유화학 시설을 안전하게 운영하는 데 기여하고 있습니다. 이는 스웨즈락 부품 및 맞춤형 솔루션의 품질과 신뢰성이 높고, 양사가 분석 장비 및 최적의 밸브 선택 기준을 기반으로 긴밀하게 협력하고 있으며, 스웨즈락 설치 교육이 끊임 없이 제공되고 있음을 시사합니다. INEOS는 2006년부터 현지의 공식 판매 및 서비스 센터인 스웨즈락 뒤셀도르프와 협력하여 석유화학 가스 및 유체의 안전한 생산을 위해 힘써 왔습니다.
INEOS는 스웨즈락 부품과 맞춤형 솔루션의 높은 품질 및 신뢰성은 물론 스웨즈락의 애플리케이션 관련 전문 지식까지 믿고 활용해 왔습니다. Swagelok 뒤셀도르프 지사에서는 분석 계장 설치 교육을 꾸준히 실시해 INEOS가 시설 전체에 걸친 프로세스와 제품의 품질을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다. 고객사의 안전을 위한 솔루션과 부품 공급, 이것이 바로 오랜 파트너십의 핵심입니다.
스웨즈락은 신뢰받는 자문가로서 전문 지식을 활용해 INEOS가 유체 시스템 문제를 해결하도록 지원합니다. Swagelok와 INEOS는 4가지 측면에서 긴밀하게 협업해, 쾰른 공장에 최적의 솔루션을 구축했을 뿐만 아니라 10년 넘는 시간동안 안전하게 시설을 운영할 수 있었습니다.
1. 고품질의 부품
INEOS 쾰른 시설은 유래가 깊은 통합 산업 단지로, 그 유체 시스템 애플리케이션은 스웨즈락의 핵심 역량과 결합되어 있습니다. INEOS는 특히 공정 분석 기술에 중점을 두고 있어, 반드시 최고 품질의 제품을 시스템에 사용해야 합니다. 부적절한 유체가 조금이라도 포함되면 전체 화학 제품의 품질과 공정을 해치기 때문입니다.
INEOS 분석팀 매니저인 Udo N.은 쾰른 시설을 안전하게 운영할 수 있는 것이 스웨즈락의 첨단 부품 덕분이라고 말합니다. “우리가 스웨즈락 제품만 사용하는 건 고품질 피팅 기술이 필요하기 때문입니다,”라고 Udo가 설명했습니다.
기억해야 할 사실은 모든 산업용 부품이 동일한 품질로 만들어지지는 않는다는 점입니다. 기존의 부품을 다른 제조업체의 부품으로 교체하거나 혼합해서 사용하면, 전체 시스템 성능이 저하될 수 있으며 환경이나 안전 문제가 발생하고 비용이 증가할 수 있습니다. INEOS는 공장 유체 시스템 전체에 걸쳐 스웨즈락 부품을 채택함으로써 운영 측면에서 호환성을 확보한 셈입니다.
2. 맞춤형 플랜트 솔루션
INEOS의 분석 기술 서비스 팀은 공장 전체의 모든 공정 분석 시스템을 책임집니다. 원료가 입고되고 정해진 프로세스를 거쳐 완제품이 만들어지기까지, 모든 단계에서 가장 중요한 것이 바로 품질입니다. 통상적으로 프로세스 분석을 할 때에는 수많은 피팅과 커플링을 사용해왔으며, 이 피팅과 커플링은 서로 꼭 맞아야 정확하게 제 기능을 수행할 수 있습니다.
따라서 유체 시스템을 덜 복잡하게 만드는 것만으로도 문제 발생 가능성을 최소화할 수 있습니다. 바로 이 측면에서 스웨즈락 맞춤형 솔루션은 INEOS 시스템이 항상 효율적으로 가동될 수 있도록 기여하였습니다. Swagelok 뒤셀도르프 지사의 엔지니어는 INEOS 분석 기술 서비스 팀과 협력하여 시설에 어떤 것이 필요한지 파악하고, 가장 적합한 시스템 구성을 설계하였습니다. 즉 Swagelok의 조립체가 INEOS의 고품질의 효과적 시스템 설계에 꼭 필요했던 것입니다.
3. 가치있는 훈련 및 교육
INEOS 분석 기술 서비스 팀에게 제공되는 교육은 공장의 성공을 유지하는 데 꼭 필요합니다. 이 기업은 석유화학물질을 생산하는 과정에서 주변 지역 사회 및 환경의 안전을 보호함으로써 큰 명성을 얻었습니다.
현장에서 소규모로 이루어지는 직원 안전 교육은 Swagelok이 고객사에 제공하는 매우 유용한 서비스입니다. 최근 INEOS는 스웨즈락 뒤셀도르프 및 스웨즈락 필드 엔지니어들과 함께 공정 분석기 샘플링 시스템 플러스(PASS+: Process Analyzer Sampling System Plus) 교육에 참여했습니다. 쾰른 공장 직원들은 샘플링 시스템 설계 원칙, 공정 분석기 모범 사례, 효율성을 높일 수 있는 공장 시스템 최적화 방법을 배웠습니다. 신입 사원에서 숙련된 전문가에 이르기까지, INEOS 직원들은 스웨즈락의 교육 세미나를 이수함으로써 공장의 안전을 강화할 것입니다.
4. Swagelok의 숙련된 경험 및 책임감
비즈니스 파트너를 선택할 때 현장 경험과 책임감에 따라 결과물에 많은 차이가 생깁니다. Swagelok 현지 판매 및 서비스 센터와 함께 일하면, 시스템 성능을 한층 향상시킬 수 있습니다. INEOS 분석 기술 서비스 매니저인 Henk V.는 이 시설에 설치된 수많은 애플리케이션이 성공적으로 운영되고 있는 게 스웨즈락 뒤셀도르프 센터의 엔지니어들 덕분이라고 말합니다.
“스웨즈락의 가치는 유구한 역사와 공정에 대한 지식에 있습니다,”라고 Henk가 말했습니다. “스웨즈락은 다양한 애플리케이션에 걸쳐 풍부한 경험을 갖고 있으며 약속을 반드시 지킵니다. 참 훌륭한 일이죠.”
스웨즈락과의 협업으로 공장의 안전을 확보할 수 있는 방법을 알고 싶으십니까? 자세한 정보는 현지의 공식 스웨즈락 판매 및 서비스 센터로 문의하십시오.
관련 기사
산업용 유체 시스템의 효율성을 극대화하는 4가지 전략
대부분의 플랜트 관리자 및 엔지니어와 마찬가지로 귀하는 많은 책임—을 지니고 있지만 플랜트 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 모든 자원을 가지고 있지는 않습니다. 유체 시스템을 관리할 때 처리량을 극대화하고, 비용을 절감하며, 가동 중지시간을 방지하는 방법을 알아보십시오.
산업용 유체 시스템에서 부품의 수명을 극대화하는 방법
산업용 유체 시스템 구성 요소를 교체하는 비용은 부품 가격을 능가합니다. 문제가 발생하기 전에 이를 예방할 수 있는 스웨즈락 전문 유지보수 가이드를 통해 부품의 수명을 극대화하면서 시스템 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.
보다 안전한 산업용 유체 시스템 구축을 위한 7가지 팁
산업용 유체 시스템을 설계할 때는 플랜트의 안전을 최우선으로 생각해야 합니다. 필수 유체 시스템 구성 및 설계 가이드를 활용해 엔지니어와 기술팀이 어떻게 안전 사고 발생을 방지하고 시스템 가동시간을 유지할 수 있는지 소개합니다.