Rohrschneidewerkzeuge und mehr: Fünf wichtige Fluidsystemwerkzeuge, die jeder professionelle Anwender benötigt
Rohrschneidewerkzeuge und mehr: Fünf wichtige Werkzeuge, die jeder Fluidsystemprofi kennen muss
Roger Bott, Technical Service Engineer und zertifizierter Schweißinspektor, Swagelok
In zahlreichen Anlagen auf der gesamten Welt kommen Fluidsysteme unterschiedlicher Komplexität zum Einsatz. Im Hinblick auf die Sicherheit, sowie den effizienten Betrieb dieser Systeme gibt es viele verschiedene Faktoren zu beachten. Für die ordnungsgemäße Installation und kontinuierliche Wartung dieser Systeme sind einige entscheidende Tools erforderlich, mit denen alle Bediener und Techniker bestens vertraut sein sollten. Hierzu zählen beispielsweise Werkzeuge zum schneiden, entgraten und biegen von Rohrleitungen, die stets griffbereit zur Hand sein sollten.
Aber Werkzeuge und Ausrüstung stehen möglicherweise nicht immer ganz oben auf der Prioritätenliste. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie einfach nur das nächstbeste Werkzeug verwendet haben, das gerade zur Hand war? Haben Sie immer den passenden Rohrschneider griffbereit?
Eine solche Situation kann schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. In Fluidsystemen kommt es auf leckagefreie und langlebige Verbindungen an – und hierfür braucht es die richtigen Werkzeuge. Im Folgenden finden Sie fünf wichtige Punkte, die Fluidsystemtechniker und -bediener bei der Anschaffung von Werkzeugen und Ausrüstung beachten sollten:
1. Rohrschneidewerkzeuge
Sie sollten stets eine Auswahl von Rohrschneidwerkzeugen zur Hand haben, darunter solche zum Schneiden von Rohrleitungen aus Edelstahl, Weichkupfer und Aluminium. Hier können zwar auch Handsägen verwendet werden, allerdings empfiehlt sich allerdings für genaue, winklige und gratfreie Schnittkanten immer der Griff zu speziellen Schneidwerkzeugen. Einige Werkzeuge sind auch mit verformungsfreien Spannsystemen ausgestattet, um eine schnelle Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser zu gewährleisten.
2. Rohrentgratungs- und Rohrplandrehwerkzeuge 
Nach dem Schneiden der Rohrleitungen müssen die Rohrenden winklig und glatt sowie grat- und fasenfrei sein, um durchweg dichte Rohrverbindungen herzustellen. Neben manuellen Schneidwerkzeugen sollten auch einfache Entgratungswerkzeuge für Rohrenden aus Edelstahl, Stahl und Hartlegierungen vorhanden sein. Mit komplexeren Rohrplandrehwerkzeugen lassen sich zudem eine Vielzahl von unterschiedlichen Legierungen bearbeiten, um flache, glatte, winklige sowie grat- und fasenfreie Rohrenden zu erzielen.
In diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Rohrschneide- und Entgratungswerkzeuge von Swagelok einsetzen:
3. Vormontagewerkzeug
Vormontagewerkzeuge bieten in vielen Rohrleitungsanwendungen zahlreiche Vorteile und sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar (z.B. manuelle Vormontagewerkzeuge deren Ergebnis mit einer Prüflehre kontrollierbar ist). Mit diesen Werkzeugen können Bediener Muttern und Klemmringsets an den Rohrleitungen montieren und mit der Prüflehre überprüfen, ob alles richtig sitzt. In Raffinerien bzw. Anlagen, in denen jeden Tag viele solcher Vormontagen anstehen, können für eine höhere Effizienz auch halbautomatisierte Werkzeuge eingesetzt werden.
Im Video sehen Sie unser hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen im Einsatz:
4. Rohrbiegewerkzeuge
Sowohl manuelle als auch elektrische Rohrbiegewerkzeuge sind unentbehrlich, um stets hochwertige Rohrbiegungen an zölligen und metrischen Rohren sicherzustellen. Diese einfach zu verwendenden Rohrbiegewerkzeuge verringern die Installationszeit und den Installationsaufwand und reduzieren außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen. Je nach Anwendungsbereich stehen sowohl manuelle Handrohrbiegewerkzeuge als auch manuelle und elektrische Rohrbiegewerkzeuge für die Werkbankaufstellung zur Verfügung.
Erfahren Sie hier, wie Sie mit dem manuellen Rohrbiegewerkzeug effizient genaue Rohrbiegungen herstellen:
5. Orbitalschweißen
Zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen oder beim Einsatz von kritischen bzw. gefährlichen Medien führt kein Weg an verschweißten Rohrleitungen vorbei. Während manuelle Schweißvorgänge ein hohes Maß an Kompetenz und Sorgfalt erfordern, sorgen neuere Entwicklungen wie Orbitalschweißgeräte für genauere und wiederholbare Schweißergebnisse.
Mit den verfügbaren Orbitalschweißgeräten lassen sich mittels Wolfram-Inertgas-Schweißen (GTAW) Schweißnähte an Rohrleitungen mit hoher Wiederholgenauigkeit herstellen. Dank der effizienten Qualitätsdokumentation ist zudem eine einfache Einhaltung der Branchenstandards sichergestellt. Der Einsatz von automatisierten Orbitalschweißgeräten bedeutet allerdings nicht, dass man ohne qualifizierte und geschulte Schweißer auskommt. Um den größtmöglichen Mehrwert aus Ihrer Investition in Orbitalschweißgeräte zu erzielen, sollten Sie daher die unterschiedlichen Schulungsangebote zum Orbitalschweißen nutzen. So bietet Swagelok beispielsweise umfassende Schulungsprogramme für das Orbitalschweißgerät M200, mit deren Hilfe Betriebsleiter ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand halten können.
***
Beim Kauf dieser wichtigen Werkzeuge gibt es noch einige weitere Punkte zu beachten, darunter:
Ergänzende Tools und Zubehörteile. Rohre und Rohrverbindungen sind nach exakten Toleranzen und Spezifikationen gefertigt. Besonders in kritischen Anwendungen müssen die spezifizierten Parameter genau eingehalten werden, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Durch die Auswahl kompatibler Werkzeuge für Ihre wichtigen Komponenten lassen sich potenzielle Probleme vermeiden.
Dabei spielen jedoch auch die ausgewählten Ausrüstungsteile und Werkzeuge der jeweiligen Bediener bzw. Techniker eine sehr wichtige Rolle. Hier wird empfohlen, auf die von den Rohrleitungsherstellern bereitgestellten Werkzeuge zurückzugreifen. Swagelok bietet in diesem Zusammenhang eine Reihe von Werkzeugen zum schneiden, biegen und vormontieren von Rohrleitungen, die speziell für die Rohrleitungen und Rohrverschraubungen von Swagelok gefertigt wurden. Durch die Auswahl kompatibler Werkzeuge für Ihre Komponenten lassen sich potenzielle Probleme vermeiden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, keine Fluidsystemkomponenten von unterschiedlichen Herstellern miteinander zu kombinieren.
Verfügbarkeit der Werkzeuge. Da Anlagen in der herstellenden und verarbeitenden Industrie oft sehr weitläufig sind, müssen Bediener und Techniker stets darauf achten, dass die Werkzeuge auch dort griffbereit sind, wo sie benötigt werden.
Bei Einsätzen im Feld ist dies allerdings nicht immer möglich. So kann es beispielsweise vorkommen, dass beim Austausch einer Rohrverschraubung vor Ort kein geeignetes Rohrentgratungswerkzeug zur Hand ist. In einem solchen Fall greift der Anwender dann möglicherweise zu einem anderen Werkzeug (z.B. einer Raspel oder Feile), welches er in seinem Werkzeugkoffer findet.
Eine solche Behelfslösung mag im Notfall vielleicht zum gewünschten Ergebnis führen, grundsätzlich sollte man allerdings auf das korrekte Rohrplandreh- oder Entgratungswerkzeug zurückgreifen, um eine zuverlässige Rohrverbindung herzustellen. Aus diesem Grund sollte eine ausreichende Anzahl wichtiger Werkzeuge vorhanden sein, damit diese jederzeit dort zur Verfügung stehen, wo sie benötigt werden.
In einem solchen Fall kann es von Vorteil sein, einen Anbieter zu wählen, der Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung und Kalibrierung anbietet.
Bei komplexeren Ausrüstungsteilen können Ausfälle und regelmäßige Kalibrierungsvorgänge zu Unterbrechungen führen. Wenn beispielsweise ein Orbitalschweißgerät repariert werden muss, können kritische Schweißverbindungen nicht hergestellt und ggf. muss die gesamte Anlage heruntergefahren werden. In einem solchen Fall kann es von Vorteil sein, einen Anbieter zu wählen, der Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung und Kalibrierung anbietet. Einige Anbieter stellen während der Reparatur auch Ersatzgeräte zur Verfügung.
Unterstützung durch den Anbieter. Bei der Auswahl des geeigneten Anbieters geht es um mehr als nur die Produkte selbst. Wenn Ihr Anbieter sowohl Rohrverbindungen als auch die richtigen Werkzeuge und Schulungsangebote aus einer Hand bereitstellt, können Sie sich darauf verlassen, dass alle Rohrverbindungen in Ihrer gesamten Anlage sicher und zuverlässig hergestellt werden können.
Sie möchten mehr über die Beschaffung von Werkzeugen und Ausrüstungsteilen erfahren? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr über die Rohrleitungen und Zubehörteile aus unserem Portfolio.
In Verbindung stehende Artikel
Checkliste zur Sicherheit in industriellen Fluidsystemen
Mit diesen Best Practices steigern Sie die Sicherheit Ihrer industriellen Fluidsysteme.
Installation von Rohrverschraubungen
Lernen Sie die Grundlagen der Installation von Rohrverschraubungen und erfahren Sie, wie Sie mit Schulungen zu Verschraubungen die Sicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer industriellen Fluidsysteme steigern.
Wie Sie Leistungsdefizite in Ihren Fluid- und Probenahmesystemen lösen
Erfahren Sie, wie Sie mit einfachen und praktischen Tipps die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme steigern.