Как найти подходящий инструмент: вопросы оснащения производства
Как найти подходящий инструмент: вопросы оснащения производства
Роджер Ботт, специалист по техническим услугам и сертифицированный контролер сварочных работ, Swagelok
На заводах мира встречаются жидкостные и газовые системы любой сложности, и для их безопасной и эффективной работы требуется учесть множество факторов. В каждой системе для монтажа и регулярного техобслуживания нужны общераспространенные и важные инструменты и оборудование, знать о которых должны все операторы и слесари.
Тем не менее, на заводе необходимо уделять внимание самым разным компонентам, поэтому инструменты и оборудование не всегда в приоритете. Довольно часто в крайних случаях операторам и слесарям приходится использовать в работе неподходящие инструменты. Кроме того, в отрасли появляется новое поколение инженеров, операторов и слесарей, и им важно получить практические знания о том, как применять важнейшее оборудование в распространенных ситуациях.
Безопасность и надежность трубных соединений в жидкостных и газовых системах на предприятии напрямую зависит от наличия основных инструментов и умения ими правильно пользоваться. Мы предлагаем вашему вниманию несколько важных факторов касательно инструментов и оборудования, о которых нелишне будет помнить операторам и слесарям жидкостных и газовых систем на производстве.
Базовое оборудование
Вне зависимости от конкретных условий, в жидкостных и газовых системах необходимы герметичные и долговечные соединения. Здесь существует немало факторов, однако при любых работах следует обеспечить наличие следующих инструментов.
Инструменты для резки трубок
Обязательно наличие под рукой оборудования для резки трубок, в том числе из нержавеющей стали, мягкой меди и алюминия. С такой целью можно использовать и ручную пилу, однако специализированные инструменты, обеспечивающие легкую и точную резку под прямым углом и без заусенцев, все же предпочтительнее. Кроме того, в некоторых инструментах используются бездеформационные зажимы, допускающие быструю регулировку при наличии трубок различных диаметров.
Инструменты для торцевания трубок и снятия заусенцев
После резки трубки ее края должны быть чистыми и ровными, чтобы соединения в каждой точке системы были герметичными. Помимо ручных инструментов для резки, под рукой должны быть также простые инструменты для снятия заусенцев с трубок из нержавеющей и углеродистой стали, а также твердых сплавов. Более сложное оборудование для торцевания трубок может сделать края трубок из самых разнообразных сплавов плоскими, гладкими, ровными, без заусенцев и фасок.
Оборудование для предварительного обжима
Инструмент для предварительного обжима может пригодиться при монтаже трубных обжимных фитингов в самых разных ситуациях. Существует несколько разновидностей, включая промеряемый и ручной инструмент предварительного обжима. Инструмент позволяет оператору предварительно обжать набор из гайки и обжимных колец на трубке, а затем использовать щуп для контроля зазоров при завершении монтажа. Если на предприятии необходимо ежедневно производить предварительный обжим в больших объемах, рекомендуется пользоваться полуавтоматическим оборудованием для увеличения эффективности работ.
Оборудование для гибки трубок
На предприятиях под рукой должны быть и электрические, и ручные трубогибы, чтобы качественно производить гибку дюймовых и метрических трубок. Такое оборудование просто в обращении, уменьшает время монтажа и затрачиваемые усилия, а также предотвращает возможное образование складок или другие повреждения трубок в процессе гибки. Существуют различные разновидности, среди которых ручные трубогибы, а также ручные и электрические стендовые трубогибы. .
Орбитальная сварка
Для формирования постоянных соединений, а также в случаях, когда речь идет о критически важных или потенциально опасных жидкостях и газах, при монтаже необходимо выполнять сварку. Для ручной сварки требуются навыки и внимание, однако в последнее время появилось оборудование для орбитальной сварки, позволяющее повысить точность и единообразие процесса.
Существующие системы орбитальной сварки вольфрамовым электродом в газовой среде позволяют работать с трубами и трубками, а также имеют возможность записи для оптимизации документации по обеспечению качества и помощи в соблюдении отраслевых стандартов. Тем не менее, такой подход не устраняет необходимости в подготовленных специалистах, и прохождение учебных курсов позволит увеличить отдачу от вложений в систему орбитальной сварки. Так, Swagelok предлагает комплексные учебные курсы по обращению с системой орбитальной сварки M200 , которые помогут в поддержании требуемого уровня подготовки и информированности персонала.
Выбор сопутствующих инструментов и запчастей
Трубки и фитинги проектируются с учетом строгих допусков и ТУ. Поэтому в обращении с ними требуется точность для обеспечения безопасности и надежности в работе, особенно когда речь идет о критически важных участках.
Выбранные оператором или слесарем инструменты играют важную роль в этом процессе. Рекомендуется также пользоваться инструментами от производителя трубок и фитингов. Так, Swagelok предлагает ряд решений, в том числе оборудование для резки, гибки и предварительного обжима трубок, которое предназначено специально для работы с трубками и фитингами, произведенными компанией. Выбор инструментов с высокой степенью совместимости с критически важными компонентами поможет снизить количество проблем в будущем. Кроме того, в жидкостных и газовых системах не рекомендуется одновременно использовать компоненты, произведенные разными компаниями, чтобы не снизить степень их совместимости.
Наличие инструментов
Зачастую производственные и обрабатывающие площадки имеют большие размеры, поэтому операторам и слесарям необходимо обеспечить наличие рядом с собой подходящих для конкретных работ инструментов на различных участках предприятия.
Этого не всегда удается добиться при выполнении ремонта на выезде. Например, операторы и слесари могут оказаться в ситуации, когда нужно заменить трубный обжимной фитинг, а с собой нет подходящего инструмента для снятия заусенцев. Тогда можно воспользоваться инструментом, который есть с собой, например напильником.
В критической ситуации это допускается, однако все же рекомендуется вернуться к месту хранения и взять подходящий инструмент для торцевания или снятия заусенцев, чтобы обеспечить надежность соединения. Стоит обеспечить наличие достаточного количества инструментов для различных ситуаций, чтобы работники взяли за правило использование подходящих инструментов во всех случаях.
Когда речь идет о сложном оборудовании, существует вероятность перебоев в работах из-за отказов и необходимости периодической калибровки. К примеру, возникшая необходимость в ремонте системы орбитальной сварки означает невозможность выполнить критически важные соединения, а это приведет к значительному простою всего предприятия. Не помешает сотрудничество с поставщиком, оказывающим услуги обеспечения качества и калибровки. Некоторые даже предлагают замену оборудования на время ремонта.
Правильный выбор поставщика обеспечит эффективность работ
Хороший поставщик оборудования не только обеспечит поставки. Сотрудничество с единственным поставщиком, таким как Swagelok, предоставляющим компоненты трубных обжимных фитингов, необходимые инструменты и учебные курсы по данным работам поможет перерабатывающим предприятиям обеспечить качество соединений на каждом критически важном участке объекта.
Хотите узнать подробнее о поставках инструментов и оборудования Swagelok? Обратитесь к местному представителю компании и задайте ему все вопросы о предлагаемых нами трубках и компонентах.
Статьи по Теме
Контрольный перечень мер безопасности для промышленных жидкостных и газовых систем
Используйте данные рекомендации, чтобы повысить уровень безопасности своих промышленных жидкостных и газовых систем.
Решение практических проблем в работе жидкостных, газовых систем и систем отбора проб
Изучите практические советы специалистов Swagelok о том, как улучшить работу жидкостных, газовых систем и повысить точность систем пробоотбора.