Por Qué No Debe Intercambiar Los Racores Para Tubo
Por Qué No Debe Mezclar Racores para Tubo de Diferentes Fabricantes
Los sistemas de instrumentación de fluidos y analíticos dependen de docenas de componentes de calidad que funcionan de forma armónica para mantener la eficiencia de las operaciones. Cualquier fallo en el rendimiento puede provocar fugas, posibles problemas de seguridad y paradas del sistema.
Una forma de evitar estos problemas es construir sus sistemas de fluidos con racores para tubo de un único fabricante. Las afirmaciones de que los componentes de los racores para tubo pueden mezclarse e intercambiarse con los de otros fabricantes deben ser cuestionadas: mezclar e intercambiar puede ser arriesgado y puede comprometer la seguridad de los trabajadores. Y nadie quiere añadir un riesgo innecesario al funcionamiento de su sistema.
¿Vd. o sus instaladores mezclan o intercambian habitualmente los racores para tubo? Analicemos las razones por las que la mezcla de racores para tubo y el intercambio de racores para tubo pueden dar lugar a un rendimiento deficiente del sistema de fluidos:
¿Qué es la Mezcla e Intercambio de Racores para Tubo?
En primer lugar, es importante entender las diferencias entre mezcla e intercambio:
La mezcla se produce cuando los componentes de los racores para tubo, incluidas las tuercas, las férulas y los cuerpos de dos o más fabricantes, se mezclan y se ensamblan para formar un racor completo.
El intercambio se produce cuando un racor de un fabricante que se ha instalado en un tramo de tubo se desmonta y el tubo, la tuerca y las férulas se vuelven a montar en un cuerpo de racor de otro fabricante.
Por Qué La Mezcla Y El Intercambio Pueden Ser Problemáticos
Una de las razones más importantes para evitar la mezcla y el intercambio es que no existe en la industria una norma de diseño comercial para los racores para tubo. Esto significa que cada fabricante sigue sus propias normas y procesos de diseño, lo que puede dar lugar a diferencias que van desde las mínimas hasta las más significativas.
Un racor mezclado/intercambiado es básicamente un nuevo diseño, no probado antes.
Algunos fabricantes pueden afirmar que sus productos son intercambiables con otras marcas. Los fabricantes que hacen estas afirmaciones suelen decir que hacerlo puede ayudar a ahorrar costes al operador.
Pero ningún fabricante puede replicar de forma fiable y regular los diseños de un competidor, y cualquier fallo resultante anulará sin duda cualquier ahorro a corto plazo. Los componentes de los racores para tubo de distintos fabricantes no están diseñados explícitamente para funcionar juntos. Por lo tanto, un racor que se mezcla o intercambia es esencialmente un diseño nuevo y no probado. Los racores mezclados e intercambiados pueden demostrar:
Superficies de cierre inconsistentes debido a las diferencias de diseño, construcción y valores de par de apriete
- Incompatibilidades de las superficies de sellado debidas a la geometría, las tolerancias y las propiedades metalúrgicas
- Función comprometida
- Fallo por fatiga
- Superficies de cierre ineficaces a causa de los diferentes mecanismos de deformación, dureza del material y variaciones de tolerancia
Por estas razones, el intercambio y la mezcla de componentes de los racores para tubo pueden dar lugar a un rendimiento imprevisible, a un aumento de los costes y a posibles riesgos para la seguridad. La mezcla y el intercambio también pueden anular la garantía. Por ejemplo, la mezcla y el intercambio anulan la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok, lo que puede suponer costes aún mayores si se produce un problema.
Evite Siempre la Mezcla e Intercambio de Racores para Tubo
Evitar la mezcla y el intercambio es una práctica recomendada que favorecen muchos organismos de normalización de sistemas de fluidos. Por ejemplo, el JIP-33 de la IOGP, una iniciativa destinada a mejorar drásticamente las especificaciones, la adquisición y la entrega de equipos de petróleo y gas, califica específicamente la mezcla y el intercambio de racores como una "mala práctica de ingeniería".
La compra de racores para tubo a un solo proveedor de confianza es una buena manera de evitar posibles intercambios y mezclas, incluso por accidente. Cuando sólo hay una marca disponible, los técnicos no pueden combinar por error componentes de dos fabricantes diferentes.
¿Está interesado en conocer las mejores prácticas de diseño y construcción para sus sistemas de fluidos críticos? Nuestros especialistas en ingeniería ofrecen una amplia variedad de servicios para optimizar las operaciones, ya sea la ayuda en el diagnóstico de problemas, el diseño de un nuevo ensamblaje o la formación de su personal.
Artículos relacionados
Reducir las Fugas y Emisiones Caras de los Sistemas de Fluidos
Las fugas pueden crear problemas a cualquier instalación industrial que funcione a base de procesos. Aprenda a reducir las fugas habituales de los sistemas de fluidos, que siempre cuestan dinero, incluidas las emisiones incontroladas, con los productos y servicios adecuados de alta calidad.
Siete Consejos para una Parada de Planta más Efectiva y Eficiente
Las paradas son un punto crítico para las plantas químicas y refinerías de todo el mundo. Descubra siete consejos para mejorar la gestión de las paradas y hacer que su próxima parada sea un éxito.
Lo que se Debe y lo que No se Debe hacer para la Precisión del Sistema de Toma de Muestra
Siga estas recomendaciones para obtener muestras más precisas y representativas en su sistema de toma de muestras industrial.