Wie Guofu in China sichere Wasserstofftankstellen und mehr errichtet
Wie Guofu in China mithilfe von Swagelok sichere Wasserstofftankstellen und mehr errichtet
Wasserstoffmobilität wird künftig eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung von Chinas Klimaneutralitätszielen spielen. Die chinesische Regierung hat deutlich gemacht, dass Wasserstofftechnologien eine Schlüsselrolle bei der strategischen Entwicklung neuer und zukünftiger Industriezweige spielen werden.
Um das Potenzial der Wasserstoffindustrie voll ausschöpfen zu können, ist man in der gesamten Verkehrsindustrie ständig auf Innovationskurs und treibt den Fortschritt voran. Die Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company (GUOFUHEE) spielt bei diesem Vorstoß eine wichtige Rolle. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Wasserstoffprodukten sowie den technischen Service rund um diese spezialisiert, darunter Wasserstofftankstellen, Wasserstoffversorgungssysteme an Bord, Flüssigwasserstoffspeicher und -transportmittel, Flüssigwasserstofftanks und vieles mehr.
Bei der Entwicklung sicherer und zuverlässiger Fahrzeuge und Technologien auf Wasserstoffbasis verlässt sich GUOFUHEE in puncto lokalem Vertrieb, Service und technischer Expertise seit 2016 auf Swagelok Shanghai. Zusätzlich profitiert das Unternehmen von den höchst zuverlässigen Fluidsystemkomponenten der Swagelok Company. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie diese erfolgreiche Partnerschaft zu unvergleichlichen Ergebnissen geführt hat:
Erfüllung der Anforderungen in anspruchsvollen Wasserstoffanwendungen
Mit dem zunehmenden Ausbau des Wasserstoffmobilitätssektors ist das Thema Sicherheit noch weiter in den Fokus gerückt. Bei Wasserstoffversorgungssystemen an Bord handelt es sich um äußerst anspruchsvolle Anwendungen. Wasserstoff ist ein kleinmolekulares Gas. Als solches kann es mühelos durch kleinste Spalte entweichen und in die Materialien eindringen, die das Gas eigentlich einschließen sollen. Im Transport- und Verkehrssektor muss Wasserstoff bei einem Druck von mehr als 350/700 bar gelagert werden, damit die für Fahrzeuge notwendige Energiedichte erreicht wird. Hinzu kommt, dass durch rasche Temperatur- und Druckveränderungen unter Umständen die Systemintegrität leidet, da sich Wasserstoff beim Verlassen der Speichertanks ausdehnt. Die Verbindungen der Fluidsysteme in diesen Fahrzeugen müssen hohen Drücken standhalten und gleichzeitig eine leckagefreie Gasabdichtung sowie eine hohe Vibrationsbeständigkeit bieten.
Um die Sicherheit von Fluidsystemen und die ihrer Benutzer zu gewährleisten, müssen die einzelnen Komponenten sowie der Installationsvorgang höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Um diese Vorgaben erfüllen zu können hat sich GUOFUHEE an Swagelok gewandt.
„Wir beziehen hauptsächlich Rohrverschraubungen, Ventile und Rohrleitungen von Swagelok. In Wasserstoffversorgungssystemen stellen diese Teile wichtige Schlüsselkomponenten dar und sind integraler Bestandteil für die Stabilität unserer Produkte“, so Xu Chunhua, stellvertretender Chefingenieur und Geschäftsführer der Abteilung Hydrogen Supply System bei GUOFUHEE. Xu Chunhua fügt hinzu, dass die Verschraubungen für Wasserstoffanwendungen von Swagelok dazu führen, dass zwischen den einzelnen Leistungskriterien ein optimales Gleichgewicht herrscht. Genau, was das Unternehmen für seine Konstruktionsdesigns gesucht hat.

Gründliche Tests für eine zuverlässige Leistung
Um die Sicherheit, Stabilität, Qualität und Langlebigkeit unserer Rohrverschraubungen zu verifizieren und auf diese Weise einen sicheren und zuverlässigen Betrieb während ihres gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten, hat Swagelok zusätzlich zu der EC-79-Zertifizierung weitere umfassende und systematische Tests durchgeführt.
Mit dem Rotationsbiegeversuch, dem Schlagtest und der Brandprüfung für die Rohrverschraubungen von Swagelok werden die Lücken in der EC-79-Zertifizierungsprüfung geschlossen. Mit ihrem patentierten Design, der Zertifizierung nach EC-79 und EIHP und einer Druckstufe von bis zu 1.551 bar sind die Rohrverschraubungen der FK-Serie® von Swagelok speziell auf Wasserstoffanwendungen ausgelegt. Die Verschraubungen aus Edelstahl 316 mit mindestens 12 % Nickelanteil kommen inzwischen in einem großen Spektrum von Branchen und Anwendungen zum Einsatz und sind für Fahrzeuge und Infrastrukturen der Zukunft eine optimale Wahl
Wasserstoffzapfsäulen müssen außerdem über eine präzise Druckregelung verfügen. Das ist notwendig, um eine optimale Betankungsrate zu gewährleisten und dabei gleichzeitig den Druckanstieg genau zu kontrollieren, damit hohe Druckstöße auf den eingebauten Wasserstoffspeicher vermieden und ein übermäßiger Temperaturanstieg im Inneren verhindert wird. Mit den® Blendenverschraubungen von Swagelok kann der Druckanstieg durch eine Begrenzung des Wasserstoffdurchflusses mit einer minimalen Blendengröße von 0,03 mm kontrolliert werden. Dank dieser Ventillösung zur Druckreduzierung von Swagelok kann die Druckanstiegsrate auf der Grundlage des Druckanstiegsmodells gemäß dem technischen Standard für Wasserstoffbetankung SAE J2601 gesteuert werden.
„Der Dichtungstest mit Hochdruck-Wasserstoff zeigt ein besseres Ergebnis als dies bei anderen von uns getesteten Marken der Fall war. Darüber hinaus konnte in einem Verfahren mit verschiedenen Prüfdrücken gezeigt werden, dass bei der Leckageerkennung sowie der wiederholten Demontage und Installation viel Zeit eingespart werden kann, was unsere Produktivität weiter steigert“, so Kuang Kaifeng, stellvertretender Chefingenieur und Geschäftsführer der Abteilung H2 Refueling Station and Liquid Hydrogen bei GUOFUHEE.
Umfassender Service und Support
Swagelok Shanghai liefert jedoch nicht nur hochwertige Komponenten an GUOFUHEE, sondern steht dem Unternehmen auch bei der Ausarbeitung von Lösungen zur Seite. Die erbrachten Serviceleistungen umfassen Unterstützung bei der Produktauswahl während der Bauphase, Installationsschulungen und -anleitung, Beratungsleistungen zur Produktverbesserung während der Produktionsphase sowie schnellen technischen Support und Kundendienst.
„Wir haben uns die Herausforderungen von GUOFUHEE zu Herzen genommen und mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, die dank ihrer gelungenen Mischung aus qualitativ hochwertigen Produkten und ganzheitlichen Service nun zu bewältigen sind“, so Carl Zheng von Swagelok Shanghai. Außerdem, so Carl Zheng, sei ein gutes Schulungsangebot besonders wichtig, da eine ordnungsgemäße Installation und regelmäßige Wartung zu einer lang anhaltenden und zuverlässigen Produktleistung beitragen können.
„Der Dichtungstest mit Hochdruck-Wasserstoff zeigt ein besseres Ergebnis als dies bei anderen von uns getesteten Marken der Fall war. Darüber hinaus konnte in einem Verfahren mit verschiedenen Prüfdrücken gezeigt werden, dass bei der Leckageerkennung sowie der wiederholten Demontage und Installation viel Zeit eingespart werden kann, was unsere Produktivität weiter steigert.”
Wu Kaijun, Leiter der Abteilung Purchasing bei GUOFUHEE, zum professionellen Service von Swagelok Shanghai: „Die schnelle Verfügbarkeit kommt unserem dringenden Installationsbedarf entgegen.“
Mit der richtigen Unterstützung ist GUOFUHEE bestens gerüstet, die steigenden Anforderungen auf dem Wasserstoffmobilitätsmarkt in China auch weiterhin zu erfüllen.
„Die Kollegen von Swagelok Shanghai konnten aus nächster Nähe miterleben, wie sich sowohl die Wasserstoffindustrie in China als auch GUOFUHEE als Unternehmen entwickelt haben und gewachsen sind“, so Wang Kai, Direktor und Geschäftsführer von GUOFUHEE. „Die Nachfrage am Markt ist für Swagelok ein wichtiger Parameter bei der Entwicklung neuer Produkte. Die Bedürfnisse und technologischen Anforderungen der Kunden unterliegen stetigem Wandel – mit unseren Produktentwicklungen tragen wir dieser Weiterentwicklung im Wasserstoffsegment Rechnung, leisten gleichzeitig einen Beitrag zu den weltweiten Emissionsreduzierungszielen und ebnen den Weg für eine sichere Zukunft mit Wasserstoffenergie.“
Möchten Sie mehr über zuverlässige Lösungen für die Mobilitätstechnologien von Morgen, wie Wasserstoff, erfahren? Weitere Erfolgsgeschichten rund um das Thema saubere Energien finden Sie in unserem Swagelok Blog.
In Verbindung stehende Artikel
Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen
Erfahren Sie, wie Hersteller von Brennstoffzellen-Fahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur dank eigens für Wasserstoffanwendungen entwickelter Rohrverschraubungen sowohl die Sicherheit als auch die Zuverlässigkeit ihrer Kraftstoffsysteme verbessern können.
Zukunftsthema Wasserstofftransport
Erfahren Sie, wie die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) mithilfe von Services und Produkten von Swagelok Spitzenforschung auf dem Gebiet des Wasserstofftransports betreibt.
Die richtigen Komponenten für fortschrittliche Kraftstoffsysteme
Swagelok und der Bushersteller New Flyer entwickeln im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft zuverlässige alternative Kraftstoffsysteme für zukunftsweisende Verkehrslösungen.