中国のGUOFUHEE社が安全な水素ステーションなどを構築できた理由とは
中国のGUOFUHEE社がスウェージロックのサポートによって安全な水素ステーションなどを構築できた理由とは
水素輸送は、中国が掲げるカーボン・ニュートラルの目標を達成する上で、重要な役割を担うことになると考えられています。中国政府は、新興産業および未来の産業の戦略的発展の方向性として、水素関連の技術が重要であると表明してきました。
水素産業が持つ潜在能力を引き出そうと、ますます広範な輸送産業が革新と進歩を続けています。江蘇国富水素技術設備有限公司(GUOFUHEE社)は、その主要プレーヤーです。同社は、水素ステーション装置、車載用水素供給システム、液体水素の貯蔵/移送装置、液体水素タンクなど、水素関連製品の設計、製造、技術サービスおよび販売を専門としています。
安全かつ信頼性の高い水素自動車および水素充填技術の開発を目指す同社は、スウェージロックが設計・製造する信頼性の高い流体システム部品を背景に、2016年からスウェージロック上海と密接に連携し、現地の販売サービスや技術的な専門知識を得ています。今回は、両社の協力関係によって生まれた成果について紹介します:
過酷なアプリケーションのニーズに対応
水素輸送の市場が成熟するにつれて、安全性が焦点になりつつあります。そして、車載用水素供給システムは、非常に過酷なアプリケーションです。水素は低分子ガスです。わずかなすき間からも容易に漏れ出し、水素を封じ込めるための材料内に拡散することがあります。また、輸送市場では、車両に必要なエネルギー密度を達成するには、35/70 MPaを超える圧力で水素を貯蔵する必要があります。そして、水素ステーションでは、水素が貯蔵タンクから出て圧力が低下する際に急激な温度や圧力の変化が生じると、システムに悪影響が及ぶおそれがあります。水素自動車における流体システムの接続部には、高圧に耐えること、かつ漏れの無いガス・シール性および効果的な耐振性を備えていることが求められます。
流体システムおよびそのユーザーの安全を守るには、流体システムの部品および取り付けの品質に妥協は許されないのはもちろん、定期的な検査およびメンテナンスも欠かせません。GUOFUHEE社がスウェージロックと出会ったのには、こうした背景がありました。
「当社が主に購入しているSwagelokチューブ継手、バルブ、チューブは、水素供給システムの要となる部品であり、当社の製品の安定性にとって欠くことができないと言っても過言ではありません」と、GUOFUHEE社で水素供給システム部門の副主任エンジニア兼ゼネラル・マネジャーを務めるシェイ・シュンカ氏は述べています。また、「スウェージロックの水素用継手は、設計に必要な パフォーマンス特性を理想的なバランスで備えている のです」とも述べています。

徹底した試験で信頼性の高いパフォーマンスを実現する
スウェージロックでは、EC-79認証 を上回る体系的かつ包括的な試験を実施することで、Swagelokチューブ継手の安全性、安定性、品質、耐久性を検証し、製品寿命にわたる安全かつ信頼性の高いオペレーションを保証してきました。
Swagelokチューブ継手の回転曲げ試験、高衝撃試験、火災試験は、EC-79認証試験に不足している部分を補うものであり、既存のEC-79認証試験をさらに強化・拡大したものです。特許を取得した設計を採用し、EC-79およびEIHP認証を取得し、最高使用圧力が155 MPaの Swagelok® FKシリーズ継手 は、水素アプリケーション向けに設計された製品です。12%以上のニッケルを含有する316ステンレス鋼製のFKシリーズ継手は、現在および将来の水素自動車およびインフラに最適な選択肢と言えます。
水素ディスペンサーには、精密な圧力制御も求められます。理想的な速度で水素を充填しつつ、圧力上昇を厳密に制御することで、車載水素ボンベに対する高圧衝撃を排除すると共に、ボンベ内の過度な温度上昇を防止するためです。スウェージロックのオリフィス継手は、最小0.03 mmのオリフィスで水素の流れを制限することで、圧力上昇を制御します。このソリューションによって、SAE J2601水素充填プロトコルの圧力上昇モデルに基づいて圧力上昇速度を制御します。
GUOFUHEE社で水素ステーション/液化水素部門の副主任エンジニア兼ゼネラル・マネジャーを務めるクアン・カイフォン氏は、「高圧水素下でのシール試験のパフォーマンスは、これまでに試験を行ってきたどのブランドよりも優れています。試験圧力のプロセスによって、漏れ検出や取り外しと取り付けの繰り返しの時間が大幅に短縮されたことが実証され、当社の生産性はさらに向上しました」と述べています。
包括的なサポートおよびサービス
スウェージロック上海は、高品質の部品を提供するのみにとどまらず、ソリューション開発のさまざまな段階においてGUOFUHEE社をサポートしています。設計段階における製品選定のサポート、取り付けに関するトレーニングやガイダンス、製造時の生産性向上の支援、タイムリーな技術サポートやアフター・サービスなどを提供しています。
スウェージロック上海のカール・ツェン氏は、「当社は、GUOFUHEE社が抱えている課題を理解し、高品質の製品と包括的なサービスを適切に組み合わせて、その課題の克服に努めてきました」と述べています。また、「適切な取り付けやメンテナンスを行うことで、信頼性の高い製品のパフォーマンスを長期間にわたって維持することができるため、トレーニングのようなサービスは特に重要なのです」とも述べています。
“高圧水素下でのシール試験のパフォーマンスは、これまでに試験を行ってきたどのブランドよりも優れています。試験圧力のプロセスによって、漏れ検出や取り外しと取り付けの繰り返しの時間が大幅に短縮されたことが実証され、当社の生産性はさらに向上しました”
GUOFUHEE社で購買部マネジャーを務めるウー・カイジュン氏は、スウェージロック上海が提供するプロフェッショナルなサービスについて、次のようにコメントしています。「迅速な納品は、急を要する取り付けのニーズにも対応しています」
適切なサポートを受けて、GUOFUHEE社は中国における水素輸送市場の進化するニーズに応える体制を整えています。
「スウェージロック上海は、GUOFUHEE社および中国における水素エネルギー産業の成長と発展を目の当たりにしてきました」とGUOFUHEE社のディレクター兼ゼネラル・マネジャーのワン・カイ氏は述べています。「スウェージロックは市場の要求に耳を傾け、顧客の進化するニーズや新しい技術要件に基づいた新製品を開発し、水素エネルギー顧客の発展をサポートすると共に、世界の炭素削減目標や安全な水素エネルギー社会の未来に貢献しています」
水素をはじめとする新たな輸送技術向けのスウェージロックのソリューションに興味がございますか?スウェージロック・リファレンス・センター では、その他のクリーン・エネルギー関連企業のソリューション事例を紹介しています。