Как китайская компания Guofu производит безопасные водородные заправочные станции и многое другое
Как китайская компания Guofu производит безопасные водородные заправочные станции и многое другое с помощью Swagelok
Транспорту на водороде суждено сыграть важную роль в достижении Китаем своих целей по углеродной нейтральности. Правительство страны ясно дало понять, что эта технология будет иметь важнейшее значение в определении направления для стратегического развития новых и будущих отраслей промышленности.
Чтобы помочь водородной отрасли реализовать ее потенциал, более масштабная транспортная отрасль постоянно внедряет инновации и развивается. Компания Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company (GUOFUHEE) тоже вносит свой вклад. Она специализируется на проектировании, производстве, техническом обслуживании и продаже водородной продукции, включая оборудование для водородных заправочных станций, бортовые системы подачи водорода, оборудование для хранения и перевозки жидкого водорода, резервуары для жидкого водорода и многое другое.
В ходе разработки безопасных и надежных транспортных средств на водороде и заправочного оборудования компания с 2016 года тесно сотрудничает с подразделением Swagelok в Шанхае в сфере сбыта на местах и технического консультирования, а также использует высоконадежные компоненты жидкостных и газовых систем, которые разрабатывает и производит компания Swagelok. Вот как это взаимовыгодное сотрудничество привело к исключительным результатам:
Удовлетворение строгих требований, предъявляемых соответствующими системами
По мере развития отрасли водородного транспорта безопасность стала приоритетным направлением, а бортовые системы подачи водорода предусматривают очень строгие требования. Водород представляет собой газ, молекулы которого имеют малый размер. Он может легко выходить через мельчайшие щели и проникать в материалы, предназначенные для его хранения. На рынке транспортных услуг водород следует хранить под давлением более 350/700 бар, чтобы обеспечить необходимую энергетическую плотность на транспортном средстве. А на заправочных станциях быстрые перепады температуры и давления также могут оказывать воздействие на целостность системы, поскольку водород выходит из резервуаров для хранения и декомпрессируется. Соединения в жидкостных и газовых системах этих транспортных средств должны выдерживать высокое давление, обеспечивать газонепроницаемое уплотнение и высокую стойкость к вибрации.
Для обеспечения безопасности жидкостных и газовых систем, а также их операторов качество компонентов и монтажа систем должно поддерживаться на высоком уровне и регулярно проверяться. Компания GUOFUHEE обратилась к Swagelok в том числе и в связи с этими требованиями.
«В основном мы закупаем трубные обжимные фитинги, клапаны и трубки производства Swagelok, которые служат основными компонентами в системе подачи водорода и являются незаменимыми для обеспечения долговечности нашей продукции», — говорит Сюй Чуньхуа (Xu Chunhua), заместитель главного инженера и генеральный менеджер подразделения систем подачи водорода компании GUOFUHEE. Чуньхуа также добавляет, что фитинги Swagelok для водорода обеспечивают идеальное сочетание эксплуатационных характеристик, необходимое в проектах компании.

Тщательные испытания для надежной работы
Помимо сертификации EC-79 компания Swagelok провела более систематические, комплексные испытания, чтобы убедиться в безопасности, устойчивости, качестве и долговечности ее трубных обжимных фитингов и гарантировать их безопасную и безотказную работу на протяжении всего срока службы.
Испытание вращением на изгиб, испытание на высокую ударную нагрузку и испытание на огнестойкость трубных обжимных фитингов Swagelok восполняют пробелы в испытаниях в рамках сертификации EC-79, а также дополняют и уточняют результаты данных испытаний. Имея запатентованную конструкцию, сертификацию EC-79 и EIHP, а также номинальные параметры давления до 1551 бара, фитинги Swagelok® серии FK предназначены для эксплуатации с водородом. Фитинги серии FK, изготавливаемые из нержавеющей стали 316 с содержанием никеля как минимум 12%, являются оптимальным выбором для современных и будущих водородных транспортных средств и инфраструктуры.
Водородные раздаточные колонки также должны иметь возможность прецизионного регулирования давления для обеспечения идеальной скорости заправки, а также возможность точного управления скоростью повышения уровня давления, чтобы исключить скачки давления в бортовом водородном баллоне и предотвратить чрезмерное повышение температуры в баллоне. В данном случае фитинги Swagelok® с измерительной диафрагмой контролируют скорость повышения уровня давления, ограничивая расход водорода благодаря минимальному размеру диафрагменного расходомера в 0,03 мм. Редукционный клапан регулирует скорость повышения уровня давления в соответствии с моделью повышения давления из протокола SAE J2601 по заправке водородом.
«Результаты испытания на герметичность с применением водорода под высоким давлением лучше, чем у изделий других производителей, которые мы тестировали; испытание давлением позволило существенно сэкономить время на выявлении утечек и многократной разборке и сборке, что еще больше повысило нашу производительность», — говорит Куан Кайфэн (Kuang Kaifeng), заместитель главного инженера и генеральный менеджер подразделения заправочных станций H2 и жидкого водорода компании GUOFUHEE.
Всесторонняя поддержка и обслуживание
Помимо предоставления качественных компонентов шанхайское подразделение Swagelok оказывает поддержку компании GUOFUHEE на различных этапах разработки технических решений. В числе предоставляемых услуг — помощь с выбором изделий на этапе проектирования, обучение и рекомендации по монтажу, помощь с повышением производительности в ходе производства, а также оперативная техническая поддержка и послепродажное обслуживание.
«Мы проделали большой объем работы, чтобы понять задачи GUOFUHEE и помочь с их решением, предоставив идеальное сочетание качественной продукции и всестороннего обслуживания», — говорит Карл Чжэн (Carl Zheng), сотрудник подразделения Swagelok в Шанхае. Он также добавляет, что такие услуги, как обучение, особенно важны, поскольку правильный монтаж и обслуживание способствуют долгосрочной надежной работе изделий.
«Результаты испытания на герметичность с применением водорода под высоким давлением лучше, чем у изделий других производителей, которые мы тестировали; испытание давлением позволило существенно сэкономить время на выявлении утечек и многократной разборке и сборке, что еще больше повысило нашу производительность».
У Кайцзюнь (Wu Kaijun), директор отдела закупок компании GUOFUHEE, прокомментировал профессиональные услуги шанхайского подразделения Swagelok: «Быстрая доставка позволяет нам выполнять срочные монтажные работы».
Имея необходимую поддержку, компания GUOFUHEE готова и дальше удовлетворять растущие потребности отрасли водородного транспорта в Китае.
«Шанхайское подразделение Swagelok стало свидетелем роста и развития компании GUOFUHEE и всего водородного энергетического сектора Китая, — говорит Ван Кай (Wang Kai), директор и генеральный менеджер компании GUOFUHEE. — Изучая запросы рынка, Swagelok разрабатывает новую продукцию с учетом меняющихся потребностей заказчиков и их требований к новым технологиям, чтобы помочь заказчикам в совершенствовании технологий водородной энергии, способствовать решению общемировой задачи по сокращению углеродных выбросов и внести свой вклад в построение общества, использующего безопасную водородную энергию».
Хотите узнать больше о наших решениях для новых технологий в транспортной отрасли, таких как водород? На информационном ресурсе Swagelok вы найдете информацию о том, как мы помогли добиться успеха другим компаниям, работающим в сфере экологически чистой энергии.
Статьи по Теме
Конструкция фитингов для водородных систем
Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.
Передовые технологии водородного транспорта
Узнайте, как Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) ведут передовые исследования в области водородного транспорта с помощью сервисов и продуктов Swagelok.
Альтернативная топливная система Swagelok
Компания Swagelok и компания-производитель автобусов New Flyer много лет успешно сотрудничают в разработке надежных альтернативных топливных систем для перспективных видов общественного транспорта.