Cómo la Empresa China Guofu Construye Estaciones de Servicio de Hidrógeno Seguras y Más
Cómo Guofu de China construye estaciones de servicio de hidrógeno seguras y más con la ayuda de Swagelok
El transporte con hidrógeno está llamado a desempeñar un papel importante en los objetivos de neutralidad de carbono de China. El gobierno del país ha dejado claro que esta tecnología será clave en la dirección estratégica de desarrollo de las industrias emergentes y futuras.
Para ayudar al sector del hidrógeno a alcanzar su potencial, la industria del transporte en general está innovando y avanzando continuamente. Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company (GUOFUHEE) forma parte de ese esfuerzo: la empresa está especializada en el diseño, la fabricación, los servicios técnicos y la venta de productos para el hidrógeno, como equipos para estaciones de repostaje de hidrógeno, sistemas de suministro de hidrógeno a bordo, equipos de almacenamiento y transporte de hidrógeno líquido, tanques de hidrógeno líquido, etc.
En su afán por desarrollar vehículos de hidrógeno y tecnología de repostaje seguro y fiable, han trabajado estrechamente con Swagelok Shanghai desde 2016 para el servicio de ventas locales y la experiencia técnica, respaldados por componentes para sistemas de fluidos altamente fiables diseñados y fabricados por Swagelok Company. A continuación le mostramos cómo esta relación de colaboración ha dado lugar a resultados excepcionales:
Satisfacer las Necesidades de las Aplicaciones más Exigentes
La seguridad se ha convertido en un aspecto importante a medida que el mercado del transporte de hidrógeno evoluciona, ya que los sistemas de suministro de hidrógeno a bordo son aplicaciones muy exigentes. El hidrógeno es un gas de molécula pequeña. Puede escapar fácilmente a través de las grietas más pequeñas y propagarse hacia el interior de los materiales diseñados para contenerlos. En el mercado del transporte, el hidrógeno también debe ser almacenado a presiones superiores a 350/700 bar para lograr la densidad de energía necesaria en un vehículo. Y en las estaciones de servicio, los rápidos cambios térmicos y de presión también pueden afectar a la integridad del sistema, ya que el hidrógeno escapa de los tanques de almacenamiento y se descomprime. Las conexiones de los sistemas de fluidos de estos vehículos deben soportar altas presiones y, al mismo tiempo, ofrecer un cierre estanco con gas y una eficaz resistencia a las vibraciones.
Para la seguridad de los sistemas de fluidos y de las personas que los utilizan, la calidad de los componentes y de la instalación de los sistemas debe estar garantizada y ser inspeccionada y mantenida habitualmente. Estas exigencias son parte de lo que ha llevado a GUOFUHEE a Swagelok.
"Principalmente compramos los racores para tubo Swagelok, las válvulas y el tubo como componentes clave en el sistema de suministro de hidrógeno y parte integral en la estabilidad de nuestros productos," dijo Xu Chunhua, ingeniero jefe adjunto y director general de la División del Sistema de Suministro de Hidrógeno de GUOFUHEE. Chunhua añade que los racores Swagelok para aplicaciones de hidrógeno ofrecen un equilibrio ideal entre las propiedades de rendimiento requeridas en sus diseños.
![Repostaje de hidrógeno](/-/media/blog/guofu-hydrogen-refueling-case-study/photography-cleanenergy_350x233.ashx?h=233&w=350&hash=F43DC98DFCC7AE2BCD6EB6FA50A756DE)
Pruebas Exhaustivas para un Rendimiento Fiable
Swagelok ha realizado pruebas más sistemáticas y exhaustivas, más allá de la certificación EC-79, para verificar la seguridad, estabilidad, calidad y larga duración de nuestros racores, asegurando un funcionamiento seguro y fiable durante todo su ciclo de vida.
La prueba de rotación y flexión, la prueba de impacto y la prueba de fuego para los racores Swagelok eliminan las brechas en las pruebas de certificación EC-79, y mejoran y amplían las pruebas de certificación EC-79 existentes. Con diseños patentados, certificaciones EC-79 y EIHP, y presiones nominales hasta 1.551 bar, los racores Swagelok® serie FK están diseñados para las aplicaciones de hidrógeno. Fabricada en acero inoxidable 316 con un contenido mínimo de níquel del 12%, la serie FK es una opción óptima para los vehículos y la infraestructura de hidrógeno actuales y futuros.
Los dispensadores de hidrógeno también requieren un control preciso de la presión para asegurar una velocidad ideal de repostaje de hidrógeno al tiempo que se mantiene un control estricto sobre la velocidad de aumento de la presión, eliminando los golpes de ariete en el cilindro de almacenamiento de hidrógeno a bordo y evitando un aumento excesivo de la temperatura en el cilindro. En estos casos, los racores Swagelok con orificio restrictor ® controlan la tasa de aumento de presión restringiendo el caudal de hidrógeno con un tamaño de orificio mínimo de 0,03 mm. Su solución de válvula reductora de presión controla la tasa de aumento de presión basada en el modelo de aumento de presión según el protocolo de repostaje de hidrógeno SAE J2601.
"El rendimiento de la prueba de cierre en alta presión de hidrógeno es mejor que el de otras marcas que hemos probado, y el proceso de prueba de presión ha demostrado el importante ahorro de tiempo en la detección de fugas y repetidas reutilizaciones, mejorando aún más nuestra productividad", afirmó Kuang Kaifeng, ingeniero jefe adjunto y director general de la Estación de servicio de H2 y de la División de hidrógeno líquido de GUOFUHEE.
Apoyo y Servicio Integral
Más allá de los componentes de calidad, Swagelok Shanghai apoya a GUOFUHEE en las diferentes etapas del desarrollo de la solución. Los servicios incluyen apoyo en la selección de productos durante la fase de diseño, formación y orientación en la instalación, asistencia en la mejora de la productividad durante la producción, y un oportuno apoyo técnico y servicio postventa.
"Hemos trabajado duro para entender los retos de GUOFUHEE y ayudarles a superarlos con la combinación adecuada de productos de calidad y servicios integrales," dijo Carl Zheng, Swagelok Shanghai. Añadió que servicios como la formación son especialmente importantes, ya que una instalación y un mantenimiento adecuados pueden contribuir a un rendimiento duradero y fiable del producto.
“El rendimiento de la prueba de cierre en alta presión de hidrógeno es mejor que el de otras marcas que hemos probado, y el proceso de prueba de presión ha demostrado el importante ahorro de tiempo en la detección de fugas y en repetidas reutilizaciones, mejorando aún más nuestra productividad.”
Wu Kaijun, director del Departamento de Compras de GUOFUHEE comenta el servicio profesional de Swagelok Shanghai. "Los plazos de entrega cortos satisfacen nuestras necesidades de instalación urgente".
Con el apoyo adecuado, GUOFUHEE está preparado para seguir satisfaciendo las cambiantes necesidades del mercado del transporte con hidrógeno en China.
"Swagelok Shanghai ha sido testigo del crecimiento y desarrollo tanto de GUOFUHEE como de la industria de la energía del hidrógeno en China," dijo Wang Kai, director y gerente general de GUOFUHEE. "Escuchando la demanda del mercado, Swagelok está desarrollando nuevos productos basados en las cambiantes necesidades y los nuevos requisitos tecnológicos de los clientes, para apoyar el desarrollo de los clientes de la energía del hidrógeno y contribuir a los objetivos globales de reducción de carbono y al futuro de una sociedad segura con la energía del hidrógeno."
¿Quiere conocer mejor nuestras soluciones para tecnologías de transporte emergentes como el hidrógeno? Consulte más a fondo El Punto de Referencia Swagelok para ver cómo hemos ayudado a otras organizaciones de energía limpia a triunfar.
Artículos relacionados
Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.
En la Frontera del Transporte con Hidrógeno
Vea cómo los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) llevan a cabo investigaciones de vanguardia en el campo del transporte de hidrógeno con el servicio y los productos de Swagelok.
Componentes Críticos para Sistemas de Combustible del Futuro
Swagelok y el fabricante de autobuses New Flyer han trabajado juntos durante años para desarrollar sistemas de combustible alternativo fiables para aplicaciones de transporte con visión de futuro.