alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Vorteile einer Unterstützung vor Ort durch Field Engineers

Halbleiter-Chipherstellung

Wie die Halbleiterfertigung von einer technischen Unterstützung durch Field Engineers profitiert: Fragen und Antworten mit Global Field Engineer Manager Greg Mlynar

Unterstützung durch Field Engineers für die HalbleiterchipherstellungDer Bedarf an kürzeren Lieferketten und schnellerer Materialbeschaffung, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Rohstoffen, Versandverzögerungen und das rasante Tempo, in dem neue Fabriken aus dem Boden schießen – Chiphersteller stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen, für deren Bewältigung dringend Lösungen erforderlich sind. Mit wachsender Wichtigkeit einer Standardisierung von Verfahren und Anlagen und der stetig steigenden Nachfrage nach Halbleiterchips erhöht sich auch der Bedarf an technischer Unterstützung sowie einer Lokalisierung von Materialien.

Fabriken, die neu in Betrieb genommen werden, können daher enorm von einer technischen Unterstützung durch externe Dienstleister profitieren. Insbesondere kritische, hochreine Fluidsysteme können einen großen Einfluss auf die Produktionseffizienz der Fabrik haben. Intern kann man vielleicht nicht immer auf Mitarbeiter zurückgreifen, die die erforderlichen Kompetenzen für die Optimierung dieser Systeme aufweisen.

Laut Greg Mlynar, Teamleiter von Swagelok Field Engineers für Halbleiter, können Hersteller in der Halbleiterindustrie beim Bau neuer bzw. der Aufrüstung bestehender Fabriken auf externe Expertise zurückgreifen. Warum, das erklärt er in einem Interview mit dem Swagelok Blog.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE SERVICES UNSERER SWAGELOK FIELD ENGINEERS

Fragen und AntwortenSwagelok Blog (SB): In welchen Bereichen ist eine technische Unterstützung durch Field Engineers für Halbleiterhersteller für gewöhnlich sinnvoll?

Unterstützung durch Field Engineers für die HalbleiterchipherstellungGreg Mlynar (GM): Die meisten Halbleiterhersteller suchen nach Wegen, ihre Prozesse in jeder denkbaren Weise so zu verbessern, dass diese produktiv, zuverlässig und effizient sind. Externe Spezialisten können an dieser Stelle die nötige Expertise liefern, um die Effizienz von Fluidsystemen und zugehörigen Anwendungen zu optimieren. Es sind drei Bereiche, die hierbei eine besonders wichtige Rolle spielen: die Spezifikation der richtigen hochreinen Komponenten für kritische Anlagen, die Verbesserung bestehender Fluidsysteme für maximale Leistung und die Wartung der Fluidsysteme vor Ort für einen konsistenten Durchsatz.

Da es in der Halbleiterfertigung viele unterschiedliche Ansätze gibt, kann eine Evaluierung Ihrer individuellen Betriebsanforderungen sowie die Ausarbeitung einer maßgeschneiderten Lösung durch einen externen Dienstleister erhebliche Verbesserungen mit sich bringen.

Fragen und AntwortenSB: Können Sie etwas näher auf die erwähnten kundenspezifischen Lösungen eingehen? Wie werden diese entwickelt?

Greg Mlynar (GM): Die meisten Fabriken benötigen Unterstützung bei erforderlichen Anpassungen bzw. bei der Optimierung bereits bestehender Systeme. So überprüft unser Team aus Field Engineers beispielsweise ein spezifisches System und die zugehörigen Kabel, Verschraubungen und Verbindungen und erstellt anschließend eine Übersicht über das gesamte System. Sie ermitteln, an welchen Stellen Veränderungen und Optimierungen vorgenommen werden können, liefern wichtige Einblicke und sprechen Empfehlungen zu kundenspezifischen Lösungen und Montagevorgängen aus.

Unterstützung durch Field Engineers für die Halbleiterchipherstellung

LEGENDE
 
 
 
Gastransport
Gaskonditionierung
11 Gasschränke
16 Ventilblockgehäuse
Gasflaschen
Gasreinigung-
sanlage
12 Isolierte Kühlerleitungen
17 Verfahrenstechnische Ausrüstung
Offener
Lagerbereich für Gasflaschen
Ausrüstung für die Gaskonditionierung
13 Gasversorgungs-leitungen
 
4 Bereich für die Gaslagerung
9 Gastank
14 Schränke für Spezialgase
 
5 Bulkgassystem
10 Containment-Bereich für Gase
15 Kühler/Wärmeaustauscher
 

 

Abhängig von den Möglichkeiten Ihres Lieferanten ist auch eine Unterstützung in den folgenden Bereichen möglich: Komponentenauslegung und -spezifikation im Rahmen von Projekten, Prüfung auf Einhaltung von Auflagen und Vorschriften, Betriebsanalayse und Wartung von chemischen Systemen sowie Prozessgas-, Wasser- und Abfallsammelsystemen, Durchführung einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanlayse (FMEA) für die Anlagensysteme, Inbetriebnahme, Optimierung und Abschaltung von Systemen.

Fragen und AntwortenSB: Warum ist diese Art der Unterstützung so wichtig?

Unterstützung durch Field Engineers für die HalbleiterchipherstellungGreg Mlynar (GM): Da die Nachfrage in der Branche aktuell so hoch ist, können Halbleiterfabriken durch Systemfehler, Ausfälle oder andere Notfälle schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Mithilfe einer technischen Unterstützung durch Dritte, wie beispielsweise unsere Swagelok Field Engineers, können Optimierungs- und Wartungsarbeiten und vieles mehr schnell und sicher durchgeführt sowie Betriebsmitarbeiter und anderes Personal entsprechend geschult werden. Ebenso wichtig ist auch die Inbetriebnahme neuer Fabriken. Unser Team, zum Beispiel, ist zunehmend auf die Unterstützung unserer Kunden beim Bau neuer Fabriken ausgerichtet – vom Grundaufbau über die Installation von Anlagen und Ausrüstungen kümmern wir uns außerdem um alle zur Inbetriebnahme einer jeweiligen Konstruktion erforderlichen Installationen.

Fragen und AntwortenSB: Welche Kompetenzen sollte ein externes Team mitbringen?

Field Engineer HalbleiterGreg Mlynar (GM): Ein technischer Hintergrund ist angesichts der für die Halbleiterfertigung erforderlichen Präzisionstreue von Vorteil. Experten in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik und Verfahrenstechnik sind in der Branche sehr gefragt. Diese und weitere Kompetenzen werden durch die Field Engineers von Swagelok weltweit für unsere Kunden zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus sollte ein tiefgreifendes Verständnis dafür vorhanden sein, warum bestimmte Produkte und Lösungen für Halbleiteranwendungen ideal sind und wie diese angewandt werden können. Bei diesen Anwendungen handelt es sich um äußerst anspruchsvolle Systeme zur Handhabung aggressiver Chemikalien – Komponenten, die in herkömmlichen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen, sind hierfür meist nicht geeignet. Umfassende Kenntnisse über Materialwissenschaft, Korrosionsarten und korrosionsbeständigen Legierungen sind für die typischen Herausforderungen der Halbleiterherstellung auf jeden Fall von Vorteil.

 

Durch die Zusammenarbeit mit den Expertenteams für Fluidsysteme können Halbleiterhersteller von enormen Zeitersparnissen profitieren. Und wenn es heißt: „Zeit ist Geld“, dann ist das ein entscheidender Faktor.

Fragen und AntwortenSB: Was sind die größten Vorteile, die sich aus einer Zusammenarbeit mit Field Engineers für Fluidsysteme ergeben können?

Greg Mlynar (GM): Zum einen bietet eine solche Zusammenarbeit eine enorme Zeitersparnis. Und wenn es heißt: „Zeit ist Geld“, dann ist das ein entscheidender Faktor. Durch die Zusammenarbeit mit den Expertenteams für Fluidsysteme können Halbleiterhersteller von enormen Zeitersparnissen profitieren. Und wenn es heißt: „Zeit ist Geld“, dann ist das ein entscheidender Faktor. In der Branche ist man momentan stark auf den Bau und die Inbetriebnahme neuer Fabriken konzentriert. Im Zuge dessen wird auch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen stark vorangetrieben. Denn ein fehlendes bzw. ausgefallenes Fluidsystem könnte den gesamten Betrieb einer 5 bis 10 Milliarden Dollar schweren Fabrik lahmlegen. Das würde bedeuten, dass nichts mehr vorangeht, keine Arbeit mehr verrichtet und kein Umsatz mehr erzielt wird. Genau hier können spezialisierte Field Engineers dem Kunden größte Vorteile bieten: Sie kümmern sich um die Installation der jeweils erforderlichen Produkte, sorgen dafür, dass die Systeme betriebsbereit sind und reibungslos laufen, überprüfen diese und sprechen Empfehlungen für künftige Aufrüstungen und Optimierungen aus.

Unterstützung durch Field Engineers für die Halbleiterchipherstellung

Halbleiterhersteller können von der Expertise und dem Expertenwissen spezialisierter Teams erheblich profitieren. Sie möchten mehr erfahren? Das Team aus Swagelok Field Engineers verfügt über umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Halbleiterherstellern beim Bau neuer oder der Optimierung bereits bestehender Fabriken und unterstützt sie für eine maximale Produktionseffizienz dabei, die Herausforderungen ihrer Fluidsystemanwendungen zu überwinden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum.

Greg Mlynar, Global Field Engineer Manager HalbleiterGreg Mlynar ist Ingenieur mit einem Bachelor in Verfahrenstechnik, einem Master in Mikroelektronik und einem MBA. Er ist bereits seit 25 Jahren in der Halbleiterindustrie tätig und seit 2020 Global Semiconductor Field Engineer Manager bei Swagelok. In dieser Position leitet er das internationale Team der Swagelok Field Engineers, die weltweit mit Fabriken, OEMs und Materiallieferanten zusammenarbeiten. Darüber hinaus coacht und berät Greg Mlynar Swagelok Field Engineers zu technischen Dienstleistungs- und Vertriebsfragen und hat ein Trainingsprogramm für Mitarbeiter von Swagelok zum Thema Field Engineering in der Halbleiterindustrie entwickelt.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SERVICES FÜR DIE HALBLEITERINDUSTRIE

In Verbindung stehende Artikel

Atomlagenabscheidung in der Halbleiterfertigung

So können Sie Ihren Halbleiter-ALD-Prozess optimieren

Erfahren Sie, warum Spezialventile und ein gut durchdachtes Ventilsteuerungssystem effizientere und zuverlässigere Atomschichtprozesse ermöglichen und Halbleiterherstellern neue Werkzeuge zur Prozessoptimierung an die Hand geben.

ALD-Halbleiterverarbeitung

Wie Sie Herausforderungen bei der Halbleiterherstellung mittels ALD und ALE meistern

Erfahren Sie, wie es Halbleiterherstellern mithilfe spezieller Ventile für die Atomlagenabscheidung gelingt, Betriebskosten zu reduzieren und ihre Profitabilität zu steigern.

Fertigungsunterstützung bei der Halbleiterherstellung

Warum es in der Halbleiterfertigung auf schnelle Supportleistungen ankommt

Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern können sich Halbleiterhersteller im Fall der Fälle auf eine schnelle Unterstützung direkt vor Ort verlassen. Gleichzeitig profitieren Sie dabei auch von niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok Sie unterstützen kann.