alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

현장 필드 엔지니어링 지원의 이점

반도체 칩 제조

엔지니어링 지원이 원활한 반도체 생산에 도움이 되는 이유: 글로벌 필드 엔지니어 매니저 Greg Mlynar와 함께 하는 QnA

더 신속한 공급망과 자재 조달, 가용성 및 운송 문제 해결의 필요성, 새로운 반도체 공장이 건설되는 빠른 속도 등을 고려할 때, 칩 제조업체는 여기에 보조를 맞출 수 있는 솔루션이 필요합니다. 또한, 공정 및 설비의 표준화가 점점 중요해지고 반도체 칩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 엔지니어링 전문 지식과 자재 현지 조달의 필요성도 커지고 있습니다.

따라서, 새로운 반도체 팹 사업 팀의 통합적인 측면에서 제3자의 엔지니어링 지원은 매우 중요한 요소입니다. 특히, 핵심 고순도 유체 시스템은 반도체 팹이 최대한 효율적으로 생산할 수 있는 역량에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 그러한 시스템의 최적화 방법에 대한 사내 전문 지식이 항상 준비되어 있지 않을 수 있습니다.

Swagelok의 반도체 필드 엔지니어링 팀장인 Greg Mlynar는 반도체 제조업체가 새로운 공장을 건설하거나 기존 공장을 개조할 때 외부 전문 지식을 활용할 수 있다고 말합니다. Greg Mlynar가 Swagelok 레퍼런스 포인트와 진행한 인터뷰에서 그 이유를 설명했습니다.

필드 엔지니어링 서비스에 대해 알아보기

Swagelok 레퍼런스 포인트(SRP): 반도체 제조업체들이 흔히 엔지니어링 지원을 활용할 수 있는 주요 분야는 어떤 것입니까?

GM: 대부분의 반도체 제조업체들은 가능한 모든 측면에서 공정을 개선하여 생산성, 신뢰성, 효율성을 높이고자 합니다. 이러한 측면에서 제3자 전문가들이 유체 공급 시스템과 애플리케이션과 관련하여 전문 지식을 제공할 수 있습니다. 세 가지 핵심 영역이 특히 중요하며, 주요 장비에 적합한 고순도 부품을 지정하는 것과, 기존 유체 시스템의 성능을 극대화할 수 있도록 개선하는 것과, 일관적인 생산량이 보장되도록 현장 유체 시스템을 유지 관리하는 것입니다.

두 반도체 제조 전략이 정확히 동일한 경우는 없으므로, 제3자가 공장에 들어와서 귀사 운영상의 특정 요건을 평가하고, 필요한 성과를 기준으로 맞춤형 솔루션을 추천한다면 획기적인 개선으로 이어질 수 있습니다.

SRP: 그러한 맞춤형 솔루션의 예를 몇 가지 들어주실 수 있겠습니까? 솔루션은 어떻게 개발됩니까?

GM: 대부분의 반도체 팹은 기존 시스템에 필요한 조정이나 최적화와 관련된 지원을 찾고자 합니다. 예를 들어, Swagelok 현장 엔지니어 팀은 특정 시스템과 함께 관련된 모든 케이블, 피팅, 연결구를 검토하고 시스템을 세부적으로 계획합니다. 필드 엔지니어 팀은 시스템을 변경하거나 개선할 수 있는 기회를 식별하고, 맞춤형 솔루션과 어셈블리 추천에 중점을 둔 의견과 보고서를 고객에게 제공합니다.

범례
 
 
 
1 벌크 가스 운송(Bulk Gas Transport)
6 벌크 가스 컨디셔닝(Bulk Gas Conditioning)
11 가스 캐비닛(Gas Cabinet)
16 밸브 매니폴드 박스(Valve Manifold Box)
2 벌크 가스 실린더(Bulk Gas Cylinder)
7 가스 정제 장비(Gas Purifying Equipment)
12 단열 냉각기 호스(Insulated Chiller Hose)
17 공정 장비(Process Tool)
3 가스 실린더(Gas Cylinder)
보관소(Storage Shed)
8 가스 컨디셔닝 장비(Gas Conditioning Equipment)
13 가스 공급 튜빙(Gas Supply Tubing)
18 스크러버(Abatement)
4 벌크 가스 보관소(Bulk Gas Storage Shed)
9 벌크 가스 사일로(Bulk Gas Silo)
14 특수 가스 캐비닛(Specialty Gas Cabinet)
 
5 벌크 가스 저장(Bulk Gas Storage)
10 벌크 가스 공급실(Bulk Gas Containment Room)
15 냉각기/열교환기(Chiller/Heat Exchanger)
 

공급업체의 역량에 따라 프로젝트 설계 및 사양 지정; 기존 법규 및 규정 준수 보장; 케미칼, 공정 가스, 물 및 배출물 포집 시스템을 위한 운영 분석 및 유지보수 부품 납품; 시설의 시스템, 지원 시스템 가동, 최적화 및 가동중지 기능에 대한 고장 형태 영향 분석(FMEA) 등에 대한 추가 지원이 가능합니다.

SRP: 이러한 종류의 지원이 중요한 이유는 무엇 때문입니까?

GM: 반도체 공장에서 시스템 장애, 고장 또는 기타 비상 상황이 발생하면 재정 위기를 초래할 수 있습니다. 그렇기 때문에 반도체 업계에서의 엔지니어링 지원에 대한 수요가 아주 높은 편입니다. 스웨즈락의 현장 엔지니어링 프로그램과 같은 외부 엔지니어링 팀이 빠르고 안전하게 운영을 복구할 수 있는 지침을 제공하고, 운영 직원 및 기타 인력에 대한 교육을 실행하는 등의 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다. 하지만, 새로운 시설을 온라인 상태로 만드는 것도 중요합니다. 예를 들어, Swagelok 팀은 신규 공장 건설과 관련하여 고객을 지원하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 신규 시설에 필요한 시운전 설비뿐만 아니라 기초 구축, 설비와 장비의 설치에도 필요한 지원을 제공합니다.

SRP: 제3자 엔지니어링 팀을 심사할 때 어떤 종류의 기술 역량을 검토하는 것이 중요합니까?

GM: 반도체 제조의 정밀한 특성으로 인해 기술적 배경을 검토하는 것이 중요합니다. 전기, 기계, 화학공학 전공분야가 이 산업의 기술적 배경으로 매우 적합합니다. 이는 Swagelok 필드 엔지니어가 전 세계의 반도체 고객에게 제공할 수 있는 기술 중 일부입니다.

특정 제품과 솔루션이 반도체 애플리케이션에 이상적일 수 있는 이유에 대한 심층적인 이해 또한 중요합니다. 반도체 애플리케이션은 혹독한 화학물질을 다루는 고도로 까다로운 시스템이며, 일반 산업 환경에 사용되는 기성 부품은 여기에 부적합할 수 있습니다. 반도체 생산 고유의 과제를 해결해나갈 때, 재료과학, 부식 유형, 내식성 합금에 대한 면밀한 지식이 매우 유용합니다.

SRP: 전문 유체 시스템 엔지니어링 팀과 협력함으로써 실현할 수 있는 가장 큰 이점이라면 어떤 것이 있습니까?

GM: 우선 첫 번째로, 시간이 크게 절감됩니다. 시간이 돈이며, 이는 결과적으로 큰 차이를 만들 수 있습니다. 또한, 신규 공장을 가동 상태로 만드는 것에 대한 중요성이 커짐에 따라 제품과 서비스도 급속하게 처리되고 있습니다. 이유를 생각해보십시오. 유체 시스템이 없다면 약 50억 달러에서 100억 달러 규모의 공장 시설 전체가 멈출 수 있습니다. 이는 아무 것도 가동되지 않으며, 어떤 작업도 실행되지 않고, 아무런 수익이 발생하지 않음을 의미합니다. 전문 엔지니어가 고객에게 최대한의 이점을 제공할 수 있는 것도 이러한 부분입니다. 시스템을 가동 상태로 만드는 데 적합한 제품을 설치하고, 해당 시스템을 검토하여 장래 확장 및 개조에 필요한 추천안을 제시하는 것입니다.

전문 유체 시스템 엔지니어링 팀과 협력하는 것은 커다란 시간 절감 효과를 제공할 수 있습니다. 시간은 돈과 마찬가지이며, 이는 결과적으로 큰 차이를 만들 수 있습니다.

SRP: 전문 유체 시스템 엔지니어링 팀과 협력함으로써 실현할 수 있는 가장 큰 이점이라면 어떤 것이 있습니까?

GM: 우선 첫 번째로, 시간이 크게 절감됩니다. 시간이 돈이며, 이는 결과적으로 큰 차이를 만들 수 있습니다. 전문 유체 시스템 엔지니어링 팀과 협력하는 것은 커다란 시간 절감 효과를 제공할 수 있습니다. 시간이 돈이며, 이는 결과적으로 큰 차이를 만들 수 있습니다. 또한, 신규 공장을 가동 상태로 만드는 것에 대한 중요성이 커짐에 따라 제품과 서비스도 급속하게 처리되고 있습니다. 이유를 생각해보십시오. 유체 시스템이 없다면 약 50억 달러에서 100억 달러 규모의 공장 시설 전체가 멈출 수 있습니다. 이는 아무 것도 가동되지 않으며, 어떤 작업도 실행되지 않고, 아무런 수익이 발생하지 않음을 의미합니다. 전문 엔지니어가 고객에게 최대한의 이점을 제공할 수 있는 것도 이러한 부분입니다. 시스템을 가동 상태로 만드는 데 적합한 제품을 설치하고, 해당 시스템을 검토하여 장래 확장 및 개조에 필요한 추천안을 제시하는 것입니다.

반도체 공장은 전문 팀이 제공할 수 있는 특정 인사이트와 엔지니어링 지식을 통해 커다란 이득을 볼 수 있는 상황입니다. 더 자세히 알고 싶으십니까? Swagelok 필드 엔지니어링 팀은 반도체 제조업체들이 새로운 공장을 건설하거나 기존 공장을 최적화할 때, 생산 최적화를 추구하면서 유체 시스템 관련 문제를 극복하도록 지원해온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 현지 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.

Greg Mlynar는 공학도 출신으로 화학공학 학사 학위와 마이크로 전자공학 석사, MBA 학위를 보유하고 있습니다. Greg Mlynar는 반도체 업계에서 25년 동안 종사해왔으며, 2020년 글로벌 반도체 필드 엔지니어 매니저로 Swagelok에 입사했습니다. Greg는 전 세계의 반도체 팹, OEM, 소재 공급업체와 협력하는 Swagelok 국제 반도체 필드 엔지니어 팀을 이끌고 있습니다. Greg는 또한 기술 서비스 및 영업에 대해 필드 엔지니어 팀원들을 코치하고 멘토링하며, Swagelok 직원에 대한 반도체 필드 엔지니어링 교육 프로그램도 개발했습니다.

반도체 서비스에 대해 자세히 알아보기

반도체 생산 분야의 원자층 증착(ALD)

반도체 ALD 공정의 최적화 방법

특수 밸브와 잘 설계된 밸브 제어 시스템이 어떻게 더 효율적이고 신뢰성 높은 원자층 증착 공정을 지원하며 반도체 제조업체에 새로운 공정 최적화 도구를 제공하는지 알아보십시오.

ALD 반도체 가공

ALD 공정에서 가장 큰 도전 과제 세 가지와 그 해결 방법

ALD 및 ALE 반도체 생산 공정에는 몇 가지 내재적으로 복잡한 어려움이 존재합니다. 올바른 공정 밸브 선택이 이러한 문제를 극복하는 데 어떤 도움이 될 수 있는지 알아 보십시오.

반도체 제조 지원

반도체 제조에서 빠른 지원이 중요한 이유

중대한 문제점에 대해 빠른 현지 지원을 제공할 수 있는 공급 업체와 협력함으로써 반도체 공장의 총 유지 비용을 절감할 수 있습니다. 스웨즈락에 도움을 요청하십시오.