API Plan 76 Sammlung bei keiner Kondensationsleckage
API Plan 76 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur nicht zwischen den Dichtungen kondensiert. In diesem Rohrleitungsplan tritt gasförmige Leckage von der inneren Dichtung durch den Sicherungsdichtungs-Entlüftungsanschlussstutzen. Die Blende schafft den notwendigen Gegendruck für einen Drucktransmitter, um im Fall eines Dichtungsversagens einen Alarm auszulösen.
Dieser Plan:
- Überwacht die produktseitige Dichtungsleckage, die bei Umgebungstemperatur nicht kondensiert.
- Wird normalerweise gemeinsam mit Plan 72 verwendet
Plan 76 ist als fertige Schalttafel verfügbar Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Schalttafel an Ihr System ist auch erhältlich. Die Schalttafel kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Kugelhähne der Serie 63
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Rückschlagventile der Serie CH
- Manometer der Serie PGI
- Swagelok Gewindefittings
- Drucktransmitter
- Druckschalter
- Montageplatte
- Halterung/verschiedene Teile
Siehe Seite 67 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.