El Panel Muestreador de Amoníaco Swagelok® Mejora la Seguridad y Precisión de la Toma de Muestras
El Panel Muestreador de Amoníaco Swagelok® Mejora la Seguridad y Precisión de la Toma de Muestras
Las nuevas características de diseño ofrecen una solución para los retos habituales asociados al muestreo manual.
SOLON, Ohio — Swagelok, proveedor líder de productos para sistemas de fluidos, ensamblajes y servicios relacionados, ha anunciado el lanzamiento del muestreador de amoníaco Swagelok®. Esta innovadora solución hace que el muestreo de amoniaco anhidro sea más seguro al minimizar la exposición de los operarios al amoniaco líquido y vaporizado. También introduce consistencia en la operación de toma de muestras, agiliza significativamente el proceso de toma de muestras y elimina la necesidad de transportar muestras de amoniaco dentro de la instalación.
El amoniaco anhidro se utiliza en la producción de fertilizantes, plásticos, textiles, petróleo, etc. Para evitar el agrietamiento por corrosión bajo tensión debido al amoniaco en los tanques de almacenamiento y los problemas de calidad del producto, éste debe ser sometido habitualmente a toma de muestras para verificar un contenido de agua del 0,2% al 0,5%. El panel muestreador de amoniaco Swagelok ha sido diseñado específicamente para solucionar los problemas inherentes al muestreo manual utilizando:
- Dispositivos de muestreo cerrado que mejoran la seguridad al limitar la exposición del operario y minimizar el impacto medioambiental del exceso de emisiones.
- Tubos de residuos preenfriados con el propio amoniaco frío, lo que evita la ebullición agresiva que pone en peligro la precisión del llenado.
- Características que ayudan a controlar la dispensación de la muestra de amoniaco y garantizan un tamaño de muestra uniforme
- Un solo mando para facilitar la operación y reducir los errores del operario
- Una interfaz de pantalla táctil para controlar todas las operaciones del calefactor
"Conocemos de primera mano la importancia de la seguridad y la precisión en el muestreo de amoniaco anhidro, por lo que diseñamos una solución pionera que reduce los riesgos asociados al muestreo manual de amoniaco", comenta Andy DelSignore, director de servicios de ingeniería. "Gracias al desarrollo de algo semiautomatizado, el proceso de recogida de muestras mejora enormemente y proporciona los resultados más precisos posibles".
El nuevo panel muestreador de amoniaco, junto con los servicios de apoyo como la evaluación del sistema, diseño y montaje, y formación, ya está disponible a través de los centros locales de ventas y servicio Swagelok. Contacte con un centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para ampliar la información.
Acerca de Swagelok
Swagelok Company es un desarrollador privado de productos para sistemas de fluidos, ensamblajes y servicios para las industrias del petróleo, gas, química, semiconductores y energías limpias, con unas ventas aproximadas de 2.000 millones de dólares. Con sede en Solon, Ohio, EE.UU., Swagelok atiende a sus clientes a través de aproximadamente 200 centros de ventas y servicio en 70 países, con el apoyo de la experiencia de 5.700 empleados corporativos en 20 instalaciones de fabricación y cinco centros tecnológicos globales.