alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Au cas où vous les auriez manqués : nos cinq articles les plus lus en 2019

Les articles du blog de Swagelok les plus lus en 2019

Bilan de l'année 2019 : nos articles les plus lus

L’équipe du blog de Swagelok

Nous avons lancé le blog Point de repère en 2018 avec pour mission d’aider les professionnels du secteur dans le monde entier à adopter les bons procédés et à choisir les meilleurs produits et matériaux pour leurs systèmes fluides et leurs systèmes d’analyse. Au moment de faire le bilan de l’année écoulée, nous sommes heureux de constater que nos articles ont trouvé un écho chez nos lecteurs et, plus important encore, que ceux-ci ont trouvé les informations présentées ici d’une grande utilité.

Les articles les plus consultés cette année reflètent la diversité des lecteurs de ce blog. Les cinq articles les plus lus en 2019 révèlent un fort intérêt pour les sujets suivants : les produits pour systèmes fluides ainsi que l’installation et la maintenance des systèmes ; le fonctionnement des systèmes d'échantillonnage ; le choix de matériaux adaptés pour assurer la longévité d’un système. Si vous avez manqué l'un de ces articles, nous vous en proposons un résumé.

Les cinq articles du blog de Swagelok les plus lus en 2019

Services d’évaluation et de conseil Swagelok concernant les systèmes d’échantillonnage 

Comment étalonner un analyseur dans un système d’instrumentation analytique

Notre article le plus lu publié en 2019 a été rédigé par Tony Waters, un spécialiste des systèmes d’échantillonnage, qui est également formateur. Cet article aborde un point précis mais important : comment étalonner un analyseur de process pour obtenir des mesures exactes. Il existe plusieurs situations dans lesquelles peuvent survenir des problèmes en rapport avec l'étalonnage, car certains problèmes de performance des analyseurs de process ne peuvent pas être détectés pendant l’étalonnage du système. Cette phase peut être elle-même à l’origine d’erreurs ou de contaminations. Enfin, le travail d’étalonnage peut être réduit à néant par des variations de la pression atmosphérique et de la température ambiante. Cet article explique en détail ce qu’il faut avoir à l’esprit lors de la conception du système, les limites de l'étalonnage, comment contrôler les variations des conditions ambiantes, et la différence entre validation et étalonnage, afin de vous donner les meilleures chances d’obtenir des mesures exactes.

déterminer le diamètre et le pas d’un filetage 

Introduction aux raccords : identifier le diamètre et le pas d’un filetage

Pour éviter les fuites dans un système fluide, tous les raccords doivent être parfaitement étanches. Obtenir un tel résultat nécessite de bien connaître le type, la taille et le pas des filetages de tous les raccordements. La question peut sembler simple, mais même les professionnels le plus expérimentés peuvent avoir du mal à identifier correctement un filetage. Dans cet article, Andy Hitchcock explique comment identifier le type, mesurer le diamètre et déterminer le pas et la norme d’un filetage, pour faire en sorte d’obtenir un système fluide le plus étanche possible.

Résistance à la corrosion : comment sélectionner le bon matériau 

L’importance des matériaux : choisir le matériau qui va résister à la corrosion

Lorsqu’un système fluide industriel est essentiellement constitué de composants métalliques, la corrosion est une préoccupation constante. Cela est particulièrement vrai lorsque les systèmes sont exposés à des conditions environnementales difficiles, telles que celles que l’on peut rencontrer sur une plate-forme pétrolière offshore ou dans une usine chimique. Choisir les bons alliages est important pour protéger les personnes, le matériel et la rentabilité des installations, tout comme il est important de choisir un bon fournisseur pour les composants du système. Dans cet article, Behram Ginwalla détaille les points à prendre en compte pour trouver des matériaux robustes et compatibles, adaptés à vos applications.

CInfographie comparant la corrosion par piqûres et la corrosion caverneuse sur les aciers inoxydables 

Corrosion par piqûres et corrosion caverneuse : savoir les différencier

Autre sujet prisé en 2019, la résistance à la corrosion avec l’article de Behram Ginwalla sur la physique des matériaux. Si presque tous les métaux se corrodent dans certaines conditions, avoir des connaissances de base sur les différents types de corrosion peut vous aider à remédier rapidement à la cause première d’un problème lorsque vous en détectez un – ou même tout simplement à éviter que ce problème ne survienne en choisissant judicieusement vos matériaux. Les systèmes en acier inoxydable subissent parfois la corrosion par piqûres et la corrosion caverneuse, mais celles-ci se forment et se repèrent différemment. Découvrez dans cet article comment identifier et prévenir ces deux types de corrosion.

systèmes d'échantillonnage 

Trois raisons pour expliquer l’absence d’améliorations dans les systèmes d’échantillonnage

Si les analyseurs de process ont gagné en fiabilité dans les dernières décennies, la fiabilité des systèmes d'échantillonnage a quant à elle peu évolué. La conséquence de mesures altérées ou inexactes est un produit non conforme au cahier des charges. Cela étant, l’analyseur n’est pas toujours responsable. Il arrive parfois que le problème vienne de la manière dont les systèmes d'échantillonnage ont été conçus. Comme l’explique Mike Frost, le problème vient souvent de possibilités d’apprentissage et de formation insuffisantes, d’une incapacité à saisir les systèmes fluides dans leur globalité et de modifications non autorisées, non documentées ou improvisées apportées au système d’échantillonnage. Lisez cet article pour découvrir comment créer des systèmes d'échantillonnage plus efficaces à l’avenir.

système d'échantillonnage 

*Honorable Mention* Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

En plus de ces cinq articles publiés en 2019, nous souhaitons également mettre en avant l’article le plus consulté de tous en 2019, un article pourtant publié en 2018 et qui a encore suscité un grand intérêt auprès de nos lecteurs durant l’année écoulée. Si les fuites sont malheureusement courantes dans de nombreuses installations industrielles, elles posent de sérieux problèmes de sécurité et de rentabilité aux exploitants de systèmes fluides. Dans cette article publié par l’ingénieur de terrain Nick Iverson, celui-ci détaille certains des nombreux coûts associés à la présence de fuites dans un système fluide industriel, précise les trois causes les plus fréquentes de ces fuites et indique ce qu’il est possible de faire pour y remédier. Toute personne qui peine à repérer des fuites et à établir des priorités dans les réparations doit absolument lire cet article.

Perspectives pour 2020

Si 2019 a sans doute été une excellente année pour blog Point de repère de Swagelok, nous avons encore beaucoup de chose en réserve pour 2020. Attendez-vous à de nouveaux articles publiés aussi régulièrement qu'en 2019, contenant des conseils et des idées qui vous aideront à tirer le meilleur parti de vos systèmes fluides. Vous pourrez également lire des articles traitant des différents marchés, des témoignages recueillis directement sur le terrain, des articles mettant en avant nos équipes d'ingénierie et des études de cas portant sur des clients dont les problèmes pourront vous sembler familiers.

En attendant, si vous souhaitez un complément d’information sur l'un des sujets abordés ici qui aura éveillé votre intérêt, vous pouvez prendre contact à tout moment avec nos spécialistes dans votre point de vente et centre de services Swagelok.

Contacter votre point de vente et centre de services