Contrôler la température pour optimiser la fabrication de plaquettes semi-conductrices
Comment optimiser le rendement du procédé de fabrication de plaquettes semi-conductrices grâce à un contrôle adéquat de la température
Brian Rudary, responsable technique des solutions d’applications chez Swagelok, et Doug Nordstrom, responsable produit chez Swagelok
Fabriquer des plaquettes semi-conductrices devient chaque jour plus complexe. Alors que la demande mondiale de puces explose, les fabriques, les équipementiers et tous les acteurs de la chaîne de valeur continuent de gagner en productivité et de tirer parti des nouvelles technologies pour maximiser les rendements.
Une stratégie généralement efficace pour maximiser le rendement du procédé de fabrication de plaquettes semi-conductrices consiste à maintenir une température très basse et stable dans la chambre de dépôt. Or, on parle aujourd’hui de températures de l’ordre de -40°C. Aussi, le moindre manque d’efficacité d’un des éléments de la boucle thermique – refroidisseurs, pompes, échangeurs de chaleur et tous les composants qui relient ces éléments entre eux – est tout simplement inenvisageable dans un environnement de fabrication moderne.
Partant de là, comment avoir la certitude que votre boucle thermique va pouvoir relever ce défi ? Examinons trois points essentiels qui pourront vous aider à optimiser la gestion de la température dans votre installation, ce qui vous permettra de maximiser le rendement du procédé de fabrication des plaquettes semi-conductrices.

La boucle thermique est composée des éléments suivants :
- Des refroidisseurs, pour refroidir le fluide qui circule dans l’équipement
- Des échangeurs de chaleur, chargés de chauffer l’espace autour de la chambre de dépôt
- Des flexibles isolés, des assemblages soudés, des pompes et des vannes, qui aident à distribuer le fluide à une température régulée tout au long du cycle
- Des systèmes de surveillance et de contrôle, qui ajustent les débits et la température
- Des systèmes de filtration et de purification, qui empêchent les contaminations et éliminent les impuretés
Choisir des composants optimisés
Pour répondre aux besoins des processus de production de plaquettes semi-conductrices d’aujourd’hui, il est indispensable de relier les systèmes critiques de la boucle thermique en utilisant des composants ultraperformants. Les caractéristiques nominales de tous les composants – flexibles, vannes, raccords, filtres, etc. – doivent être soigneusement choisies pour pouvoir gérer les pressions, les débits et les températures extrêmes mis en œuvre dans les procédés de fabrication d’aujourd’hui.
Prenons comme exemple les flexibles d’un refroidisseur. Un flexible doit être correctement isolé pour maintenir les températures souhaitées tout en évitant la condensation – un mode de défaillance critique dans des environnements de production rigoureusement contrôlés. Si la température de surface d’un flexible de refroidissement est inférieure au point de rosée de l’air ambiant, de la condensation peut se former sur l’extérieur du flexible. Les coûts résultant d’un arrêt de la production peuvent avoir un effet désastreux.
Cela étant, il ne suffit pas d’ajouter une couche isolante supplémentaire pour obtenir les performances thermiques souhaitées. Au lieu de cela, définir le bon niveau d’isolation peut aider à optimiser les coûts tout en obtenant de bonnes performances. Imaginez que les flexibles qui relient les éléments de la boucle thermique peuvent mesurer de 9 à 15 mètres de long et peuvent représenter un coût important pour le fabricant du fait de leur caractère crucial. Si une isolation insuffisante peut provoquer la formation de condensation et entraîner une défaillance du flexible, une isolation excessive peut faire grimper les coûts tout en ne procurant qu’un bénéfice limité, voire nul, pour l’équipementier ou le fabricant.
D’autres composants critiques de la boucle thermique devront aussi pouvoir faire face à des exigences toujours plus fortes. Des vannes ou des raccords pour tubes ordinaires pourront ne pas suffire pour des températures ultrabasses. Il est capital d’utiliser des composants qui ont été mis au point spécifiquement pour les besoins des environnements de production des semi-conducteurs. Pour ces raisons, travailler avec un fournisseur capable de recommander les composants les plus adaptés aux paramètres d’une application peut aider les équipementiers et les fabricants à répondre aux exigences de production actuelles.
Techniques d’installation et tests de performance
Si le choix des produits est un aspect essentiel, l’installation et la mise en œuvre ont également leur importance si l’on veut pouvoir contrôler la température avec efficacité. Ces processus sont déterminants pour atteindre la régularité, la répétabilité et la propreté souhaitées du processus et pour s’assurer que l’environnement d’exploitation est exempt d’humidité.
Cela commence par les bases. Réaliser des systèmes étanches exige de respecter les règles de base d’une bonne installation des vannes et des raccords pour tubes. Une mauvaise installation est la cause de la plupart des défaillances observées dans des systèmes fluides critiques – et pas seulement dans le secteur des semi-conducteurs, mais dans tous les secteurs d’activité. Pertes de profits, baisse de productivité et problèmes de sécurité sont autant de conséquences possibles d’une mauvaise installation.
Le cheminement des lignes de refroidissement est un autre aspect important pour éviter l’apparition de condensation. Lorsque des flexibles qui acheminent des fluides froids sont trop proches les uns des autres, la température de leur surface peut descendre au-dessous du point de rosée et provoquer la formation de condensation. Plus la distance entre les flexibles est faible, plus la température de l’air situé entre ces flexibles se rapproche de celle du fluide qui circule dans ceux-ci. De manière générale, il est recommandé de maintenir une distance d’au moins 31 cm (12 po) entre deux flexibles isolés. Si cet écartement ne peut pas être respecté, il sera alors peut-être nécessaire de prévoir des couches d’isolant supplémentaires.
De l’air qui stagne peut également influer sur la température à la surface des lignes de refroidissement. Plus l’air circule facilement, plus la température à la surface du flexible tend à se rapprocher de la température ambiante. Imaginons un flexible acheminé dans un espace confiné comme un sous-plancher. Si le fluide qui circule dans le flexible est froid, de la condensation peut alors se former sur l’extérieur du flexible. Cette condensation risque ensuite de goutter sur des appareils sensibles.
Enfin, bien que le rayon de courbure minimum d’un flexible ne change pas lorsque celui-ci est isolé, la présence d’un coude peut avoir une incidence sur les propriétés de l’isolant. Pour limiter ces effets, il est généralement recommandé d’éviter les courbures serrées et de maintenir au contraire un rayon de courbure important. Si cela n’est pas possible, envisagez l’ajout de couches supplémentaires d’isolant.
Investir dans des relations de confiance
Étant donné que les fabricants de semi-conducteurs et les fabricants d’outillage pour ce secteur ont de nombreuses autres priorités, la gestion de la température pourra être facilitée en travaillant avec un fournisseur qui a l’expérience de ces systèmes essentiels et qui saura conseiller ses clients.
En plus de vous aider à choisir des composants et des raccordements adaptés, un partenaire compétent pourra également vous aider à réduire vos dépenses en capital et vos dépenses d’exploitation grâce à des procédures simplifiées. Il peut également proposer des outils de calcul qui vous aideront à dimensionner correctement l’isolant en fonction de vos paramètres d’exploitation. Ceci est particulièrement important étant donné que la marge d’erreur ne cesse de diminuer dans un secteur qui évolue rapidement.
Les avantages qu’il y a à travailler avec un fournisseur capable d’offrir ces outils et cette expertise peuvent être importants et sont notamment les suivants :
Une condensation évitée et donc des mises à l’arrêt moins fréquentes
Des variations de température limitées et un transfert de fluide très efficace, d’où un meilleur rendement dans la fabrication des puces
Une efficacité accrue et des coûts énergétiques réduits avec des refroidisseurs plus performants
Un fonctionnement optimal de la boucle thermique à chaque instant est indispensable pour maintenir la production de puces à un niveau maximum et constant. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la gestion des boucles thermiques ou aborder d’autres moyens d’optimiser les activités de fabrication de plaquettes semi-conductrices grâce à diverses solutions techniques, notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En attendant, vous pouvez explorer le Point de repère Swagelok, où vous trouverez des ressources supplémentaires qui vous aideront à optimiser les processus de production de plaquettes et d’autres aspects fondamentaux de la fabrication des semi-conducteurs.
Articles Liés
Optimisez ces applications pour accroître la rentabilité des fabriques de semi-conducteurs
À l’heure où des fabriques de semi-conducteurs se construisent partout dans le monde, les fabricants devraient se demander comment l’optimisation d’applications critiques des systèmes fluides industriels pourrait contribuer à accroître l’efficience et la rentabilité de leurs activités.
Les avantages de l’assistance technique sur site
Découvrez comment une assistance technique spécialisée apportée aux fabricants de puces électroniques peut aider ceux-ci à améliorer le rendement de leur production.
Explication des raccords à étanchéité de surface haute pureté
Découvrez pourquoi les raccords à étanchéité de surface pour le vide sont un choix idéal pour les applications haute pureté du secteur des semi-conducteurs et comment ils aident les fabricants à rendre plus fiable le procédé de fabrication des puces électroniques.