Этапы обеспечения чистоты
Что отличает нас от других поставщиков?
Чистота начинается с нашей приверженности материалам сверхвысокой степени чистоты и продолжается в наших производственных процессах, технических условиях на очистку и процедурах контроля качества. Поэтому вы можете доверить компании Swagelok поставку продуктов, необходимых вам для производства, и не сомневаться в их чистоте.
К чему вы стремитесь?
Путь к успеху стал короче. Продукция Swagelok высокой и сверхвысокой степени чистоты помогает обеспечить чистое производство. Мы предлагаем не только продукты, но и специализированные решения. Мы учитываем ваши условия эксплуатации и такие факторы, как коррозионность, потребность в воспроизводимости, пропускная способность и необходимость избегать загрязнения. Инновации, например наши клапаны для атомно-слоевого осаждения (ALD), повышают эффективность производства полупроводниковых компонентов. Неизменная приверженность компании Swagelok качеству гарантирует скорость, единообразие и чистоту.
Конструкция
В том, что касается производства полупроводников, вы лучше знаете, что вам нужно. Большие объемы производства и высокая производительность. Максимальная чистота и надежность. Компания Swagelok помогает добиться этого своими инновационными продуктами, изготовленными в соответствии с высокими стандартами чистоты по вашим спецификациям.
- Гладкая внутренняя поверхность снижает риск скопления частиц и загрязнения материала.
- Инновационная конструкция способствует сокращению количества зон скопления частиц, обеспечивает быструю продувку и уменьшает механическое напряжение в многоцикловых установках.
И это для нас не предел. Мы подкрепляем наши изделия технической поддержкой в ваших системах высокой и сверхвысокой степени чистоты на всех этапах — от изготовления до конечного продукта.
От идеи до монтажа
Как сделать совершенный продукт еще более совершенным? Надо адаптировать его так, чтобы он точно соответствовал вашим требованиям.
Специализированная продукция Swagelok
Мы знаем, на что способны наши продукты, и знаем, чем они могут быть вам полезны. Специалисты Swagelok по проектированию помогают адаптировать наши продукты к вашим условиям, затем мы их изготавливаем, испытываем, отправляем и предоставляем гарантию на них.
Услуги по проектированию и монтажу
Мы не просто изготавливаем продукцию, мы предоставляем готовые решения, в которых соединяются ваша идея и наши знания и опыт. Наши решения, как и наша продукция, подкреплены ограниченной гарантией компании Swagelok на весь срок службы.
Поддержка и обслуживание
Мы предлагаем постоянную техническую помощь и экспертные сервисы, чтобы обеспечить работу ваших систем в полном соответствии с вашими потребностями. Сервисы Swagelok® по обследованию жидкостных и газовых систем позволяют использовать технические знания, практический опыт и отраслевые знания инженеров технического отдела Swagelok непосредственно на ваших производственных объектах, что дает вам возможность максимально эффективно использовать свои жидкостные и газовые системы. Положитесь на этих сертифицированных, доступных в вашем районе специалистов, которые помогут вам улучшить эксплуатационные характеристики, снизить издержки и трудозатраты, а также решить вопросы снижения рисков для безопасности, качества и окружающей среды.
Чистота
Решения Swagelok сверхвысокой степени чистоты обеспечивают чистое надежное переключение и улучшают температурный контроль, предотвращая загрязнение и поддерживая целостность системы.
Используемые материалы
При выборе материалов компания Swagelok опирается на научные исследования. Материалы, предназначенные для обеспечения сверхвысокой степени чистоты, например в производстве полупроводников, разрабатывают, испытывают и проверяют на практике. Свойства всех материалов — от прутковых заготовок до фторполимеров — помогут вам добиться желаемых результатов. Компания Swagelok тщательно подбирает материалы в зависимости от производственного процесса, поэтому можете быть уверены, что свойства материалов обеспечат беспроблемную приварку и монтаж и необходимый уровень чистоты.
Производство
Компоненты Swagelok отличаются стабильным качеством, сверхвысокой чистотой, коррозионной стойкостью и хорошей свариваемостью. Подход, применяемый к выбору материалов, затем соблюдается в наших строго и тщательно контролируемых производственных процессах, включая обработку поверхности для обеспечения коррозионной стойкости и минимизации загрязнения благодаря удалению незначительных дефектов поверхности.
Материалы Swagelok обрабатываются с помощью электрополировки и пассивации.
Электрополировка
Электрополировка обеспечивает гладкость внутренней поверхности трубок, предназначенных для использования в системах подачи и распределения газов. Электрополировка — это электрохимический процесс, в ходе которого убираются металлические примеси и незначительные дефекты поверхности, то есть поверхность становится намного чище. Такая обработка как нельзя лучше подходит для продуктов, предназначенных для использования в производстве полупроводников, так как на поверхности не остается никаких неровностей, что бывает в случае с механической полировкой.
Пассивация
Пассивация — это дополнительная очистка поверхности и нанесение слоя оксида с высоким содержанием хрома для повышения коррозионной стойкости материала.
Очистка и упаковка
За нашей продукцией стоит наша приверженность производству систем сверхвысокой степени чистоты. Мы разбираемся в конкретных требованиях к продукции сверхвысокой степени чистоты, поэтому сможем помочь вам соблюсти или превзойти отраслевые стандарты.
Производительность и воспроизводимость
Высокая производительность означает, что вы пропускаете больше материала через вашу производственную систему за более короткий промежуток времени с более коротким временем простоя. Воспроизводимость означает постоянную способность производить одинаковые продукты. С продукцией Swagelok вы получаете эти преимущества и даже больше, если выбираете продукты, подходящие именно для вашей системы высокой степени чистоты. Инновации, например наш клапан для атомно-слоевого осаждения (ALD), повышают эффективность производства полупроводников.
- Специальный сплав на основе кобальта (UNS R30003), обеспечивающий прочность и коррозионную стойкость
- Оптимизированная, заявленная на патент конструкция для сверхвысокого циклического срока службы
- Высокая скорость повторяемых переключений
- Пригодность для работы с погружением при высокой температуре
- Возможность открытия или закрытия клапана за время менее 5 мс.
Качество, надежность и безопасность
Неизменная приверженность компании Swagelok качеству и надежности гарантирует, что наши продукты прослужат долго и вы будете заменять их гораздо реже. Для подтверждения пригодности к использованию в экстремальных условиях производства полупроводников наши продкты проходят процедуры верификации — это гарантирует, что ни вы, ни ваши техпроцессы не пострадаете.
Обучение монтажу
Как обеспечить чистоту на всех этапах? Вам поможет полный курс обучения монтажу от компании Swagelok. В производстве сверхвысокой степени чистоты компоненты системы должны работать слаженно, чтобы сохранять герметичность системы, содержащей токсичные коррозионные жидкости и газы, ее целостность и чистоту в разных рабочих условиях. Понимание того, как обеспечить оптимальную работу продукции Swagelok благодаря обучению правильному монтажу, помогает достигнуть производственных целей и обеспечивает безопасность процессов и персонала.
Вместе сильнее
Воспользуйтесь возможностями наших дистрибьюторов, чтобы усовершенствовать свое производство сверхвысокой степени чистоты.
Выбирайте подходящие компоненты
Координируйте работы по проекту через одно контактное лицо с авторизованными центрами продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру. Инструменты для подбора продуктов доступны в любом месте и в любое время; они помогут вам выбрать именно то, что нужно для вашей работы.
Динамичные процессы требуют постоянного наличия продукции
Компания Swagelok предлагает специализированные услуги управления складскими запасами, а также поставку точно в срок оптимального количества запасов на склад.
Мы — глобальная компания. И мы всегда там, где вы.
Разве это не замечательно знать, что компания Swagelok всегда рядом и вы можете рассчитывать на поддержку наших специалистов? Swagelok — производитель мирового уровня с присутствием по всей планете. У нас более 200 региональных центров продаж и сервисного обслуживания. В какой бы части мира вы ни находились, наши знания, опыт и поддержка всегда под рукой.