alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Cleanliness chain

반도체 제조와 관련하여 원자재 선택부터 설치된 제품의 최종 검사에 이르기까지, 모든 공급업체의 공정이 처음 시작부터 마지막까지 최대한 깨끗한 상태에서 오염 없이 구현될 수 있도록 설계되었다는 점에 주목해주십시오.

Cleanliness Chain

스웨즈락에서 만들면 다른 이유

스웨즈락은 초고순도 재질의 생산 품질을 유지하기 위해 제조 공정, 세정 사양, 품질관리 절차를 까다롭게 관리합니다. 이를 통해, 스웨즈락은 귀사가 확신을 가지고 제품을 제조할 수 있도록 필요한 제품을 제공해 드립니다.

어떤 미래를 꿈꾸십니까?

스웨즈락과 함께라면 성공으로 가는 지름길을 택할 수 있습니다. 스웨즈락의 고순도 및 초고순도 제품은 청결한 제조 환경을 구현하는 데 도움이 되며 제품 외에 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 귀사의 작동 환경 및 부식성, 반복성과 처리량에 대한 요구사항, 그리고 오염 제거와 같은 요소를 고려합니다. ALD 밸브와 같은 혁신을 통해 반도체 부품의 제조 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 품질에 대한 스웨즈락의 끊임없는 노력을 통해 속도, 일관성 및 청정도(cleanliness)를 확보할 수 있습니다.

유체 시스템 전문가와 상담하기

스웨즈락 Cleanliness chain 다운로드 받기

설계

반도체 제조용 클린룸반도체 제조의 경우, 귀사가 필요로 하는 것이 무엇인지는 귀사가 가장 잘 알고 계실 것입니다. 바로 높은 수율과 처리량, 그리고 최대한의 청정도와 신뢰성입니다. 스웨즈락은 최고 수준의 청정도 기준과 애플리케이션 맞춤형으로 제조된 혁신적인 제품을 제공함으로써, 귀사가 목표에 도달할 수 있도록 도와드립니다.

  • 매끄러운 내부 표면 마감으로 파티클이 어딘가에 끼거나 재료가 오염되는 리스크 완화
  • 혁신적인 설계로 파티클이 낄 수 있는 공간을 줄이고, 빠른 퍼징을 가능하게 함으로써 고주기(high-cycle) 애플리케이션 스트레스 감소

스웨즈락은 여기에서 멈추지 않습니다. 제품 외에도, 제조부터 완제품까지 귀하의 고순도 및 초고순도 애플리케이션을 지원해드립니다.

아이디어에서 설치까지

이미 우수한 제품의 품질을 더 높이는 방법은 무엇일까요? 바로 귀하의 정확한 요구 사항에 부합하도록 맞춤화하는 것입니다.

스웨즈락의 주문 제작 제품

스웨즈락은 당사의 제품이 귀하를 어떻게 도와드릴 수 있는지 완벽히 이해하고 있습니다. 스웨즈락의 설계 전문가는 귀하의 애플리케이션의 요구에 부합하도록 제품을 맞춤화할 수 있도록 도와드리며, 이후 제작과 배송, 보증까지 제공해 드리겠습니다.

설계 및 조립 서비스

스웨즈락은 단순히 부품을 제공하는 것을 넘어서, 귀하의 아이디어와 당사의 전문 지식을 결합한 완전한 맞춤형 솔루션을 제공하고자 합니다. 스웨즈락의 제품과 마찬가지로 솔루션 또한 제한적 평생 품질 보증이 적용됩니다.

지원 및 서비스

스웨즈락은 끊임없는 기술적 지원과 필드 엔지니어링 서비스를 통해 귀하의 공정이 원하는대로, 필요한 시기에 작동할 수 있도록 지원합니다. 스웨즈락® 유체 시스템 점검 서비스는 스웨즈락 현장 엔지니어의 기술적 전문 지식, 애플리케이션 경험 및 업계 지식을 귀하의 시설에 적용하여, 유체 시스템을 최대한 활용하도록 도와 드립니다. 이처럼 현지의 인증 받은 전문가들을 통해 작업 성과를 개선하고, 비용 및 근로 시간을 감축하고, 안전/품질/환경 관련 위험을 경감시키실 수 있습니다.

순도

스웨즈락의 초고순도 솔루션은 청결하고 신뢰할 수 있는 스위치 전환 (changeover), 더욱 뛰어난 온도 제어를 통해 오염을 방지하고 시스템 무결성을 높입니다.

스웨즈락 튜브 피팅 티재질 옵션

스웨즈락의 재질 구성은 과학적으로 믿을 수 있으며, 반도체 제조와 같은 고순도 애플리케이션에 맞게 제조, 테스트 및 검증되었습니다. 바 스톡(bar stock)에서 플루오르수지에 이르기까지, 각 재질의 고유한 속성을 활용해 원하는 결과를 달성할 수 있습니다. 스웨즈락은 제조 공정에 맞는 재질을 신중하게 선택하므로, 귀하의 애플리케이션이 필요로 하는 순도를 제공하면서도 용접과 설치가 용이한 재질을 찾을 것으로 믿고 맡기셔도 좋습니다.

제조

스웨즈락의 부품은 일관적인 품질, 초고순도, 내식성 및 용접성을 제공하도록 제조됩니다. 재질 선정에 이은 제조는 엄격하면서도 꼼꼼히 관리되는 스웨즈락의 제조 공정에서 수행되며, 여기에는 내식성 향상 및 오염 최소화를 위해 표면을 처리하여 표면의 결함을 제거하는 것이 포함됩니다.

스웨즈락의 재질은 전해 연마(electropolish)를 거쳐 패시베이션(passivation)으로 마무리됩니다.

전해 연마

전해 연마는 가스 분배 시스템에서 사용되는 튜빙의 내부 표면을 매끄럽게 만드는 데 필수적입니다. 전해 연마는 금속 불순물을 제거하고 불완전한 곳은 매끄럽게 다듬어 더욱 청결한 표면을 만드는 전기화학적 과정입니다. 기계적 연마와는 달리 표면에 연마재가 남아 있을 가능성이 없기 때문에, 이 과정은 반도체 애플리케이션에서 그 진가를 발휘합니다.

패시베이션

패시베이션은 표면을 더욱 깨끗하게 하고 다량의 크롬이 함유된 산화물 보호층을 만들어 재질의 내식성을 높입니다.

세정 및 포장

스웨즈락은 초고순도 제조에 헌신하겠다는 의지로 제품을 제공합니다. 당사는 초고순도 업계에서 청정도에 대해 얼마나 까다롭게 따지는지 이해하고 있어, 업계 표준 혹은 그 이상을 충족하도록 도와드릴 수 있습니다.

스웨즈락 원자층 증착(ALD) 밸브높은 처리량 및 반복성

높은 처리량이란 제조 시스템의 가동 중단 시간을 낮추는 동시에 더 많은 재료를 처리할 수 있다는 것을 의미합니다. 반복성(repeatability)이란 생산하는 제품이 매번 동일하다는 것을 의미합니다. 고순도 애플리케이션별로 적합한 스웨즈락 제품을 선택하면 귀하의 기대 이상을 달성할 수 있습니다. ALD 밸브와 같은 혁신을 통해 반도체 제조의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

  • 강도와 내식성을 충족하는 코발트 초합금(UNS R30003) 재질
  • 특허 출원 중인 최적의 설계로 매우 긴 수명
  • 빠른 속도로 반복이 가능한 구동 성능
  • 열을 견딜 수 있는 작동 성능
  • 5밀리초 미만의 밸브 개폐 시간

품질, 반복성, 그리고 안전성

품질과 반복성을 확보하기 위해 스웨즈락에서 끊임없이 노력한 결과, 스웨즈락 제품은 오래 사용할 수 있어 자주 교체하지 않아도 됩니다. 스웨즈락의 검증 과정을 거친 제품은 매우 열악한 반도체 산업 환경에서도 사용하기에 적합하다는 사실이 입증되었습니다. —귀하와 공정의 안전을 믿고 맡겨주십시오.

반도체 산업 관련 설치 교육설비 교육

전 과정을 깨끗하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 스웨즈락에서 제공하는 설비 교육을 받아보십시오. 초고순도 제조 공정의 경우, 다양한 작동 조건 하에서 시스템 무결성과 순도를 유지하는 동시에 유독한 부식성 유체 및 가스가 누설되지 않도록 밀폐하려면, 시스템 부품이 올바르게 작동해야 합니다. 올바른 설비 교육을 통해 스웨즈락 제품의 성능을 최적화하는 방법을 이해하면, 제조 목표를 달성하고 공정 및 직원이 안전하게 시스템을 작동할 수 있을 것입니다.

함께, 더 강하게

스웨즈락이 제공하는 서비스를 활용하여 초고순도 제조 공정을 더욱 강화하십시오.

올바른 제품의 선정

전 세계의 스웨즈락 공식 판매 및 서비스 센터에 문의하고 프로젝트를 기획해 보십시오. 언제 어디서든 제품 선택 도구를 제공하여 작업에 딱 맞는 제품을 선택하도록 도와드립니다.

역동적인 상황에서도 지속적으로 사용할 수 있는 제품

스웨즈락은 최적의 재고 수준을 유지하기 위해 재고의 적시 공급과 맞춤형 재고 관리 서비스를 제공합니다.

스웨즈락은 세계적인 동시에, 현지화되어 있습니다

스웨즈락을 신뢰하셔도 좋습니다. 스웨즈락은 200곳 이상의 현지 판매 및 서비스 센터를 둔 세계적 수준의 글로벌 제조업체이므로 어디에 계시든 스웨즈락의 전문 지식과 솔루션을 편리하게 활용하실 수 있습니다.

유체 시스템 전문가와 상담하기

스웨즈락 Cleanliness chain 다운로드 받기