Die fünf häufigsten Fragen des Jahres 2022
Die fünf häufigsten Fragen des Jahres 2022
In unserem Swagelok Blog geben wir Ihnen Tipps und Strategien an die Hand, sodass Sie Ihren Wettbewerbern stets einen Schritt voraus sind – selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen. Und egal in welcher Branche Sie tätig sind: Ein sicherer Weg zum Erfolg ist die Optimierung der Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Fluidsystems.
Unsere Teams arbeiten weltweit mit Fluidsystembetreibern wie Ihnen zusammen, um optimale Durchfluss- und Druckbedingungen zu gewährleisten, Leckagen zu reduzieren, Komponenten wie Ventile und Rohrverbindungen richtig zu installieren und vieles mehr. Im Laufe des Jahres gehen bei uns viele Fragen ein – vor allem im Rahmen unserer Webinare, bei denen unsere Experten ihr Wissen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern teilen. Dieses Jahr haben wir es uns zum Ziel gemacht, die am häufigsten gestellten Fragen zusammenzutragen und diese gesammelt zu beantworten. In diesem Beitrag verraten wir, was die Teilnehmer unserer Webinare wissen wollten.
„Wie wählt man den richtigen Druckregler für unterschiedliche Anwendungen aus?![](/-/media/blog/2022-answers-to-your-toughest-questions/regulator.ashx?h=150&w=150&hash=23EAD5B4C82DEC0F2611C80282E16E4B)
Druckregler sind wichtige Komponenten jedes industriellen oder analytischen Fluidsystems und helfen dabei, den sicheren und optimalen Betriebsdruck aufrechtzuerhalten. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Druckregler auf dem Markt stellt sich jedoch schnell die Frage, wie man den passenden Druckregler für seine Anwendung findet? In diesem Beitrag geben wir Tipps zu diesem Thema.
Erfahren Sie im Artikel mehr dazu: Den richtigen Regler finden
„Was ist die durchschnittliche Lebensdauer eines industriellen Schlauchs?“
Kurz gesagt: Es kommt darauf an. Bei richtiger Installation und Einhaltung der Best Practices maximieren Sie die Lebensdauer Ihrer industriellen Schläuche. Warum das so ist, erfahren Sie in unserem Artikel.
Erfahren Sie im Artikel mehr dazu: Wie Sie die Lebensdauer Ihrer Fluidsystemkomponenten maximieren
„Was versteht man unter Regeldifferenz und wie wird sie berechnet?“
Unter Regeldifferenz versteht man die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigender Durchflussrate stromabwärts. Die Durchflusskurve ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung der Ausgangsdruckbereiche eines Druckreglers je nach unterschiedlichen Durchflussraten im System. Eine flache Durchflusskurve mit minimaler Regeldifferenz ist ideal. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum das so ist.
Erfahren Sie im Artikel mehr dazu: Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
„Eignen sich Konus-/Gewindeverschraubungen für Wasserstoffanwendungen?“![](/-/media/blog/2022-answers-to-your-toughest-questions/hydrogen.ashx?h=150&w=150&hash=C16977E1FD09B15993D9BFF22DC5DD9B)
„Eignen sich Konus-/Gewindeverschraubungen für Wasserstoffanwendungen?“ Die Entwicklung umweltfreundlicher Energien und Kraftstoffe schreitet zügig voran. Wasserstoff stellt hierbei eine zukunftsfähige Möglichkeit für nachhaltige und grüne Mobilitätslösungen dar. Doch die Handhabung von Wasserstoff – von der Produktion bis hin zur Endnutzung in einem Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb oder in anderen Anwendungen – stellt mitunter eine große Herausforderung dar. Herkömmliche Verschraubungen sind dieser Anforderung oft nicht gewachsen. In diesem Beitrag erklären wir, warum das so ist.
Erfahren Sie im Artikel mehr dazu: Was sichere und zuverlässige Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien ausmacht
„Was gilt es bei der Probenahme von hochviskosen Flüssigkeiten zu berücksichtigen?“
Fast jede Raffinerie produziert Teer, Asphalt oder andere hochviskose Fluide. Von diesen Fluiden müssen regelmäßig Proben genommen werden, um die Produktqualität zu überprüfen. Damit sie nicht aushärten, dürfen die Fluide jedoch nicht auskühlen. Aus diesem Grund hat die Sicherheit bei der Probenahme höchste Priorität. Hierfür braucht es ein geeignetes Probenahmesystem, das diese Sicherheit gewährleisten kann. Anfang 2023 erscheint ein Beitrag im Swagelok Blog, in dem wir uns mit der Probenahme hochviskoser Fluide und weiteren Fragen rund um dieses Thema beschäftigen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Swagelok Blog im Jahr 2022 bei einigen Themen weiterhelfen konnten und dass Sie ihn auch 2023 und in den kommenden Jahren als Informationsquelle nutzen. Zahlreiche Beiträge zu weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem Archiv. Wir hoffen, dass wir mit unseren Antworten zum erfolgreichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme beitragen konnten.
In Verbindung stehende Artikel
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage
Wenn es um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Erträge des Unternehmens geht, kann das kleinste Leck ein Problem darstellen. Verstehen Sie, wie und warum Lecks entstehen, wie diese lokalisiert und getestet werden können und wie schlussendlich eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Betrieb zu untersuchen und zu reduzieren.
Ihr Leitfaden für die Wartung und Fehlerbehebung bei Ventilen
Ventile spielen eine wichtige Rolle für den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Fluidsystemen. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles über die Wartung und Fehlerbehebung bei Ventilen.
Vorteile einer Unterstützung vor Ort durch Field Engineers
Erfahren Sie, wie Chiphersteller in der Halbleiterindustrie durch die technische Unterstützung von Field Engineers ihre betriebliche Effizienz steigern können.