Les cinq questions les plus souvent posées en 2022
Les cinq questions les plus souvent posées en 2022
Dans le Point de repère Swagelok, nous nous attachons à offrir des conseils et proposer des stratégies pour que vous puissiez garder une longueur d’avance, même dans les circonstances les plus difficiles. Quel que soit votre secteur, améliorer les performances et la fiabilité de vos systèmes fluides est un bon moyen d’optimiser votre activité.
Dans le monde entier, nos équipes travaillent avec des professionnels des systèmes fluides comme vous pour maintenir un débit ou une pression à un niveau optimal, réduire les fuites ou installer et entretenir correctement des composants comme des vannes ou des raccords pour tubes, et plus encore. Nous recevons beaucoup de questions durant l’année, en particulier lorsque nos spécialistes partagent leurs connaissances à l’occasion des webinaires que nous organisons. Cette année, nous nous sommes donné pour mission de recenser les questions les plus souvent posées lors de ces présentations et de rassembler pour vous les réponses à ces questions au même endroit. Lisez la suite pour découvrir ce que les participants voulaient savoir.
« Comment choisir le bon régulateur de pression pour différentes applications ? »
Les régulateurs de pression sont des composants importants des systèmes fluides industriels ou analytiques, dans lesquels ils contribuent à maintenir des pressions de services sûres et optimales. Or, ces composants sont d’une grande diversité, d’où la question : comment choisir le meilleur ? Nous y répondons dans l’article suivant :
Lire : Comment choisir un régulateur de pression
« Quelle est la durée de vie moyenne d’un flexible industriel ? »
La réponse courte est : ça dépend. En adoptant de bonnes pratiques d’installation et d’entretien, vous maximiserez la durée de vie de vos flexibles industriels. Découvrez pourquoi dans cet article très consulté :
Lire : Maximiser la durée de vie des composants dans les systèmes fluides industriels
« Qu’est-ce que la baisse graduelle de la pression de sortie et comment la calculer ? »
Ce phénomène se manifeste par une baisse de la pression de sortie lorsque le débit augmente en aval d’un détendeur. Une courbe de débit peut aider à établir la plage des pressions de sortie qu’un détendeur sera capable de maintenir en fonction des variations du débit dans le système. Il est primordial de faire en sorte qu’une courbe de débit soit la plus horizontale possible et nous expliquons pourquoi dans cet article :
« Faut-il utiliser des raccords filetés à extrémité conique dans des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène ? »![](/-/media/blog/2022-answers-to-your-toughest-questions/hydrogen.ashx?h=150&w=150&hash=C16977E1FD09B15993D9BFF22DC5DD9B)
« Faut-il utiliser des raccords filetés à extrémité conique dans des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène ? » Le secteur des énergies et des carburants propres connaît une évolution rapide. L’hydrogène, notamment, ouvre une possible voie vers la mise au point de solutions pour une mobilité verte et durable. Toutefois, acheminer de l’hydrogène gazeux – du site de production jusqu’à la pile à combustible d’un véhicule ou toute autre application – peut s’avérer difficile. Or, les raccords traditionnels ne sont pas forcément à la hauteur de la tâche. Nous expliquons pourquoi dans cet article très consulté :
Lire : Sécurité et fiabilité de la technologie des piles à hydrogène
« À quoi faut-il penser lorsque l’on prélève des liquides à forte viscosité ? »
Presque toutes les raffineries produisent du goudron, de l’asphalte ou d’autres liquides très visqueux à l’issue du processus de raffinage. Or, échantillonner ces liquides est indispensable pour surveiller la qualité du produit. Comme ils doivent être conservés au chaud pour ne pas se solidifier, votre principal souci sera de pouvoir prélever des échantillons en toute sécurité. Il est donc important de choisir un système d’échantillonnage en tenant compte de ces impératifs de sécurité. Ne manquez pas notre article publié début 2023 sur le blog Point de repère Swagelok pour en apprendre davantage sur l’échantillonnage des liquides à forte viscosité.
Nous espérons que les informations publiées sur le Point de repère Swagelok en 2022 vous ont été utiles et que vous continuerez à consulter notre blog en 2023 et au-delà. En attendant, vous trouverez dans nos archives des dizaines d’articles traitant d’autres questions essentielles. Nous espérons que les réponses apportées à vos questions contribuent à votre réussite.
Articles Liés
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu'on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Votre guide pour la maintenance et le dépannage des vannes
Les vannes sont des composants essentiels dont dépendent la fiabilité et la sécurité d’un système fluide. Découvrez comment entretenir et dépanner des vannes dans ce guide.
Les avantages de l’assistance technique sur site
Découvrez comment une assistance technique spécialisée apportée aux fabricants de puces électroniques peut aider ceux-ci à améliorer le rendement de leur production.