2022년 최고 인기 5위 질문
2022년 최고 인기 5위 질문
Swagelok Reference Point를 통해 당사는 가장 까다로운 조건에서도 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 정보와 전략을 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다. 여러분이 어떤 업종에 종사하든 관계없이, 유체 시스템의 성능과 신뢰성을 강화하는 것이 운영을 최적화할 수 있는 방법 중 하나입니다.
Swagelok 팀은 전 세계에서 유체 시스템 전문가와 협력하여 최적의 작동 유량과 압력을 유지하고, 누설을 줄이며, 밸브 및 튜브 피팅 등의 부품을 올바르게 설치하고 유지보수하는 등의 다양한 작업을 지원하고 있습니다. 산업 웨비나에서 당사 전문가들이 지식을 공유하면서 한 해 동안 수많은 질문을 받고 있습니다. 올해에는 이러한 프레젠테이션에서 가장 자주 문의된 질문을 구분하고 한 곳에서 모두 확인할 수 있도록 답변을 모아보기로 결정했습니다. 참여자들이 어떤 내용을 알고 싶었는지 알아보려면 계속 읽어보십시오.
"다양한 애플리케이션에 적합한 레귤레이터를 어떻게 선정할 수 있습니까?"
압력 레귤레이터는 모든 산업용 또는 분석 유체 시스템의 중요 부품으로, 안전한 최적의 작동 압력을 유지하도록 지원합니다. 하지만 레귤레이터는 매우 다양한 종류가 있습니다. 어떻게 최적의 제품을 선정할 수 있습니까? 다음 게시물에서 이에 대한 몇 가지 도움을 제공합니다.
읽기: 레귤레이터 선정 방법
"산업용 호스의 평균 수명은 얼마나 됩니까?"
짧은 답변: 경우에 따라 다릅니다. 적절한 설치 및 유지보수 모범 사례를 따른다면 산업용 호스의 수명을 극대화할 수 있습니다. 이 인기 있는 게시물에서 그 이유를 알아보십시오.
"드룹(droop)이란 무엇이며 어떻게 계산할 수 있습니까?"
드룹(droop)이란 다운스트림 유량이 증가함에 따라 출구 압력이 감소하는 것을 의미합니다. 유량 곡선을 사용하여 다양한 시스템 유량을 기준으로 레귤레이터가 관리해야 하는 출구 압력의 범위를 확정할 수 있습니다. 최소한의 드룹(droop)으로 편평한 유량 곡선을 유지하는 것이 핵심이며, 다음 게시물에서 그 이유를 확인할 수 있습니다.
읽기: 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
"수소 애플리케이션에 콘 & 쓰레드 피팅을 사용해야 합니까?"
"수소 애플리케이션에 콘 & 쓰레드 피팅을 사용해야 합니까?" 클린 에너지와 연료의 개발에 집중하는 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 수소는 지속 가능한 친환경 모빌리티 솔루션을 향한 현실성 높은 경로를 제시합니다. 하지만, 생산 시점에서 수소 연료전지 자동차 또는 기타 애플리케이션에 최종 사용되기까지 수소 가스를 다루는 일은 까다로울 수 있습니다. 기존 피팅 기술로는 이에 대응하기 어려울 수 있습니다. 이 인기 있는 게시물에서 그 이유를 확인해보십시오.
"점도가 높은 액체를 샘플링할 때 고려해야 할 점은 무엇입니까?"
거의 모든 정유공장에서 정제 공정의 결과로 타르, 아스팔트 또는 기타 고점도 유체가 발생합니다. 제품 품질을 모니터링하려면 필수적으로 이러한 유체를 샘플링해야 합니다. 하지만, 이러한 유체는 굳어지지 않도록 고온으로 유지되므로, 가장 먼저 고려해야 할 사항은 안전한 샘플 채취입니다. 적절한 샘플링 시스템 디자인을 선정하려면 주요 안전 위협을 고려하는 것이 중요합니다. 고점도(high-viscosity) 샘플링에 대해 자세히 알아보려면 2023년 초기에 발표될 Swagelok Reference Point 블로그를 참고하십시오.
Swagelok Reference Point를 2022년에 유용하게 활용하셨고, 2023년과 그 이후에도 계속 도움이 되기를 바라겠습니다. 실제로, 당사 아카이브에서 다른 중요한 질문에 대한 수십 가지 게시물을 찾으실 수 있습니다. 이러한 답변이 여러분의 지속적인 성공 달성에 도움이 되었으면 합니다.
관련 기사
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
가장 작은 누설도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결국 플랜트 전체에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떻게 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.
밸브 유지보수 및 문제 해결 가이드
밸브는 안전하고 신뢰성 높은 유체 시스템 운영에 매우 중요합니다. 이 가이드에서 밸브를 유지보수하고 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.