alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Wie ein effizienteres Gasverteilungssystem Kosten reduziert und für mehr Sicherheit sorgt

Swagelok-Services für Gasverteilungssysteme

Q&A: Wie Sie mit einer effizienteren Gasverteilung Kosten reduzieren und die Sicherheit erhöhen können

Gasverteilungssysteme sind für den effizienten Betrieb von Raffinerien, Forschungseinrichtungen, Laboren und anderen industriellen Anlagen unverzichtbar. Aus Sicht eines Anlagenbetreibers gehören die Gasverteilung und deren Systeme jedoch nicht zum Kerngeschäft. Auch Sie wenden Ihre Zeit und Ressourcen mit Sicherheit lieber für andere, wichtigere betriebliche Prioritäten auf.Jon Kestner, Field Engineering Supervisor bei Swagelok

Doch ob nun interne Fachkräfte oder Ihr Gaslieferant Ihr System installiert haben: Durch die Optimierung Ihres Gasverteilungssystems können Sie die Sicherheitsleistung Ihres Standortes verbessern und Ihre Gesamtbetriebskosten senken. Jon Kestner, Field Engineering Supervisor bei Swagelok, kann Ihnen bestätigen, dass viele Gasverteilungssysteme unbemerkte Ineffizienzen aufweisen. Das wirkt sich unter Umständen erheblich auf Ihren Gewinn aus.

Wie und an welchen Stellen können Verbesserungen erzielt werden? Wir haben uns mit Jon über einige Probleme unterhalten, die im Zusammenhang mit Gasverteilungssystemen häufiger auftreten. Im Folgenden erläutert er mögliche Lösungsansätze.

Erfahren Sie mehr über unsere Services für Gasverteilungssysteme

Sprechblasen
Swagelok Blog (SB):
Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Probleme, die im Zusammenhang mit Gasverteilungssystemen auftreten?

Jon Kestner: Häufig erfüllt ein Gasverteilungssystem schlicht und einfach die Kundenerwartungen nicht und arbeitet nicht so effizient wie erhofft.

ManometersymbolBei den meisten Anwendungen soll das Gas mit einem bestimmten (hohen) Druck angeliefert werden. Das System muss also in der Lage sein, den Gasfluss und den Druck von der Quelle bis zum Einsatzort stabil zu halten. Nur so ist gewährleistet, dass das Gas mit dem richtigen Druck sicher und zuverlässig am Einsatzort ankommt. Hochdruckgase können durch falschen Transport oder fehlerhafte Handhabung eine Gefahrenquelle für Bediener darstellen. Auch kann eine Gaszufuhr mit zu niedrigem Druck zu Ineffizienzen im Betrieb führen. Oder es deutet auf ein Leistungsproblem irgendwo im System hin, etwa eine Stelle, an der Druckverluste auftreten. Diese Probleme werden leider oft übersehen.

Überprüfung von GasverteilungssystemenDas zweithäufigste Problem sind Leckagen, die an etlichen Stellen im Verteilungssystem auftreten können. Leckagen gefährden das Personal und auch die Umwelt, wenn das austretende Gas umweltschädlich oder giftig ist. Doch auch Leckagen harmloser Gase treiben die Kosten in die Höhe. In der Regel bezieht ein Anlagenbetreiber sein Gas von Lieferanten. Jeder leckagebedingte Verlust verursacht vermeidbare Kosten. Mit dem Laborgas Stickstoff beispielsweise werden oft Systeme gespült, in denen zuvor giftigere Stoffe transportiert wurden. Funktioniert dieser Spülvorgang nicht effizient, wird in der Anlage unnötig viel Geld für Stickstoff ausgegeben.

Sprechblasen
SB:
Warum treten diese Probleme so häufig auf? Wie kommt es dazu?

Jon: Eine Auslegungsineffizienz, ein fehlerhaftes Bauteil oder andere Gründe. Es gibt zahlreiche Faktoren, die die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen können. Die Auswahl der Regler ist ein gutes Beispiel. Zu wissen, welcher Regler geeignet ist, erfordert eine gewisse Expertise, über die unsere Kunden vielleicht nicht immer verfügen. Der falsche Regler kann jedoch gravierende Folgen für das gesamte System haben.

Die Überprüfung von Gasverteilungssystemen kann zeitaufwendig sein

Je nachdem, wie komplex das Gasverteilungssystem ist, kann es schwierig und zeitaufwendig sein, ineffiziente Stellen zu finden und Mängel zu beheben. Eine Optimierung des Gasverteilungssystems setzt Spezialwissen voraus.

 

Je nachdem, wie komplex das komplette System ist, kann es schwierig und zeitaufwendig sein, Ineffizienzen zu finden und zu beheben. Tatsache ist, dass Gasverteilungssysteme meist nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Die Gasverteilung wird stattdessen als ein Prozess unter vielen betrachtet, die zur allgemeinen Betriebseffizienz und zum Umsatz beitragen. Das Fachwissen und die spezielle Kompetenz, die für die Optimierung des Gasverteilungssystems notwendig sind, sind oft intern nicht vorhanden. Es kommt häufig vor, dass ein Gasverteilungssystem ineffizient arbeitet, ohne dass der Betreiber überhaupt bemerkt, dass er ein kostspieliges Problem hat.

Sprechblasen
SB:
Wie kann man das lösen? Wie können Anlagenbetreiber die Leistung des Gasverteilungssystems effektiv angehen?

Auslegung von GasverteilungssystemenJon: Als Erstes muss das System selbst verstanden werden – wie es ausgelegt ist, aus welchen Komponenten es besteht und für welches Gas es bestimmt ist. Es ist keine Seltenheit, dass Kunden bei der Auslegung und beim Bau des Gasverteilungssystems externe Fachleute einbeziehen. Es kommt ebenfalls vor, dass Kunden die Komponenten direkt vom Gaslieferanten beziehen. Das mag praktisch sein, doch hat der Betreiber in diesem Fall nicht die volle Kontrolle und muss sich gegebenenfalls darauf verlassen, dass eine Standardlösung funktioniert. Das ist nicht ideal für einen so wichtigen Betriebsprozess.

Wenn Sie Ihr System genauer unter die Lupe genommen und verstanden haben, was es tun soll, erkennen Sie schneller, wo Verbesserungsbedarf besteht. Dazu zählt beispielsweise die Überarbeitung der Auslegung oder die Aufrüstung von Komponenten und Gasverteilern im System. Zudem sollte auch sichergestellt werden, dass im Bereich der Gasverteilungssysteme konsequent und im ganzen Werk nach Best Practices gearbeitet wird. Es ist zum Beispiel wichtig, dass jeder, der mit dem System an seinem Einsatzort zu tun hat, sich an die richtige Vorgehensweise hält und das korrekte Equipment verwendet.

Unser geschultes Team aus Spezialisten steht dabei allen Kunden zur Seite, die die Beratungsservices von Swagelok für Gasverteilungssysteme in Anspruch nehmen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Systeme besser zu verstehen, und beraten sie bei der richtigen Auswahl der Komponenten. Wir unterstützen bei Auslegungsverbesserungen, sorgen für die vollständige Dokumentation und legen Best Practices für die Wartung und die Nutzung des Systems für die gesamte Anlage fest.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten für Gasverteilungssysteme Ihre Anlage überprüfen lassen und Verbesserungspotenziale ermitteln können.

Sprechblasen
SB:
Was genau umfasst eine Überprüfung des Gasverteilungssystems?

Jon: Eine Überprüfung der Gasverteilung beginnt mit einer Kartierung Ihres derzeitigen Systems von der Einspeisequelle bis zum Einsatzort. Die Einspeisung kann von einerÜberprüfung der Gasverteilung einzelnen Gasflasche neben (oder auf) einem Labortisch, über einen speziellen Gaslagerraum, der mit verschiedensten Gasen gefüllt ist, oder über ein Bulkgassystem erfolgen.

An diesem Punkt liegt der Fokus unserer Berater auf der Ermittlung von Leckagen sowie der Überprüfung kritischer Komponenten, wie z. B. Druckregler. So wird sichergestellt, dass Größe, Druckregelbereiche und Konstruktionsmaterialien optimal auf das System und die erwartete Leistung abgestimmt sind.

Nach eingehender Untersuchung erhalten Sie einen detaillierten Schlussbericht zur Leistung Ihres Gasverteilungssystems, in dem spezifische Leckagestellen und zusätzliche Empfehlungen aufgelistet sind, mit denen Sie Ihr System noch sicherer, zuverlässiger und leistungsstärker machen können.

Die Überprüfung Ihres Gasverteilungsprozesses durch einen externen Dienstleister, entlastet nicht nur Ihr internes Team, sondern unterstützt Sie zudem dabei, die Bereiche zu ermitteln und zu priorisieren, die für die Optimierung ihres Gasverteilungssystems als erstes angegangen werden müssen.

Sprechblasen
SB:
Was sollten Anlagenbetreiber im Zusammenhang mit Gasverteilungssystemen noch beachten?

Jon: Letztlich sollten sie nicht allzu viele Gedanken an ihre Systeme verschwenden müssen. Ein Anlagenbetreiber hat dringlichere Prioritäten als seine Gasverteilungssysteme. Die Gaslieferung sollte reibungslos funktionieren, sodass sich die Anlagenmitarbeiter auf Tätigkeiten konzentrieren können, die Geld einbringen.

Das ist das Ziel, das wir mit unseren Beratungsservices für Gasverteilungssysteme erreichen wollen. Durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und erfahrenen Lieferanten wird Ihnen viel Arbeit abgenommen. Das spart Kosten und erhöht die Sicherheit. Und es wirkt sich natürlich positiv auf Ihren Gewinn aus.

Erfahren Sie mehr über unsere Services für Gasverteilungssysteme

In Verbindung stehende Artikel

Swagelok Probenahmesystem-Analysegerät für den Außendienst

Höhere Sicherheit und Effizienz in Gasverteilungssystemen

Gasverteilungssysteme sind in Laboren, Testzentren und industriellen Produktionseinrichtungen von entscheidender Bedeutung, um einen Betrieb bei maximaler Effizienz zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Gasverteilungssysteme sicherer und zuverlässiger machen, Kosten senken und so die Weichen auf Erfolg stellen.

Außendiensttechnik Versorgungsgas

Industriegassysteme: Reduzierung von Betriebskosten

Lesen Sie hier, wie Swagelok Texas Mid-Coast vor Ort bei einem großen Anlagenbetreiber im Bereich der Petrochemie, die in die Jahre gekommene Gasversorgung und-verteilung analysierte und Potenzial für Kostenersparnisse von über 2 Mio. USD aufdeckte.

Stacey Phillips, Swageloks Field Engineering Manager für Nord-, Mittel- und Südamerika, verwendet ein Augmented-Reality-Headset, um mit einem virtuellen Team eine Bewertung von Analysegeräten in einer Erdgasverarbeitungsanlage durchzuführen.

Virtuelle Begehung industrieller Anlagen – eine neue Form von „Vor-Ort-Einsätzen“

Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok Fehlerbehebungen, Fluidsystemevaluierungen und viele weitere Aufgaben in Echtzeit mithilfe von AR-Headsets durchführt, wenn ein persönlicher Besuch vor Ort nicht möglich sein sollte.