alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Mejores Prácticas en Infraestructuras de Hidrógeno

Imagen de una infraestructura de hidrógeno de alto rendimiento

Las 5 Mejores Prácticas para el Diseño de Sistemas de Fluidos de Hidrógeno

El hidrógeno es una de las fuentes más prometedoras del mundo de energía y energía limpias y sostenibles. Desde el transporte y la manipulación de materiales hasta la energía de reserva estacionaria, portátil y de emergencia, es útil en muy diversas aplicaciones—y las industrias de todo el mundo se están dando cuenta de ello.

Pero para que el hidrógeno alcance realmente todo su potencial, los sistemas de fluidos críticos que gestionan, transportan, almacenan y dispensan el gas deben ser lo más seguros y fiables posible. Y lo que es más importante, los conocimientos tradicionales de la industria y la perspicacia en el diseño—típicamente procedentes del sector del petróleo y gas—no siempre se se pueden trasladar directamente a las aplicaciones industriales del hidrógeno.

Información sobre el Hidrógeno

¿Por qué? El hidrógeno es, sencillamente, muy diferente de los fluidos típicos del petróleo y gas y, como tal, requiere estrategias de diseño diferentes para una infraestructura fiable. Teniendo esto en cuenta, he aquí nuestras cinco principales consideraciones sobre el diseño de sistemas para las aplicaciones de infraestructuras de hidrógeno:

#1. Pensar en el Usuario Final

Aparte del surtidor de combustible, la mayoría de los sistemas industriales de petróleo y gas quedan fuera de la vista del consumidor cotidiano. Y normalmente los gestionan profesionales.Icono del diseño del hidrógeno

 

Los sistemas de hidrógeno deben diseñarse teniendo en cuenta los retos específicos de su utilización.

 

 Usuario operando un dispensador de hidrógeno, pieza clave de la infraestructura del hidrógeno


Pero el potencial del hidrógeno como fuente de energía limpia pone los sistemas de hidrógeno directamente en manos de las personas corrientes. Pensar en el transporte: Un vehículo de pila de combustible de hidrógeno repostará en una estación de hidrógeno donde el usuario transferirá un gas a alta presión hasta su vehículo a través de un cómodo dispensador. Para reducir los problemas de seguridad, las infraestructuras de hidrógeno deben diseñarse teniendo en cuenta los retos específicos que plantea su utilización.

  

#2. Minimice los Puntos de Fuga Potencial

Una de esas dificultades es la posibilidad de que se produzcan fugas—y por eso es importante reducir al mínimo las posibles fugas en todo el sistema.

Las moléculas de hidrógeno son extremadamente pequeñas y pueden escapar incluso por la grieta más pequeña de un sistema de fluidos. En comparación, es muy difícil que una molécula grande—por ejemplo, el petróleo crudo—atraviese esos mismos espacios. Esto significa que el diseño tradicional de los sistemas de petróleo y gas no suele estar a la altura de la contención estanca del hidrógeno. Los cierres, los materiales y las técnicas habituales de conexión de tubo yIcono de la molécula de hidrógeno tubería en el sector del petróleo y el gas no pueden contener el hidrógeno de forma segura.

Las moléculas de hidrógeno son extremadamente pequeñas y
pueden escapar incluso por la grieta más pequeña de un sistema de fluidos.

 

Reducir los puntos de fuga en la infraestructura de hidrógeno significa minimizar el número de conexiones individuales en todo el sistema y utilizar técnicas adecuadas de doblado de tubo en lugares estratégicos en lugar de instalar otro racor. Su proveedor puede ayudarle con los cursos de formación sobre diseño.

 

Acero inoxidable en barra de alta calidad, un material ideal para las infraestructuras de hidrógeno.

#3: Utilice Acero Inoxidable de Alta Calidad

Debido a que las moléculas de hidrógeno son tan pequeñas, también pueden contribuir a una forma única de corrosión conocida como fragilización por hidrógeno, un fenómeno que reduce la ductilidad y la resistencia de un metal a la fractura y la fatiga. Estos problemas pueden provocar fallos en el sistema, con los consecuentes riesgos para la seguridad, aumento del tiempo de inactividad y pérdidas económicas.

Pero seleccionar el material adecuado puede evitar la fragilización por hidrógeno. En general, un sistema de hidrógeno bien diseñado debe hacerse con tubo de acero inoxidable 316 de alta calidad, que ha demostrado un buen rendimiento y una larga vida útil.Diagrama que ilustra cómo se produce la fragilización por hidrógeno

 

Seleccionar el material adecuado puede evitar la fragilización por hidrógeno.

 

 

 

 

Diagrama que ilustra el contenido óptimo de níquel en el acero inoxidable para el diseño de hidrógeno

 

 

En concreto, los aceros inoxidables que contienen niveles elevados de níquel pueden ofrecer un rendimiento óptimo en los sistemas de hidrógeno. La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) exige un mínimo del 10% de níquel en las formulaciones de acero inoxidable 316, pero el acero inoxidable 316 con un mínimo del 12% de níquel es mejor para las exigencias únicas del hidrógeno. El contenido de níquel ayuda a estabilizar la microestructura del acero inoxidable, permitiéndole ser más resistente al debilitamiento por hidrógeno.

 

 

 

#4: Optimice sus Racores para Tubo

Los componentes que tradicionalmente han funcionado bien en las aplicaciones de petróleo y gas, pueden no ser la mejor opción para las de hidrógeno.

Por ejemplo, los accesorios con cono y rosca tradicionales se han utilizado mucho en los sistemas de petróleo y gas. Pero pueden ser más propensos a fugar en un sistema destinado a la contención de hidrógeno. De hecho, el diseño de cono y rosca se remonta a finales del siglo XIX, y hoy en día hay disponibles opciones mucho más modernas y de mejor rendimiento.Icono del diseño del hidrógeno

 

Los accesorios con cono y rosca pueden ser más propensos a tener fugas
en un sistema destinado a la contención del hidrógeno.

 

Racores para tubo para utilizar en infraestructuras de hidrógeno.

Por ejemplo, los racores serie FK de Swagelok están diseñados específicamente para utilizarlos en las aplicaciones de hidrógeno. Tienen valores nominales de presión ideales de hasta 1050 bar, se utilizan en diversas industrias y aplicaciones desde su introducción, y siguen siendo una opción óptima para vehículos de hidrógeno, infraestructuras de hidrógeno, etc. Disponibles en acero inoxidable de alta calidad, son una opción de diseño ideal.

Vea los Racores para Hidrógeno

#5: Consulte a los Expertos

El hidrógeno es una nueva frontera para las energías limpias. Desarrolladores de infraestructuras, fabricantes de vehículos y otros profesionales colaboran en tiempo real para ofrecer soluciones fiables que impulsen el sector.

Las respuestas no siempre son fáciles. En caso de duda, puede ser útil trabajar con un proveedor que tenga conocimientos específicos sobre hidrógenoIcono de formación en diseño de hidrógeno, experiencia en diseño y que pueda recomendar productos basados en las necesidades de sus aplicaciones.

En caso de duda, puede ser útil trabajar con un proveedor que tenga conocimientos específicos
sobre hidrógeno, experiencia en diseño y que conozca los productos.

 

Es parte del motivo por el que Swagelok se ha dedicado al sector de las energías limpias. No sólo suministramos componentes críticos para sistemas de fluidos, como racores diseñados específicamente para la contención de hidrógeno, sino también experiencia en ciencias de los materiales y servicios expertos de ingeniería. Con una completa gama de productos y servicios para aplicaciones de hidrógeno , podemos ayudarle a crear soluciones más rápidas, sencillas y fiables.

Un ingeniero inspecciona una infraestructura de hidrógeno

¿Quiere saber más sobre las mejores prácticas con el hidrógeno, selección de productos, estrategias de diseño y mucho más? Vaya al Punto de Referencia Swagelok y encuentre la información que necesita para prosperar en este nuevo panorama emergente del hidrógeno.

Más Información sobre Soluciones de Energía Limpia

Artículos relacionados

Todo lo que Necesita Saber sobre la Movilidad con el Hidrógeno

Todo lo que Necesita Saber sobre la Movilidad con el Hidrógeno

La movilidad con hidrógeno requiere componentes de la más alta calidad para alcanzar todo el potencial de la tecnología. Esto es lo que hay que saber para desarrollar soluciones de transporte de hidrógeno seguras, fiables y a largo plazo.

Producción de hidrógeno por electrolizador

Optimice sus Electrolizadores con el Apoyo de los Sistemas de Fluidos

El proceso de electrólisis del hidrógeno depende de sistemas de fluidos de entrada y salida fiables. Vea cómo puede controlar costes, mejorar la seguridad y maximizar la productividad con el apoyo adecuado de los sistemas de fluidos.

FAQ: Cómo Evitar el Debilitamiento por Hidrógeno

Seleccionar los materiales adecuados para las aplicaciones de control del hidrógeno es fundamental para su viabilidad a largo plazo como fuente de combustible. Vea cómo seleccionar los materiales adecuados y prevenir el debilitamiento por hidrógeno.