Por Qué es Importante un Apoyo Rápido para las Plantas de Semiconductores
Cómo el apoyo local puede reducir los costes de los fabricantes de semiconductores
Pensemos en un escenario potencialmente grave para cualquier fabricante de semiconductores: el fallo de una válvula neumática. Aunque pueda parecer algo trivial, esta válvula ayuda a suministrar productos químicos críticos a una herramienta importante de la que se espera que funcione de forma constante y fiable todos los días. Como operador de una planta, las consecuencias de un fallo del sistema de fluidos, o de cualquier problema de mantenimiento que requiera la parada del proceso, son enormes y pueden suponer costes significativos por cada segundo de parada.
Este tipo de situación refleja uno de los elementos más importantes del actual entorno súper competitivo de fabricación de semiconductores. La velocidad—en todo, incluido el ritmo de la innovación, los procesos de producción diarios y cualquier mantenimiento necesario en caso de fallo—es fundamental.
Aunque la mayoría de las plantas de hoy en día se diseñan y construyen teniendo en cuenta los niveles más altos de fiabilidad, todavía pueden surgir problemas que requieran un mantenimiento no programado de los sistemas de fluidos. Especialmente en un sector tan cambiante y competitivo, es esencial tener un acceso rápido al inventario de componentes de repuesto para mantener la producción y la I+D en funcionamiento.
La rapidez con la que una planta pueda sustituir o añadir una pieza crítica en estos casos puede suponer la diferencia entre el dinero perdido o dinero ahorrado. Trabajar con el proveedor adecuado de piezas críticas para los sistemas de fluidos es esencial para que las plantas se mantengan por delante de la competencia y reduzcan el coste total de propiedad. Veamos algunas de las razones.
Disponibilidad Local
La primera pregunta que un operador de planta puede hacer a un determinado proveedor es: "¿Cuáles son sus plazos de entrega si tengo un problema?"
La capacidad de su proveedor para abastecerse y entregar componentes desde un lugar cercano puede ayudarle a optimizar sus operaciones más rápidamente.
La respuesta de su proveedor a esta pregunta dependerá probablemente del lugar en el que opere. Al ser una industria global, la cadena de valor de la fabricación de semiconductores vincula a los fabricantes de piezas especiales, a los fabricantes de herramientas y a las plantas que operan en todo el mundo. En el caso de las plantas, la adquisición de un componente para un sistema de fluidos puede requerir que se crucen varios continentes. Esto puede exigir un tiempo que no puede permitirse desperdiciar, sobre todo ante la escasez mundial de semiconductores, que ha aumentado la presión sobre los productores de chips para satisfacer la demanda.
La disponibilidad local de componentes para sistemas de fluidos críticos, como válvulas, racores, mangueras y tubo flexible, reguladores y filtros, es siempre importante, especialmente ahora. La capacidad de su proveedor para abastecerse y entregar estos componentes desde un lugar cercano—en lugar de desde el otro lado del mundo—puede ayudarle a maximizar la productividad de su operación mucho más rápidamente.
Servicio y Apoyo
Las cadenas de distribución mundiales se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia, al igual que la disponibilidad de mano de obra en los entornos de fabricación de todo el mundo. Las plantas de semiconductores no han sido inmunes y, en muchos casos, han tenido que ofrecer rápidamente formación a los nuevos empleados sobre las bases de la instalación y el mantenimiento de los sistemas de fluidos.
Si no sabe dónde encontrar estas oportunidades de formación, es posible que su proveedor de componentes para sistemas de fluidos pueda ofrecérselas. Hay cursos completos sobre las bases del ensamblaje de sistemas de fluidos disponibles por parte de algunos proveedores, ayudando a capacitar a sus equipos con los conocimientos necesarios para gestionar sistemas de fluidos en aplicaciones donde la seguridad, la fiabilidad y el tiempo de funcionamiento son primordiales.
Además, la fabricación de semiconductores implica seguir cuidadosamente procesos que pueden suponer un reto incluso para el técnico más experimentado. Piense, por ejemplo, en sus sistemas especializados de distribución de gas. Estos sistemas se encargan de suministrar gases especiales de alta pureza desde la fuente hasta las herramientas de proceso. Es esencial que estos gases reactivos lleguen a su destino sin fallos. Si surge un problema, solucionarlo puede requerir una experiencia específica que sus proveedores pueden ofrecer con la solución de problemas y apoyo en planta o virtual.
Componentes de Calidad para Todos los Sistemas
La importancia de asegurar que las herramientas de fabricación de chips funcionen sin fallos es un hecho para la mayoría de las plantas de semiconductores. Sin embargo, es importante recordar que hay muchos otros sistemas de fluidos en toda la instalación que pueden afectar a su rentabilidad general.
1 Transporte de Gas a Granel | 7 Equipos de Purificación de Gases | 13 Tubo para Distribución de Gas |
2 Cilindros de Gas a Granel | 8 Equipos de Acondicionamiento de Gases | 14 Armarios para Gases Especiales |
3 Caseta de Almacenamiento de Cilindros de Gas | 9 Silo de Gas a Granel | 15 Enfriador/Intercambiador de Calor |
4 Caseta de Almacenamiento de Gas a Granel | 10 Sala de Contención de Gas a Granel | 16 Cajas para Manifolds |
5 Almacenamiento de Gas a Granel | 11 Armarios para Gases | 17 Herramientas de Proceso |
6 Acondicionamiento de Gas a Granel | 12 Mangueras con Aislamiento para el Enfriador | 18 Reducción |
Para el resto de aplicaciones distintas a las herramientas de fabricación de chips, especificar componentes para sistemas de fluidos de alta calidad, diseñados para funcionar de forma fiable en una amplia gama de aplicaciones de instalaciones industriales, puede ayudar a los fabricantes de semiconductores a evitar paradas y minimizar los costes relacionados con el mantenimiento, la reparación y las operaciones. Algunos componentes específicos son:
- Válvulas. Las válvulas antirretorno, de fuelle y de diafragma de alto rendimiento pueden proporcionar un control preciso, estanco y de bajo mantenimiento del fluido durante toda la vida útil de la instalación en diversas aplicaciones.
- Racores. Los racores para tubo de alta calidad pueden unir las diferentes partes críticas de un sistema con un rendimiento sin fugas.
- Mangueras y tubo flexible. Las mangueras con aislamiento utilizadas en las aplicaciones de temperatura variable ayudan a eliminar la condensación y a mantener las temperaturas óptimas del proceso para obtener una mayor producción de chips. Las mangueras de alta calidad de PTFE, metálicas, híbridas y de goma le permiten optimizar el espacio de su sistema de fluidos sin sacrificar la seguridad.
- Reguladores. La capacidad de controlar la presión de los sistemas de fluidos en toda la instalación es fundamental—y los reguladores de gas compactos de alta pureza y alto caudal ayudan a asegurar la productividad y la seguridad.
- Filtros. Los filtros de gas en línea UHP compactos pueden ayudar a eliminar los contaminantes que pueden afectar negativamente al rendimiento del proceso sin ocupar un valioso espacio real.
Cuando hay que optimizar los sistemas de fluidos con este tipo de componentes de calidad, trabajar con un profesional de los sistemas de fluidos puede ayudar. Por ejemplo, los expertos de nuestros centros de ventas y servicio locales pueden visitar sus instalaciones o conectarse virtualmente con Vd. para ofrecerle apoyo técnico, asesorarle sobre el diseño de los sistemas, resolver problemas de los mismos, ofrecerle formación sobre sistemas de fluidos o asesorarle sobre las mejores prácticas de mantenimiento y funcionamiento para ayudarle a mejorar el rendimiento de los sistemas. Desde la instalación de herramientas hasta la construcción de bases, y desde la distribución especializada de gas y productos químicos hasta el trabajo en plantas de servicios generales, podemos ofrecerle un apoyo integral para sus sistemas de fluidos.
¿Quiere saber más? Consulte a su centro local de ventas y servicio Swagelok para hablar de sus retos y necesidades.
Artículos relacionados
Por qué los Sistemas de Fluidos de Alto Rendimiento son Importantes en la Construcción de Nuevas Plantas de Semiconductores
Vea por qué la elección de piezas y conjuntos de sistemas de fluidos de alta calidad, puede contribuir a acelerar la construcción de instalaciones de fabricación de semiconductores y a reducir el coste total de propiedad durante la vida útil de la instalación.
Resolver los Retos de la Fabricación de Semiconductores con Mangueras Aisladas
La solución de manguera con aislamiento correcta puede ayudar a superar los retos comunes relacionados con el proceso de fabricación de semiconductores de alta precisión.
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.