alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

반도체 공장에서 빠른 지원이 중요한 이유

반도체 제조 지원

현지 지원 반도체 제조 업체의 비용을 줄일 수 있는 방법

반도체 제조 업체의 잠재적인 위험 사례인 공압 밸브 고장을 생각해 보십시오. 외부인에게는 지루하게 들릴 수 있지만, 이 밸브는 계속해서 일관적이고 신뢰성 있는 작동이 필요한 중요한 도구의 화학 작용 공급을 돕습니다. 공장 가동자로서, 유체 시스템 실패의 결과 또는 공정 셧다운을 요구하는 유지 보수 문제의 결과는 막대하며 다운타임 순간마다 유의미한 비용을 만들어낼 수 있습니다.

반도체 생산에서는 속도가 중요합니다이러한 상황은 오늘날 매우 경쟁이 치열한 반도체 제조 환경에서 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 모든 분야에서 가장 중요한 속도, 혁신의 페이스, 일상적 제조 공정 및 고장 상황에서 요구되는 유지 보수를 포함한 모든 분야에서 속도는 아주 중요합니다. 대부분의 공장이 오늘날 가장 높은 수준의 신뢰성을 목표로 설계와 구성을 하고 있지만, 예정에 없던 유체 시스템 유지 보수가 필요한 문제는 여전히 일어납니다. 특히 변화무쌍하고 경쟁이 치열한 업계에서는, 생산 및 연구/개발을 최신 상태로 유지하고 활성화하도록 빠르게 부품을 교체할 수 있는 것이 중요합니다.

반도체 제조 공정에서 발생하는 비용 손실이 시나리오에서 제조 업체가 중요한 부품을 대체하거나 추가할 수 있는 속도는 곧 비용 절감 혹은 증대가 됩니다. 중요한 유체 시스템 부품을 공급하는 좋은 공급 업체와 협력하는 것은 제조 업체가 경쟁력을 유지하고 총 유지 비용을 절감하는 데 중요합니다. 몇 가지 이유를 살펴봅시다.

현지 재고 여부

제조 업체가 특히 공급 업체에게 물어볼 수 있는 첫 번째 질문은 “저희에게 문제가 있을 때 얼마나 빨리 대응할 수 있습니까?”입니다.반도체 제조와 관련된 부품 지역 재고 유무

현지에서 부품의 공급원이 되고 부품을 조달하는 귀하의 공급 업체의 능력은 귀하의 가동 속도를 더욱 빠르게 만들어 줍니다.

그 질문에 대한 공급 업체의 답변은 귀하가 어디서 공장을 운영하느냐에 따라 다릅니다. 글로벌 산업으로서, 반도체 제조 가치 체인 링크는 전 세계의 특수 부품 제조 업체, 도구 OEM 및 공장을 연결합니다. 제조 업체는 대륙에 걸쳐 필요한 유체 시스템 부품을 구해야 할 수 있습니다. 특히 수요에 따른 칩 생산량에 대해 계속 압박을 가하는 전 세계적인 반도체 부족 현상에도 불구하고 여기에는 낭비하지 말아야 할 시간이 소요됩니다.

밸브, 피팅, 호스 및 연성 튜빙, 제어기, 필터 등의 중요한 유체 시스템 부품의 현지 재고 여부는 언제나 중요하며, 특히 지금이 중요한 시점입니다. 귀하의 공급 업체가 지구 반 바퀴 떨어진 곳이 아닌 바로 근처에서 이러한 부품들을 조달할 수 있다면 생산성이 훨씬 빠르게 극대화됩니다.

인근 공인 스웨즈락 판매 및 서비스 센터 찾기

유체 시스템 어셈블리 교육 및 반도체 공장 유지 보수서비스 및 지원

글로벌 공급 체인은 팬데믹 여파에 영향을 받았습니다. 전 세계의 제조 환경의 인력 상황 또한 그렇습니다. 반도체 제조 공장은 이러한 상황 속에서 신규 채용 인력에게 유체 시스템 어셈블리와 유지 보수에 대한 기본 교육을 제공해야 했습니다.

이러한 교육 기회를 찾기 어려우시다면, 귀하의 유체 시스템 부품 공급 업체가 이를 제공해 줄 수 있습니다. 통합 코스 몇몇 공급 업체에서는 유체 시스템 어셈블리의 기초부터 안전성, 신뢰성 및 가동 시간이 매우 중요한 애플리케이션에서까지의 유체 시스템을 관리하는 데 필요한 기술을 가지고 귀하의 팀을 돕습니다.

반도체 제조에서는 가장 노련한 기술자에게도 어려운 공정을 수반합니다. 예를 들어 특수 가스 분배 시스템을 생각해 보십시오. 이 시스템은 고순도 특수 가스를 가스원에서 공정 도구로 옮겨야 합니다. 이런 반응성이 높은 가스를 누설 없이 목적지까지 옮기는 것은 매우 중요합니다. 문제가 발생하면, 이를 해결하는 데 귀하의 공급 업체가 현장 또는 원격 문제 해결 및 지원을 제공해 드릴 수 있습니다.

모든 시스템에 고품질 부품 적용

대부분의 반도체 제조 공장에서 칩 제조 도구를 문제 없이 가동하는 것은 중요합니다. 그러나 귀하의 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있는 유체 시스템들은 다양하다는 것을 기억해야 합니다.

 

반도체 공장의 다양한 시스템
1 대량 가스 수송 7 가스 정화 장비 13 가스 공급 튜빙
2 대량 가스 실린더 8 가스 컨디셔닝 장비 14 특수 가스 캐비넷
3 가스 실린더 저장 창고 9 대량 가스 저장고 15 냉각기/열 교환기
4 벌크 가스 저장 창고 10 벌크 가스 억제 룸 16 밸브 매니폴드 박스
5 벌크 가스 저장 11 가스 캐비넷 17 공정 도구
6 벌크 가스 컨디셔닝 12 절연 냉각 호스 18 완화

칩 제조 도구 그 이상의 애플리케이션이라면, 광범위한 산업 시설의 애플리케이션에서 안정적으로 작동하도록 설계된 고순도 유체 시스템 부품을 정하는 것이 반도체 제조 업체가 다운타임을 방지하고 유지 보수, 수리 및 가동과 관련한 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 몇몇 특정한 부품은 다음과 같습니다.

  • 밸브. 고성능 다이어프램, 벨로우즈, 체크 밸브는 다양한 애플리케이션의 시설의 수명 기간 동안 유지 보수 빈도를 줄여 주고, 누설 방지에 강하며, 정확한 유체 컨트롤을 제공해 줍니다.
  • 피팅. 고품질 튜브 피팅은 중요한 시스템 부품을 신뢰성 있고 누설 없는 성능을 발휘합니다.
  • 호스 및 플렉시블 튜빙. 인슐레이션 호스는 온도가 변화하는 애플리케이션의 응결을 제거하고, 독자적인 칩 생산량을 위한 가장 이상적인 공정 온도를 유지해 줍니다. 고품질 PTFE, 금속, 하이브리드, 고무 호스로 안전성은 그대로 유지하면서 유체 시스템의 공간을 최적화해 보십시오.
  • 레귤레이터. 시설 전체의 유체 시스템 압력을 제어할 수 있는 능력은 중요합니다. 또한 컴팩트한 고순도, 대유량 가스 레귤레이터는 생산성과 안전성에 도움이 됩니다.
  • 필터. 컴팩트한 UHP 인라인 가스 필터는 실제 공간을 차지하지 않고, 생산량을 낮추는 원인인 오염을 제거하는 데 도움을 줍니다.

유체 시스템 전문가이러한 품질의 부품으로 유체 시스템을 최적화하는 데 있어서 유체 시스템 전문가와의 협력은 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 저희의 현지 판매 및 서비스 센터의 전문가가 귀하의 시설을 방문하거나 원격으로 연결하여 기술적인 지원 제공하고, 시스템 설계에 대해 조언하고, 유체 시스템 교육을 제공하거나 유지 보수와 가장 좋은 가동상의 사례에 대해 상담하여 시스템 성능을 개선하는 데 도움을 줍니다. 유체 시스템 설치에서 기본 구성까지 그리고 특수 가스와 화학 물질 분배부터 중앙 유틸리티 공장 작업까지, 저희는 귀하의 유체 시스템에 통합적인 지원을 제공해 드립니다.

더 자세히 알고 싶으십니까? 스웨즈락 판매 및 서비스 센터와 문의하여 귀하의 필요와 문제에 대해 상담하십시오.

반도체 유체 시스템 전문가에게 문의하기

관련 기사

스웨즈락 현장 엔지니어가 유체 시스템 구축에 대해 자문하는 모습

보다 수익성 있는 반도체 팹 구축

고품질 유체 시스템 부품 및 어셈블리 선택이 반도체 제조 시설의 더 빠른 건설과 시설 수명 동안 총 소유 비용 감소에 기여할 수 있는 이유를 알아보세요.

스웨즈락 단열 호스

반도체 제작 공정에서 발생하는 문제를 단열 호스(Insulated Hose)로 해결하는 방법

올바른 단열 호스 솔루션이 매우 높은 정밀성을 요구하는 반도체 제작 공정에서 발생하는 일반적인 문제점들을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년이 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 관한 인사이트를 제시합니다.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 OEM, Fab, 그리고 유체 시스템 솔루션 업체가 협력함으로써, 지난 몇십 년 동안 반도체 시장이 무어의 법칙을 따르는 데 어떤 노력을 했는지, 앞으로 가야 할 길은 어디인지 소개합니다.