Plan API 31 Lubricación con Separador Ciclónico
El Plan API 31 se utiliza para eliminar sólidos de la corriente de lubricación, incorporando un separador ciclónico en el tubo de lubricación.El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico.El fluido de lubricación limpio que sale del separador es dirigido a la cámara de sellado mientras el fluido con sólidos en suspensión es devuelto al lado de aspiración de la bomba.Para que el Plan 31 sea eficiente, se recomienda que el peso específico de los sólidos en suspensión sea al menos el doble de peso específico del fluido de lubricación.
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Elimina calor de la cámara de sellado
- Asegura una presión adecuada en la cámara de sellado para evitar que el fluido bombeado se evapore
- Permite el auto venteo de la cámara de sellado cuando se utilizan bombas horizontales
- Elimina sólidos del fluido de lubricación
El plan 31 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Adaptadores a brida
- Accesorios roscados
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Tubo
- Transmisor de presión
- Separador ciclónico
- Manguito roscado
Vea la página 25 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido.Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.