Des scouts de grade Eagle bénéficient du programme « Ingénieur d’un jour » de Swagelok
Des scouts de grade Eagle participent au programme d’immersion «Ingénieur d’un jour» de Swagelok
Chuck Hayes
Obtenir le grade Eagle est un accomplissement majeur pour un scout. Grade le plus élevé du scoutisme, il représente une étape importante pour les jeunes, que seuls 4 % d’entre eux franchissent à l’issue d’une longue évaluation réalisée par le conseil national des Boy Scouts of America (BSA). L'incitation des scouts par leurs chefs de troupe à entrer en contact avec des parrains au sein de la communauté est l'une des principales caractéristiques du programme. Swagelok a créé le programme « Ingénieur d’un jour » pour donner la possibilité aux scouts locaux de grade Eagle d’entrer en contact avec des parrains et de découvrir le secteur de l'ingénierie au moment où la fin de leur parcours chez les scouts approche.
Pour parvenir au grade Eagle, un scout doit :
- Être actif dans sa troupe, son équipe, sa patrouille ou son équipage pendant au moins six mois après avoir atteint le grade Life ;
- Démontrer qu'il vit au quotidien selon les principes du serment et de la loi des scouts en donnant les noms de personnes qu’il connaît personnellement et qui sont prêtes à le recommander ;
- Avoir gagné un total de 21 insignes du mérite, notamment plusieurs insignes particuliers comme ceux de la préparation aux situations d’urgence et des premiers secours ;
- Avoir occupé plusieurs postes à la tête de la troupe depuis plus de 16 mois ;
- Avoir mené à bien son projet de scout Eagle, un projet final qui profite à la communauté, que le scout met au point et gère lui-même, et qui nécessite souvent des mois de préparation et de mise en œuvre.
« Les débuts du scoutisme dans le nord-est de l'Ohio remontent à plus de cent ans », explique Marc J. Ryan, responsable du scoutisme au Conseil du lac Érié. « Devenir un scout Eagle n’est pas une mince affaire. C’est l’une des rares choses qui démarre très tôt dans la vie d’un jeune, et qui va parfois prendre 4, 6 ou 8 ans avant de se concrétiser. Non seulement cela demande du travail, mais c’est aussi un parcours au cours duquel le jeune doit se fixer des objectifs et les atteindre. »
Des scouts Eagle deviennent des ingénieurs d’un jour
Ryan est le directeur général du Conseil du lac Érié, un groupe dont les programmes concernent 15 000 jeunes et adultes dans le nord-est de l'Ohio. Son organisation s’emploie avec Swagelok à mettre en relation des scouts de grade Eagle avec des ingénieurs qui vont les parrainer pendant leur journée en immersion. Voir les coulisses de la vie d’un ingénieur et apprendre d'un professionnel de Swagelok en suivant celui-ci dans ses activités quotidiennes permet à des lycéens ambitieux d’acquérir une connaissance du secteur de l’ingénierie plus réaliste et plus complète que celle que pourra leur apporter le contexte scolaire.
« Mettre en contact un scout avec un chef d'entreprise local est l’une des caractéristiques essentielles du programme », explique Ryan. « Cela fait partie des choses qui font du scoutisme une expérience très spéciale. »
Les scouts Eagle ont également l’occasion de découvrir des métiers susceptibles de les intéresser. Par exemple, un jeune intéressé par le génie mécanique pourra réaliser qu’il a plus d’intérêt pour le bureau d’études ou inversement, du fait qu'il aura pu découvrir les différents aspects et les subtilités propres à chaque discipline dans le secteur de l'ingénierie.
Un modèle pour d’autres entreprises
Le Conseil du lac Érié considère que ce que fait Swagelok en parrainant ces jeunes est un modèle pour d'autres entreprises. Les objectifs des deux organisations sont similaires : former les leaders de demain.
Pour les scouts aspirant au grade Eagle, la journée commence par un tour d’horizon de l’entreprise. Des ingénieurs leur font une démonstration de produits et de composants Swagelok – raccords pour tubes, vannes, etc. – et leur expliquent comment ces produits sont utilisés dans différents systèmes et différents secteurs d’activité.
« Nous leur parlons de la manière de résoudre des problèmes, du travail d’un ingénieur, de la résistance des matériaux, de la fabricabilité d'un produit », explique Chuck Hayes, ingénieur d’applications principal et responsable du programme « Ingénieur d’un jour » chez Swagelok. « Nous effectuons des essais sur des matériaux jusqu’à la rupture. Nous émettons des hypothèses et nous vérifions si nos prédictions se réalisent. »
Le programme « Ingénieur d’un jour » donne aux jeunes scouts une vision réaliste de l’aspect pratique du travail d’un ingénieur, qu’ils pourront comparer avec d’autres fonctions techniques en bureau d’études.
« Mon objectif est de faire en sorte qu’à la fin de la journée, ils aient vu suffisamment de choses différentes pour se faire une meilleure idée du travail d’ingénieur et savoir s’ils veulent vraiment suivre cette voie ou non », poursuit Hayes.
Le programme « Ingénieur d’un jour » n’est que l’un des nombreux moyens à travers lesquels Swagelok s’implique dans la collectivité. Swagelok soutient l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) dans des établissements scolaires locaux, offre des possibilités à des élèves ingénieurs et propose des stages à des étudiants passionnés par les sciences et la technique. Découvrez l’engagement de Swagelok pour un développement durable et son implication dans la collectivité.
Articles Liés
Un apprentissage des STIM basé sur des projets avec Swagelok
En parrainant l’équipe du projet BLOODHOUND SSC, Swagelok permet aux élèves du district scolaire de la ville de Hudson de découvrir les STIM à partir de réalisations concrètes. Découvrez comment Swagelok contribue à inspirer la prochaine génération d’ingénieurs et de scientifiques avec l’apprentissage par projet.
5 révélations courantes concernant les analyseurs de process sur plus de 50 années de formation
Les analyseurs de process figurent parmi les systèmes les plus compliqués à concevoir et à exploiter dans une installation. Tony Waters, un vétéran du secteur, partage son expérience de formateur et raconte les 5 principaux moments de « révélation » pour les participants à ses stages sur les systèmes d'échantillonnage au cours des 50 dernières années.
La sécurité dans la pétrochimie : une étude de cas chez INEOS
La contribution de Swagelok à la sûreté des installations pétrochimiques d’INEOS à Cologne en Allemagne s’inscrit dans l’étroite collaboration qui lie les deux sociétés. Découvrez comment INEOS s’appuie sur la fiabilité éprouvée de Swagelok pour garantir la sûreté de ses installations pétrochimiques.