Les ingénieurs de terrain Swagelok : améliorer l’instrumentation analytique
Les ingénieurs de terrain Swagelok : améliorer l’instrumentation analytique
Mike Frost, ingénieur de terrain
Les usines et les installations du monde entier, quel que soit le secteur, font face aux mêmes problèmes—une raréfaction de la main-d'œuvre, des règles de sécurité toujours plus nombreuses et une perte de savoir dans le domaine des systèmes fluides. Une pénurie de compétences en fabrication qui ne cesse de s’aggraver associée à une pression toujours plus forte pour accroître les bénéfices amène de nombreuses entreprises à chercher des moyens pour former de nouveaux employés et simplifier leurs systèmes.
Toutes ces contraintes peuvent avoir une incidence sur les quantités produites, les temps d'arrêt et la rentabilité globale de votre installation. Vous pouvez remédier aux problèmes les plus difficiles rencontrés avec vos systèmes fluides et améliorer votre résultat net avec l’aide des ingénieurs de terrain Swagelok. Ensemble, nous pouvons contribuer à renforcer les compétences de votre personnel avec une formation pratique et une assistance sur place, ce qui vous permettra de consacrer plus de temps à des activités lucratives.
Évaluation des systèmes d'échantillonnage
On a longtemps pensé que les systèmes d'échantillonnage étaient responsables de 80 % des problèmes rencontrés dans l'instrumentation analytique. Or, selon des spécialistes du secteur, ce pourcentage serait beaucoup plus élevé. Alors que les analyseurs de process ont connu d’importantes améliorations au fil du temps, les systèmes d'échantillonnage sont quant à eux plus ou moins identiques à ce qu’ils étaient il y a 50 ans.
Gérer un système d'échantillonnage est un défi de taille. Lorsqu'un problème survient dans un système, il peut s’avérer difficile de savoir exactement à quel niveau le problème se situe. Les ingénieurs de terrain Swagelok peuvent vous aider à améliorer la fiabilité de votre système d'échantillonnage grâce à une analyse experte et approfondie de l’ensemble des composants et sous-systèmes, du point de prélèvement jusqu’à l'analyseur. Une évaluation professionnelle vous permettra d’apporter les améliorations suivantes à votre système d'échantillonnage :
Diminuer le temps de réponse du système
Une mauvaise estimation ou une hypothèse erronée concernant le temps de réponse d’un système d'échantillonnage peuvent avoir pour conséquence un contrôle du process déficient. Les ingénieurs de terrain Swagelok peuvent aider votre équipe à déterminer les causes d’un temps de réponse excessif et à ajuster la conception de votre système d'échantillonnage.
Améliorer la compatibilité de l’analyseur
L'analyseur de process peut faire une grande différence dans l'efficacité de votre système d'échantillonnage. Nous vous aiderons à trouver l'analyseur adapté à votre système d'échantillonnage de sorte que votre système offre toujours un retour sur investissement positif.
Obtenir des échantillons plus représentatifs
Des défauts de conception peuvent aboutir à un échantillon non représentatif du process, voire entraîner une modification involontaire de la composition chimique de l’échantillon. Les ingénieurs de terrain Swagelok peuvent vous aider à obtenir un échantillon plus représentatif afin de s’assurer que les mesures effectuées répondent à vos objectifs de contrôle du process.
Formation à l'instrumentation analytique
Toute personne qui conçoit, construit, exploite ou entretient des systèmes d'instrumentation analytique peut rafraîchir ses connaissances. Après tout, un système d'échantillonnage plus précis signifie des échantillons plus représentatifs. Avec des systèmes plus fiables, votre personnel de maintenance peut se concentrer sur d'autres activités qui améliorent la rentabilité.
Améliorez l'ensemble de vos opérations et éliminez les problèmes susceptibles de compromettre la représentativité de vos échantillons et le fonctionnement de vos systèmes d'échantillonnage en suivant les cours présentés par des experts de Swagelok :
Formation sur les systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process (PASS)
Apprenez les bases des systèmes d'échantillonnage et découvrez comment améliorer l’exactitude des mesures d’analyse d’un process en participant à ce stage de cinq jours. Les participants apprendront à reconnaître et à diagnostiquer des problèmes de transport des échantillons, à contrôler la séparation des phases, à calculer une perte de charge, et à concevoir puis construire leur propre système d'échantillonnage.
Systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process (PASS)—Formation sur les sous-systèmes
Après avoir assimilé les notions de base sur les systèmes d'échantillonnage, songez à vous inscrire à la formation de Swagelok sur les sous-systèmes. Les stagiaires apprendront à concevoir cinq sous-systèmes courants et seront même amenés à corriger des problèmes de conception sur le terrain.
Maintenance et résolution des problèmes des systèmes d'échantillonnage (SSM)
Vous êtes novice dans le domaine des systèmes d'échantillonnage ? Ce stage de deux jours vous apprendra à résoudre divers problèmes de conception courants, du prélèvement sur la ligne de process jusqu’à l’élimination de l’échantillon.
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec votre point de vente et centre de services agréé.
Articles Liés
Combler le déficit de compétences en fabrication
Avec une main-d'œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, les fabricants se tournent vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides avec les conseils d’experts de Swagelok.
5 révélations courantes concernant les analyseurs de process sur plus de 50 années de formation
Les analyseurs de process figurent parmi les systèmes les plus compliqués à concevoir et à exploiter dans une installation. Tony Waters, un vétéran du secteur, partage son expérience de formateur et raconte les 5 principaux moments de « révélation » pour les participants à ses stages sur les systèmes d'échantillonnage au cours des 50 dernières années.