alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

FAQ sur les services d’assemblage de systèmes fluides

FAQ sur les services d’assemblage de systèmes fluides

 

Question

Quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour concevoir un système fluide ?

Les systèmes fluides peuvent varier considérablement en fonction de l’application – systèmes hydrauliques ou pneumatiques  – et des fluides mis en œuvre – réels, parfaits, newtoniens ou non newtoniens. Quelle que soit l’application exacte de l’assemblage, les deux principaux éléments à prendre en compte dans la conception d’un système fluide sont, d’une part, les pièces utilisées, et d’autre part, les personnes concernées par le processus.

Les pièces : qu’il s’agisse d’un régulateur, d’un flexible, d’une vanne ou autre, il est important de considérer les composants d’un assemblage sous l’angle de la performance, de la compatibilité des matériaux et de l’absence de défauts.

Les personnes : l’impact humain sur la conception d’un système fluide commence avec le niveau d’expertise mis en œuvre. Tirer parti des enseignements retenus de conceptions réussies et d’une profonde connaissance des meilleures pratiques produit un effet en cascade sur chaque étape de la production, ainsi que sur chaque personne qui va intervenir dans la réalisation du système. Un niveau d’expertise élevé peut améliorer à la fois la fabrication, l’assemblage, la facilité d’utilisation, la maintenance et la sécurité d’un système fluide, ce qui profite non seulement aux opérateurs du système, mais également à ses propriétaires et aux clients.

 

Question

Qu’est-ce que l’ingénierie d’assemblage ?

L’ingénierie d’assemblage est le terme générique qui désigne la pratique consistant à superviser la conception, le développement et l’optimisation de processus de fabrication critiques.

Swagelok a développé une capacité unique qui permet à l’entreprise de proposer des services complets d’ingénierie d’assemblage à ses partenaires lorsque ceux-ci ne disposent pas des moyens nécessaires pour concevoir et optimiser des systèmes fluides.

Par ailleurs, Swagelok peut collaborer avec des équipes de conception en place en leur fournissant les assemblages et les composants de systèmes fluides spécifiés et en aidant, au besoin, à tester et à optimiser les systèmes.

 

Question

En quoi consistent les services de conception et d’assemblage de systèmes fluides Swagelok ?

  • Les capacités de plus de 200 centres de services répartis dans le monde entier
  • Une première consultation avec des spécialistes de la conception pour définir si un assemblage standard suffira ou s’il faut envisager un assemblage sur mesure
  • L’approbation finale de nos partenaires avant de lancer la fabrication de l’assemblage
  • Des composants de qualité choisis avec soin provenant de plus de 20 sites de fabrication Swagelok
  • Les services d’experts, du cintrage et du soudage notamment, pour parvenir à un assemblage parfaitement étanche
  • Des tests rigoureux et une inspection minutieuse de chaque assemblage réalisé
  • Un emballage soigné et une livraison rapide des assemblages
  • Une supervision de l’installation par des spécialistes pour s’assurer que les assemblages sont correctement installés et que l’ensemble du personnel concerné est formé à l’utilisation et à la maintenance de votre tout nouvel assemblage Swagelok.

 

Question

 

Quels avantages y a-t-il à choisir Swagelok pour construire et assembler mon système fluide ?

Swagelok s’est appuyée sur des décennies d’expérience dans la fabrication de composants de pointe pour développer une offre de services complets avec la même exigence de qualité et le même savoir-faire auxquels vous vous attendez, ainsi qu’une expertise et des services fondés sur les valeurs fondamentales de l’entreprise :

  • Écoute des clients
  • Innovation
  • Qualité
  • Amélioration continue

Avec déjà des centaines de clients satisfaits, Swagelok continue d’offrir aux entreprises la possibilité d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et, surtout, la rentabilité de leurs systèmes fluides.