FAQ du configurateur MPC
Questions fréquemment posées (FAQ) sur le configurateur Swagelok MPC
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées concernant l'application Swagelok MPC Configurator installée localement. Cette FAQ couvre la configuration système requise et les problèmes techniques du configurateur. Toutes les questions sur l'utilisation générale du logiciel sont traitées dans le fichier d'aide inclus avec le logiciel.
Question : Qu'est-ce que le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Le configurateur Swagelok MPC est une application logicielle dotée d'une interface facile à utiliser pour concevoir des systèmes d'échantillonnage au format modulaire. Le résultat est une nomenclature complète et un schéma d'assemblage qui détaille le placement de chaque composant individuel dans la construction du système. De plus, le configurateur peut fournir des informations de base fonctions de calcul technique avec AutoCAD & Sorties SolidWorks.
Question : Quelle est la configuration logicielle de base requise pour le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Pour utiliser les fonctions de base du configurateur, à l'exclusion des sorties CAO, la configuration logicielle requise est :
- Microsoft Windows XP (n'importe quelle version), Microsoft Windows Vista (n'importe quelle version) ou Microsoft Windows 7 (n'importe quelle version)
- Framework Microsoft .NET 4.0
Question : Quelle est la configuration logicielle requise pour les sorties CAO du configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : En plus de la configuration logicielle de base requise, les sorties CAO du configurateur MPC nécessitent :
- Pour la sortie AutoCAD : AutoCAD 2010 (la version Lite ne fonctionnera PAS)
- Pour les sorties SolidWorks : SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012
Question : Quelle est la configuration matérielle requise pour le configurateur Swagelok MPC ?
Réponse : Il n'y a aucune configuration matérielle spécifique requise pour le configurateur MPC.
Question : Quelles autorisations de compte utilisateur sont nécessaires pour installer le configurateur MPC ?
Réponse : Le configurateur MPC doit être installé avec un compte doté de privilèges d'administrateur.
Question : Quelles autorisations de compte utilisateur sont nécessaires pour exécuter le configurateur MPC ?
Réponse : Le configurateur MPC peut être exécuté par un utilisateur disposant d'un compte limité.
Question : J'ai un problème pour installer une version plus récente du configurateur MPC ou effectuer une mise à jour du Configurateur de swagelok.com.
Réponse : Supprimez complètement l'ancienne version du configurateur MPC de votre système, puis effectuez une nouvelle installation à l'aide de la dernière version du configurateur MPC (disponible sur swagelok.com).
Question : Où peut-on obtenir une assistance pour le configurateur MPC ?
Réponse : L'assistance pour le configurateur MPC est disponible auprès de votre vente Swagelok agréée locale et centre de service.