alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Передовые технологии водородного транспорта

Swagelok и EMPA совместно работают над развитием технологий водородного транспорта

Покоряя новые горизонты: как Empa поддерживает разработку транспортных средств на водородных топливных элементах

Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) каждый день ведут передовые исследования, в том числе посвященные декарбонизации швейцарской экономики. Демонстрация лаборатории «move» Empa играет ключевую роль в этой работе, цель которой — изучить, как транспортная отрасль может воспользоваться многообещающими новыми технологиями, такими как электромобили на аккумуляторах, электромобили на водородных топливных элементах и автомобили на синтетическом топливе.

«Наша цель — трансформировать исследования в реализуемые на практике инновации, — говорит д-р Бригитта Бухманн (Dr. Brigitte Buchmann), глава отдела транспорта, энергетики и окружающей среды в Empa. — Мы считаем себя мостом между теоретическими исследованиями и практическим применением».

Водородный транспорт представляет значительный интерес для лаборатории «move». Помимо проведения исследований в области хранения и использования водорода, одна из ключевых задач лаборатории — обеспечить научную основу для внедрения новых технологий. В этом контексте новая технология фитингов, разработанная компанией Swagelok для установок высокого давления, перед началом применения в лаборатории «move» прошла совместную экспертизу с Suva, соответствующим госучреждением в сфере безопасности. Данная экспертиза привела к изменению существующих правил монтажа в Швейцарии, благодаря чему новая технология фитингов стала доступна на рынке.

Empa и Swagelok работают вместе с 1960-х годов, и это сотрудничество продолжает развиваться по мере того, как Empa покоряет новые технологические горизонты. Читайте дальше, чтобы узнать, что позволяет лаборатории «move» и Empa продолжать совершать новые открытия в динамично развивающейся области водородного транспорта.

Решение проблем, характерных для водорода

As Empa continues to develop solutions for hydrogen fuel cell technology, it has worked closely with Swagelok beyond just product selection.Водород должен храниться в сжатом состоянии под высоким давлением для достижения необходимой удельной энергоемкости. Заправка автомобиля водородом приводит к значительному повышению температуры в баллоне с водородом. Во избежание быстрого износа материала баллона перед заправкой водород нужно охладить до температуры –40 °C. Empa ищет альтернативы данному процессу предварительного охлаждения путем проведения детальной симуляции альтернативных схем притока газа и подробного термодинамического анализа.

«Безопасность — наш главный приоритет при проектировании и проведении экспериментов с водородом — заявляет Кристиан Бах (Christian Bach), начальник лаборатории технологий автомобильных силовых агрегатов Empa. — В этом контексте мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с партнерами в сфере промышленности, такими как Swagelok, которые предоставляют нам высококачественные консультации и продукты». Есть множество нормативных актов и стандартов с общими требованиями и методами проведения испытаний для обеспечения безопасной работы водородных установок, которые должны соблюдаться в системах Empa.

Фитинги серии FK обеспечили постоянную герметичность и механическую прочность, эквивалентные сварному соединению.

Swagelok® FK series fittings were developed specifically for use in hydrogen applications.Во избежание проблем и для соблюдения требований в отношении безопасности в Empa использовали соединения с конусом и резьбой под приварку, прежде чем компания Swagelok предложила альтернативное решение: фитинги Swagelok® серии FK, специально разработанные для применения в водородных системах. Фитинги серии FK обеспечили необходимую герметичность и механическую прочность, эквивалентные сварному соединению. Кроме того, они оказались проще в обслуживании, что привело к сокращению общих трудозатрат и расходов на техобслуживание.

«Фитинги серии FK хорошо подошли для систем хранения водорода в Empa, — рассказывает Томас Фройнд (Thomas Freund), управляющий директор Swagelok Switzerland. — Их самые большие преимущества — простота монтажа в сочетании с повышенным уровнем безопасности, надежности и герметичности».

Полное соответствие меняющимся требованиям будущего

В рамках продолжающейся разработки решений для транспортных средств на водородных топливных элементах Empa тесно сотрудничает с компанией Swagelok не только в целях подбора продуктов.

В исследовательском институте Empa регулярно проходят практику студенты университета, которые нуждаются в надлежащем обучении для работы с системами и технологиями в лаборатории «move». «В начале каждого учебного семестра студенты проходят наши семинары по безопасности, посвященные монтажу трубных обжимных фитингов, гибке трубок и другим основам практического обучения, — продолжает г-н Фройнд. — Так Empa обеспечивает безопасность на объекте и надежность систем».

Кроме того, Empa использует региональные сервисы Swagelok по проектированию и сборке с целью получения надежных предварительно собранных подсистем для хранения водорода в лаборатории «move». Эти подсистемы включают баки в сборе и газовые клапанные блоки, позволяющие лаборатории «move» сконцентрироваться на исследовательской работе, а не на трудоемкой сборке систем.Swagelok products are used in applications such as gas distribution systems through the Empa “move facility”

«Важно, что наши партнеры в сфере промышленности могут решать новые задачи и внедрять новые технологии вместе с нами, — подводит итог г-н Бах. — Нам нужно получать достоверную и точную информацию для создания самых лучших систем, и Swagelok предоставляет нам ее».

Хотите узнать больше о решениях Swagelok для водородных систем? Обратитесь в авторизованный региональный центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok и получите дополнительную информацию уже сегодня.

Обратиться в региональный центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok

Статьи по Теме

Технология водородных топливных элементов

Конструкция фитингов для водородных систем

Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Станция заправки водородом

Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше в компании Swagelok.

Реализация проекта водородных топливных элементов Luxfer

Реализация проекта водородных топливных элементов Luxfer

Благодаря духу сотрудничества в Swagelok и желанию компании инвестировать в сертификат EC-79 предприятие Luxfer получило возможность создавать системы подачи топлива, приводящие в движение 144 автобуса на водородных топливных элементах. Узнайте, как высокий уровень ответственного отношения в Swagelok Manchester помогает предприятию Luxfer развивать инновации.