Reduzca los Costes de Mantenimiento con Paneles de Gas Mejorados
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas
Mark Welch, Ingeniero de Campo Regional, Swagelok Londres
Para un técnico de mantenimiento, reparar un panel de control de la presión de gas puede ser muchas veces como resolver un rompecabezas.
Las instalaciones de tubo o tubería confusas o poco intuitivas pueden obstaculizar el acceso a los componentes que requieren atención. Muchas de las conexiones roscadas pueden necesitar ser desmontadas para el mantenimiento y, a continuación, ser reinstaladas una vez finalizada la tarea. Una válvula o un regulador sin etiquetar pueden hacer que el técnico no sepa cómo elegir un recambio.
Todo esto puede requerir mucho tiempo y mano de obra, y por lo tanto, un trabajo caro, pero es necesario para las plantas químicas o los laboratorios que requieren una amplia distribución de diversos gases para llevar a cabo sus operaciones. La fiabilidad del sistema es imprescindible. Las operaciones pueden ralentizarse drásticamente o incluso pararse si el gas no está disponible cuando y donde se necesita.
Vea las soluciones de distribución de gas en este vídeo:
Diseño Optimizado del Panel de Presión = Operación y Mantenimiento más Intuitivos
Por lo general, el diseño de los paneles de gas está lejos de ser intuitivo. Los componentes que a menudo requieren un mantenimiento regular—las válvulas de seguridad y los reguladores son dos de los ejemplos más comunes—pueden estar ocultos detrás de una cabina u obstruidos por tubos que hay que desmontar para poder acceder a ellos. Algunas de estas opciones de diseño también pueden dificultar la interpretación del funcionamiento del panel por parte del técnico, dificultando el mantenimiento del mismo. Todo esto puede alargar el tiempo necesario para completar el mantenimiento.
Las operaciones pueden ralentizarse drásticamente o incluso pararse si el gas no está disponible cuando y donde se necesita.
Piense también que, mientras se realiza el mantenimiento, se corta el suministro de gas a su punto de uso. Este tipo de parada significa que la producción o las pruebas no pueden continuar hasta que la tarea se haya completado y el panel se haya vuelto a montar y poner en marcha.
Los nuevos paneles de gas con un diseño optimizado pueden aliviar algunos de estos problemas de mantenimiento. Busque paneles que ofrezcan una clara visibilidad y etiquetado de los componentes críticos, como los reguladores de presión y las válvulas. Los diseños modulares permiten al técnico cambiar los componentes más fácilmente a través de las conexiones de los racores, por lo que todo el panel puede permanecer en su sitio mientras se realiza el mantenimiento. Su proveedor de paneles de gas también debería tener en cuenta sus necesidades específicas y ofrecerle la configuración que mejor se adapte a su actividad.
Conexiones más Robustas = Menos fugas
Además de ser más fáciles de mantener y reutilizar que las conexiones roscadas, los racores para tubo también pueden formar una conexión más robusta capaz de eliminar pequeñas fugas inadvertidas que pueden suponer un coste considerable con el paso del tiempo.
Pensemos en el nitrógeno, un gas de servicio que se utiliza para multitud de fines en laboratorios, refinerías y otras instalaciones. Una pequeña fuga de nitrógeno puede no considerarse un peligro inmediato para la seguridad, pero el gas que se escapa puede ser caro a largo plazo. Muchas pequeñas fugas de nitrógeno en un sistema pueden hacer que el operador tenga que pagar las pérdidas de gas que se producen al escapar del sistema. En el caso de los gases más caros, es todavía más importante identificar y eliminar estas fugas.
Sin embargo, la comprobación de pequeñas fugas en el sistema de distribución de gas no siempre es una prioridad para el operador de una instalación. Hay muchas otras prioridades que pueden tener preferencia en un día normal. La selección de racores para tubo de alta calidad en las diferentes conexiones de un sistema de distribución de gas puede ser beneficiosa, ya que ofrecen un rendimiento fiable y estanco a largo plazo. Mejor aún, trabajar con un proveedor de componentes que pueda ofrecer servicios de evaluación y conocimientos prácticos para conseguir una distribución de gas más eficiente puede ofrecer ventajas aún mayores.
Componentes de Calidad = Menos Interrupciones
Los paneles y sistemas de gas fabricados con componentes individuales de alta calidad pueden ayudar a reducir también los costes de mano de obra relacionados con el mantenimiento.
Por ejemplo, los reguladores—los dispositivos que reducen la presión del gas desde su origen para su uso en el siguiente paso del sistema—suelen ser objeto de una sustitución programada. La opinión generalizada es que la mayoría de los reguladores deben ser sustituidos cada cinco años, dependiendo de la calidad de la construcción. También es habitual que los reguladores sean suministrados por su proveedor de gas. Seguir un programa como éste no suele ser objeto de discusión. Al fin y al cabo, cambiar un regulador clasificado para cinco años de uso cuando sea necesario debería ayudar a evitar problemas de rendimiento, aunque hacerlo requiera paradas e interrupciones de la producción.
Sin embargo, no todos los reguladores disponibles son iguales. Los reguladores de presión de mayor calidad que han sido probados y clasificados para millones de ciclos pueden durar toda la vida de su sistema de distribución de gas, eliminando prácticamente la necesidad de sustitución periódica y la mano de obra asociada requerida para hacerlo. Los reguladores diseñados conforme a una normativa superior pueden ayudarle a seguir produciendo con menos interrupciones (y menos paradas), además de ofrecerle tranquilidad en cuanto al rendimiento y la seguridad de su sistema.
Para muchos laboratorios, refinerías y otras instalaciones, los sistemas de distribución y entrega de gas representan una importante oportunidad para conseguir una mayor eficiencia y ahorro de costes relacionados con el mantenimiento. Para saber más sobre las ventajas que ofrecen los modernos paneles de gas, y cómo los asesores especializados en la distribución de gas pueden ayudarle a reducir sus costes operativos, contacte con nosotros hoy mismo.
Artículos relacionados
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de la Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.
P y R: Cómo Optimizar su Sistema de Distribución de Gas
Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.
Identificar el Ahorro de Costes en los Sistemas de Suministro de Gas de Servicio
Vea cómo Swagelok Texas Mid-Coast analizó en campo el antiguo sistema de gas de un importante productor petroquímico y reveló un ahorro de más de 2 millones de dólares anuales.