8 Problemas Habituales sobre la Precisión de los Analizadores de Proceso
8 Problemas Habituales sobre la Precisión de los Analizadores de Proceso
Tony Waters, Experto en Sistemas de Toma de Muestras, Instructor
Los sistemas de toma de muestras están entre los sistemas más complejos de planta. Están formados por muchos componentes y procesos que deben armonizarse para ofrecer una lectura analítica de las condiciones de la corriente de proceso. La lectura debe ser precisa y puntual, ya que ese importante resultado se utilizará para alcanzar los objetivos de control de una planta. Pero, los ingenieros y técnicos de planta saben que un sistema de toma de muestras puede ser delicado. Cada uno de los elementos del sistema tiene el potencial de influir en la precisión del analizador de proceso. Para ayudar a su equipo a mejorar la fiabilidad del analizador, los ingenieros de campo de Swagelok han identificado ocho desafíos habituales que afectan a la precisión del sistema.
Efectos en la Precisión del Analizador
Los errores de diseño de los sistemas de toma de muestras pueden amenazar la integridad del sistema, afectando a lo siguiente:
- Representatividad: Un diseño defectuoso puede hacer que la muestra no represente con precisión el proceso, e incluso distorsionar la composición química del fluido de proceso de forma imprevista o no deseada. El sistema necesita una muestra representativa para asegurar que la medición cumple los objetivos de control.
- Puntualidad: Si el retardo entre la captura de la muestra y la obtención de la lectura del analizador es excesivo, existe el riesgo en planta de pérdida de producto, o de tener que reprocesarlo con su coste añadido, para corregir un error de producción. El tiempo de respuesta estándar industrial es de un minuto.
- Compatibilidad: Si la temperatura, presión, caudal y/o estado no coinciden con los requisitos del analizador del proceso, la muestra puede dañar el analizador o poner en riesgo su precisión. Además, la precisión de los resultados del analizador ayudan a mantener un entorno seguro en planta, al indicar condiciones operativas potencialmente peligrosas.
Identificar y Tratar Desafíos Habituales
Problema 1: Picajes mal Ubicados
Elegir la ubicación de una válvula de picaje es una decisión llena de matices. Un objetivo es evitar el retardo. Si la válvula está en una sección de la tubería de proceso de bajo caudal, cualquier cambio en la química del proceso tardará más en ser revelado por los resultados analíticos. Los volúmenes de mezcla como el fondo de una torre, tanque o tambor, también son grandes causas de retardo. También, los diseñadores del sistema deben elegir una ubicación donde la muestra esté bien mezclada, como aguas abajo de turbulencias inducidas por descargas de bombas, orificios de caudal o un codo de la tubería.
Problema 2: Sonda Mal Utilizada
Cuando se utiliza una sonda para capturar una muestra, idealmente ésta debe ser lo suficientemente larga como para alcanzar el tercio medio de la tubería de proceso y extraer una muestra representativa. También obtendrá resultados más precisos cerca del centro de la tubería de proceso, porque ahí el caudal es más rápido. No obstante, también se debe calcular siempre la longitud máxima admisible para evitar que la sonda entre en vibración resonante. En ocasiones es suficiente con una inserción del 15 % del diámetro de la tubería. La sonda no deber ser más ancha de lo necesario, porque los volúmenes grandes pueden generar retardo. Si solo utiliza una tobera, sin sonda, probablemente habrá un volumen mucho mayor en el sistema, con un retardo significativo.
Problema 3: Estaciones de Acondicionamiento Mal Diseñadas
En el caso de las muestras gaseosas, los diseñadores del sistema necesitan reducir la presión el máximo posible (hasta 10-15 psig, o incluso 5 psig si el diseño del sistema lo permite). Los gases a alta presión circulan más lentamente debido a que las moléculas están muy comprimidas y eso favorece el retardo. También, la baja presión reduce el riesgo de condensación, algo que se debe evitar porque no es compatible con muchos analizadores de gases de proceso y compromete la representatividad de la muestra. Otra razón para mantener baja la presión es la seguridad de los operarios y técnicos.
El regulador de la estación de preacondicionamiento reduce la presión de la muestra, permitiéndole llegar antes al analizador.
Problema 4: No Utilizar un Lazo Rápido
Para vaporizar una muestra líquida, el sistema de toma de muestras puede necesitar un lazo rápido o un bypass aguas arriba del regulador vaporizador. De otro modo, la muestra líquida podría fluir demasiado lentamente y producir retardo debido a que un pequeño volumen de líquido produce un gran volumen de gas. Sin un lazo rápido, puede haber más de 100 ml de líquido fluyendo lentamente aguas arriba del regulador, lo que podría generar muchas horas de retardo.
Problema 5: Volúmenes Muertos
Los volúmenes muertos comprometen la representatividad de una muestra, al almacenar moléculas de muestras antiguas y liberarlas lentamente hacia las muestras nuevas. Cualquier te o cruz en la línea de toma de muestras es un volumen muerto, a no ser que todas su puertas estén fluyendo. Los manómetros, conmutadores, válvulas de alivio de presión o tomas de laboratorio son algunos ejemplos. Los volúmenes muertos son más propensos a comprometer un resultado analítico cuando se conmuta de una corriente de baja concentración a una de alta concentración. Y también pueden ser más un problema cuando el caudal es bajo. Se deben reubicar o eliminar los volúmenes muertos que estén en una línea directa con el analizador.
Problema 6: Contaminación por Cruce de
Una sola válvula de tres vías no es suficiente como barrera entre el fluido de calibración y la muestra. Con una instalación así, el fluido de calibración puede fugar a través del asiento de la válvula y contaminar la muestra – o más probablemente, la corriente de muestra de proceso podría fugar hacia el fluido de calibración. Cualquiera de las situaciones desvirtuará el análisis. Hay una configuración mejor, una instalación de doble cierre y venteo que asegura que cualquier fuga de cualquier puerto cerrado se desviará a una puerta o línea de venteo y no hacia la muestra.
Problema 7: Temperatura y Presión Inadecuadas
Debe conocer los cambios de fase de sus muestras, para evitar cambios parciales de fase. Las muestras con fases mezcladas no son representativas y probablemente no sean compatibles con su analizador. No es difícil ver si la muestra está en proceso de cambio de fases. Hay programas de software que pueden generar diagramas de fases de la composición química de su sistema. Como norma, las muestras gaseosas se deben mantener por encima del punto de rocío (para que no se condensen), y las muestras líquidas por debajo del punto de ebullición (para que los componentes más ligeros no entren en ebullición). Si la línea está caldeada, se debe tracear toda la línea porque un pequeño tramo no caldeado es suficiente para hacer descender la temperatura y provocar condensación. Trate de mantener los gases alrededor de 20°C por encima del punto de rocío.
Problema 8: Acondicionamiento Inadecuado de la Muestra
En un sistema de acondicionamiento de muestras, es necesario eliminar los líquidos de una muestra gaseosa porque éstos pueden dañar el analizador de proceso y desvirtuar el resultado analítico. Las gotas grandes de una muestra gaseosa se pueden eliminar por medio de la gravedad (con un filtro separador o tubo de deslizamiento) o por inercia (con un separador cinético o ciclónico). Pero las gotas más pequeñas suspendidas en forma de aerosol requieren un filtro separador. Aunque también es importante entender que los separadores no filtrarán las gotas más grandes. Es más, si el caudal es demasiado alto, las gotas más pequeñas serán forzadas a pasar a través de los elementos del separador y no se separarán como deberían. Como resultado, cuando la muestra salga del separador, estará saturada – cerca del punto de rocío y propensa a condensar de nuevo. Es muy útil permanecer fuera del punto de rocío aumentando la temperatura o reduciendo la presión. Se puede crear una pérdida de carga con una válvula de aguja.
Para ampliar la información sobre cómo identificar y solucionar problemas con la precisión del analizador en los sistemas de toma de muestras, consulte los cursos de formación práctica en sistemas de toma de muestras Swagelok o contacte con su Centro local de Ventas y Servicio Swagelok para obtener una copia de Sistemas de Toma de Muestras Industriales, el libro en el que se basan los cursos de formación Swagelok.
Artículos Realted
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
10 Consejos para Mejorar los Sistemas de Muestreo
Gestionar una operación de instrumentación analítica no es nada fácil. Obtener resultados consistentes puede ser una lucha hasta para los ingenieros más experimentados. Afortunadamente, hay bastantes consejos sencillos que su equipo puede utilizar para mejorar su sistema de toma de muestras.
7 Consejos para Construir Sistemas de Fluidos Industriales más Seguros
Al diseñar sistemas de fluidos industriales, la seguridad de planta debe ser una prioridad. Vea cómo poniendo en práctica algunos consejos esenciales de Swagelok sobre diseño y construcción de sistemas de fluidos, sus técnicos e ingenieros pueden reducir los riesgos de seguridad y mantener el tiempo de funcionamiento del sistema.