Plan API 41 Lubricación Refrigerada con Separador Ciclónico
El Plan API 41 es una versión refrigerada del Plan 31. Los sólidos son eliminados del fluido de lubricación incorporando un separador ciclónico. El caudal es dirigido al lado de descarga de la bomba por medio del separador ciclónico. El fluido de lubricación que sale del separador es conducido por un enfriador antes de devolverlo a la cámara de sellado. El fluido de lubricación con sólidos en suspensión es devuelto al lado de aspiración de la bomba. Para que el Plan 41 sea eficiente, se recomienda que el peso específico de los sólidos en suspensión sea al menos el doble de peso específico del fluido de lubricación.
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Elimina sólidos del fluido de lubricación
- Suministra un fluido de lubricación limpio y refrigerado a la cámara de sellado.
- Elimina calor de la cámara de sellado
- Asegura una presión adecuada en la cámara de sellado para evitar que el fluido bombeado se evapore
- Permite el auto venteo de la cámara de sellado cuando se utilizan bombas horizontales
El plan 41 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Adaptadores a brida
- Accesorios roscados
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Válvulas de bola serie 63
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Tubo
- Transmisor de presión
- Intercambiador de calor
- Soporte del intercambiador de calor
- Separador ciclónico
- Manguito roscado
Vea la página 29 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.