alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Контрольный перечень мер безопасности для промышленных жидкостных и газовых систем

безопасность промышленной жидкостной системы

Контрольный перечень мер безопасности для промышленных жидкостных и газовых систем

18 февраля 2020 г. | Майк Фрост, Региональный региональный менеджер, Полевое проектирование (Азиатско-Тихоокеанский регион)

Промышленные жидкостные и газовые системы отвечают за транспортировку жидких и газообразных сред с высокой температурой под высоким давлением на различных предприятиях во многих отраслях. Оптимизация производительности этих систем имеет решающее значение как для качества конечного продукта, так и для безопасности рабочих и технического персонала вашего предприятия.

В качестве примера приведем нефтегазовую отрасль: буровые установки часто находятся в отдаленных районах или на морском шельфе, поэтому многое зависит от безопасной эксплуатации жидкостных и газовых систем. Эти системы могут быть большими и сложными, что влечет за собой различные виды потенциальных рисков. Как обеспечить безопасную и надежную работу всех компонентов системы, когда отказ недопустим? Предлагаем вашему вниманию удобный контрольный перечень, включающий наиболее важные элементы обеспечения безопасности жидкостных и газовых систем.

✔ Упрощайте конструкцию, где это возможно.

Чем проще конструкция, тем меньше возможностей для сбоев. К примеру, трубопроводы с многократным изменением направления движения потока будут иметь несколько точек подсоединения трубных фитингов. Использование вместо этого изгибаемых трубок может значительно уменьшить количество таких точек подсоединения, а следовательно, и дополнительных возможностей для утечек. Уменьшение количества отдельных точек подсоединения может также упростить процедуры техобслуживания и ремонта. Другой способ упростить конструкцию — доверить поставку готовых узлов систем надежному партнеру.

Узнать о специализированных решениях Swagelok

✔ Определите правильный набор компонентов.

Выбор идеально подходящих компонентов требует полного понимания технологических условий. Например, если ваша жидкостная или газовая система производит статический заряд, вам нужно использовать шланг с токопроводящим металлическим внутренним слоем или внутренним слоем из PTFE с техническим углеродом, чтобы рассеивать статический заряд, а не отводить его через внутренний слой шланга. Выбор данного материала позволит предотвратить утечку в будущем.

Важно, чтобы материалы трубок жидкостной или газовой системы были совместимы друг с другом и обладали необходимой твердостью для надежного соединения. Чтобы фитинг надежно охватывал трубку, металлическая трубка должна быть мягче, чем компоненты фитинга. Например, следует избегать использования латунных фитингов с трубками из нержавеющей стали, так как материал фитингов слишком мягкий, чтобы обеспечить достаточный обжим трубки. Что касается подбора компонентов…

✔ Избегайте применения разнородных компонентов.

Замена и сочетание компонентов различных производителей может привести к непредсказуемым показателям работы, в том числе к потенциальным утечкам и связанным с ними проблемам с безопасностью. Например, фитинги диаметром полдюйма от разных производителей могут характеризоваться различными показателями допуска. В результате такой несовместимости эксплуатационные показатели с большой вероятностью могут ухудшиться. Крайне важно обеспечить герметичность уплотнения, его способность выдерживать высокое давление, вибрацию, вакуум и перепады температуры, поэтому выбор трубок и фитингов от одного и того же надежного производителя может помочь в исключении некоторых аспектов данного риска.

✔ Следуйте инструкциям производителя.

Поскольку вы выбрали компоненты от одного производителя, важно следовать инструкциям этого производителя для надлежащего выполнения процедур монтажа и демонтажа. Этот совет может показаться очевидным, но даже самым опытным монтажникам следует внимательно изучить конкретные указания производителя. Это поможет избежать таких ошибок, как:

  • недостаточная затяжка фитингов, создающая вероятность утечек и опасных выбросов среды;
  • вставка трубки не до упора в буртик корпуса трубного обжимного фитинга перед затяжкой;
  • невыполнение надлежащей проверки трубок на овальность, наличие дефектов или царапин, которые могут нарушить герметичность;
  • невыполнение проверки предельных значений толщины стенок трубки по ограничениям, предложенным производителями фитингов;
  • невыполнение контроля зазоров с использованием подходящего щупа с целью обеспечения достаточной затяжки фитинга.

Узнайте об услугах Swagelok по подготовке и обучению работе с жидкостными и газовыми системами

✔ При проектировании учитывайте условия эксплуатации.

Сборка осуществляется, когда жидкостная или газовая система находится в отключенном состоянии, поэтому при ее монтаже можно легко забыть об обычных условиях эксплуатации, таких как вибрация, высокое давление, температура и другие условия.

Убедитесь, что ваша система спроектирована с учетом этих факторов. Используйте подходящие опорные элементы, чтобы избежать усталости трубок и фитингов при эксплуатации под высоким давлением. Также следует учесть длину хода движущихся компонентов, так как это может создать дополнительное механическое напряжение в компонентах и точках подсоединения. В случаях, когда возникает значительная вибрация, подумайте об использовании шлангов вместо трубок. Если такое решение будет принято, обязательно предусмотрите достаточную длину для колебаний шланга, чтобы избежать изгибов меньше минимально допустимого радиуса.

✔ Маркируйте критически важные компоненты.

При наличии единообразной маркировки компонентов по всей жидкостной и газовой системе техническому персоналу будет сложнее сделать ошибку. Прикрепите подробные этикетки к оборудованию и шлангам с указанием процессов, происходящих в системе, что позволит операторам вносить соответствующие корректировки. Также можно использовать цветовой код для рукояток, трубок и трубопроводов на всем предприятии, чтобы рабочие могли сразу определить, какой тип жидкости или газа по ним проходит, что снизит вероятность ошибок.

Проверьте все пункты перечня — это верный путь к более безопасной эксплуатации промышленных жидкостных и газовых систем. Хотите узнать больше о способах повышения безопасности, эффективности и производительности вашей жидкостной или газовой системы? Узнайте подробнее о сервисах Swagelok по обследованию уже сегодня.

Подробнее о сервисах по обследованию

Статьи по Теме

Узлы жидкостных и газовых систем для оценки нефтеперерабатывающего завода

Безопасность нефтеперерабатывающего завода зависит от квалификации сотрудников

На нефтеперерабатывающих заводах могут происходить неконтролируемые выбросы опасных газов. Обеспечение безопасности и герметичности системы зависит от надлежащей подготовки и квалификации сотрудников.

INEOS-безопасность-нефтехимического производства

Реализация проекта: глубокие знания Swagelok в области применения продукции помогают обеспечить безопасность нефтехимического производства INEOS

Вклад компании Swagelok в безопасную работу нефтехимического предприятия INEOS в Кёльне (Германия) обусловлен тесным сотрудничеством этих двух компаний. Узнайте, как проверенная временем надежность Swagelok помогает компании INEOS обеспечивать безопасность нефтехимического производства.

Распространенные-причины-и-стоимость-утечек-в-трубопроводных-системах

Распространенные причины и стоимость утечек в трубопроводных системах

Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.