Как обучение может помочь в устранении рисков на нефтегазовых платформах
Как обучение может помочь в устранении рисков на нефтегазовых платформах
Билл Дики (Bill Dickie), директор технической службы, Swagelok Шотландия
Охрана здоровья и безопасность труда являются основополагающими аспектами в нефтегазовой отрасли, и работающие в ней операторы знают об этом очень хорошо. Северное море, где находятся крупные месторождения нефти и газа, является передовой линией нефтегазовой отрасли Великобритании уже более 50 лет. Несмотря на то что в этой отрасли не было зарегистрировано несчастных случаев и инцидентов, строгое следование проверенным передовым методам работы хорошо подготовленными специалистами поможет снизить их вероятность.
Для операторов в нефтегазовой отрасли является необходимостью обеспечение компетентности персонала и инвестирование в обучение сотрудников. Исследования показывают, что выбросы углеводородов ежегодно являются причиной более 40 % опасных инцидентов.1 По оценкам, причины 50–70 % несчастных случаев, связанных с выбросами углеводородов, были частично или полностью обусловлены человеческими факторами.2
Что представляют собой некоторые из этих человеческих факторов? Данная статья содержит описание нескольких распространенных случаев, возможных при работе с системами трубок малого диаметра, которые используются на нефтегазовом оборудовании по всему миру. В ней также подробно описаны возможные способы предотвращения этих проблем, если персонал компании и подрядчика будет регулярно проходить надлежащее обучение.
Предотвращение несчастных случаев, связанных с утечками. На нефтегазовых установках утечки являются одним из наиболее значительных потенциальных рисков для безопасности. Проверки систем трубок малого диаметра, проводимые сотрудниками отдела охраны здоровья и безопасности труда, постоянно выявляют неисправности приблизительно у 26 % фитингов — эти цифры остаются неизменными с 2001 года.3 Данные неисправности связаны с недостаточной затяжкой, использованием несоответствующих или несовместимых компонентов, утечками или неправильным монтажом.
Жидкостные и газовые системы часто работают с опасными веществами, которые могут причинить вред персоналу. С помощью обучения эти риски можно исключить.
Правильно подобранный курс обучения работе с трубками малого диаметра включает изучение процедур, которым должны следовать инженеры для обеспечения надежной и плотной затяжки. Например, опытные специалисты по техобслуживанию могут затягивать фитинги «на глаз», однако такой способ не обеспечивает надлежащую затяжку трубных обжимных фитингов и может стать причиной проблем в их работе. Регулярное обучение — как новых сотрудников, так и опытных специалистов, работающих с жидкостными и газовыми системами, — предоставляет наиболее актуальную информацию по передовым методам и практикам работы для обеспечения критически важных соединений и безопасной работы систем.
Предотвращение несчастных случаев, связанных с давлением. Жидкостные и газовые системы работают под высоким давлением, и если не соблюдать надлежащие меры безопасности, могут возникать ситуации, угрожающие безопасности.
Прежде всего, технический специалист не должен затягивать детали жидкостной, газовой или пробоотборной системы, когда система находится под давлением. Это может вызвать выброс рабочей среды. Помимо этого, необходимо полностью демонтировать фитинг, чтобы выявить все потенциальные проблемы, которые могли вызвать его ослабление. Хорошо обученный технический специалист должен следовать этим двум правилам.
Технические специалисты также должны уметь определить — находится ли система под давлением, изолирована ли она, а также есть ли в ней среды, представляющие опасность. Даже небольшое остаточное давление в системе может причинить вред. Кроме того, технические специалисты должны уметь точно определять факт полного сброса давления в системе.
Исключение ошибок монтажа и сокращение числа связанных с давлением несчастных случаев — это лишь часть мер повышения безопасности при работе с жидкостными и газовыми системами. Операторы должны понимать это, инвестируя средства в регулярные курсы обучения своих специалистов. Хотите узнать больше? Компания Swagelok проводит различные обучающие курсы для специалистов нефтегазовой отрасли по всему миру под руководством признанных отраслевых экспертов. Свяжитесь с нами уже сегодня и узнайте подробнее о предлагаемых нами возможностях обеспечения безопасной работы вашей установки.
1 Offshore Statistics & Regulatory Activity Report 2018, UK Health and Safety Executive (HSE)
2 Hydrocarbon Release Reduction Toolkit, Step Change in Safety
3 Hydrocarbon Releases Offshore Information Sheet No. 2 / 2009, HSE
Статьи по Теме
Реализация проекта: глубокие знания Swagelok в области применения продукции помогают обеспечить безопасность нефтехимического производства INEOS
Вклад компании Swagelok в безопасную работу нефтехимического предприятия INEOS в Кёльне (Германия) обусловлен тесным сотрудничеством этих двух компаний. Узнайте, как проверенная временем надежность Swagelok помогает компании INEOS обеспечивать безопасность нефтехимического производства.
Оптимизация работы в нефтегазовой отрасли при среднем давлении с помощью компрессионных фитингов
Преимущества компрессионных фитингов в скорости и характеристиках могут иметь решающее значение в работе систем среднего давления на верхних строениях буровых платформ.