Сокращение количества выбросов на вашем предприятии
Сокращение количества дорогостоящих утечек и выбросов в жидкостных и газовых системах
Шон Хансикер (Sean Hunsicker), руководитель по развитию бизнеса, отдел международных продаж
На химических обрабатывающих, нефтегазовых и других промышленных предприятиях некоторые звуки, виды и прочие окружающие условия легко принять за что-то само собой разумеющееся. Проходя по полу, вдалеке можно услышать шипение пневматической линии. Увидеть несколько капелек под трубкой с паром или ощутить слабый запах технологического газа.
Все эти признаки можно посчитать характерными для производственного предприятия, но на самом деле они говорят о наличии разнообразных утечек в жидкостных и газовых системах. Степень их серьезности может быть разной, но почти всегда они ведут к определенному снижению эффективности и даже могут представлять угрозу для персонала и окружающей среды.
Реальная утечка. Это утечка, когда барьер давления не может сдержать или изолировать жидкость в системе от окружающей среды. Это происходит в результате образования трещин или щелей между поверхностями уплотнения. | Виртуальная утечка. Выделение заключенной внутри жидкости в систему трубопровода в результате прохождения газа через материал, абсорбции или адсорбции жидкостей, их улавливания в трещинах или тупиках. | Просачивание. Прохождение жидкости внутрь, через или из барьера давления, отверстия в котором настолько малы, что через каждое из них может пройти лишь небольшая часть молекул. |
Невыявленные утечки в различных формах встречаются практически на каждом промышленном предприятии, чаще всего в местах соединений в жидкостных и газовых системах. Одни утечки могут быть несерьезными и лишь причинять беспокойство, другие — вести к расходам и представлять опасность. Поскольку сегодня на предприятия по всему миру ложится все большая ответственность за устранение выбросов из-за все более строгих экологических норм и давления инвесторов, все чаще их владельцы стремятся устранить вероятность возникновения даже малейших утечек.
Принимая все это во внимание, давайте рассмотрим несколько различных видов утечек в жидкостных и газовых системах, часто встречающихся на промышленных предприятиях, и способы сократить вероятность их возникновения.
Выбросы в окружающую среду
Такого рода выбросы являются по сути неконтролируемой утечкой газов в атмосферу. Относительно распространенные газы здесь — бензол, метан и этанол, причем каждый из них может снижать качество воздуха и способствовать образованию озона.
Хорошим примером того, как правительства и корпорации начинают интересоваться подобными выбросами, могут служить определения выбросов категорий 1, 2 и 3, приведенные в Протоколе по учету парниковых газов (Greenhouse Gas Protocol).
- Выбросы категории 1 означают прямые выбросы вследствие операционной деятельности компании, в том числе вследствие сжигания топлива и утечек парниковых газов непосредственно в атмосферу, причем они могут происходить на промышленных предприятиях незаметно
- Выбросы категории 2 образуются как результат закупки компанией электроэнергии, пара, тепла и холода
- Выбросы категории 3 включают в себя все непрямые выбросы, не охватываемые категорией 2 и связанные с деятельностью компании в сфере разведки и добычи, а также переработки и продажи нефти и газа
В Протоколе по учету парниковых газов (GHGP) отмечается, что за счет активного сокращения выбросов компании могут получить возможности для увеличения прибыли, снижения рисков и получения новых конкурентных преимуществ. Согласно формулировке, приведенной в Стандарте GHGP по учету и отчетности в рамках корпоративной цепочки приращения стоимости, «от правительств стран ожидаются меры по выработке новых правил и внедрению дополнительных рыночных стимулов для значительного сокращения количества выбросов». Благодаря выявления и устранению любых углеродсодержащих выбросов, происходящих из-за утечек, предприятия с технологическими процессами могут получить значительные операционные преимущества.
Утечки, влекущие большие убытки
На промышленных предприятиях могут происходить не только углеродсодержащие выбросы. Некоторые утечки представляют явную опасность из-за угрозы здоровью и связанных с ними больших убытков. Но есть и другие виды утечек, которые могут не угрожать здоровью персонала и окружающей среде, но при достаточной распространенности приводить к заметному снижению эффективности работы и росту расходов на вашем предприятии.
Дорогостоящие утечки могут не угрожать здоровью персонала и окружающей среде, но при достаточной распространенности приводить к заметному снижению эффективности работы и росту расходов на вашем предприятии.
К примеру, рассмотрим пар — он используется на множестве промышленных предприятий в различных целях. Пар стоит дорого, а его производство и применение требует больших энергозатрат, в том числе для очистки воды, генерации пара и транспортировки. Любые непреднамеренные утечки в паровых системах могут вести непосредственно к убыткам.
Еще одной средой, утечки которой могут казаться незначительными, но при накоплении стоить очень дорого, является сжатый воздух. Так, если давление в пневматической системе не отвечает требованиям, могут потребоваться дополнительные компрессоры. При этом снижение давления может быть вызвано утечками, при устранении которых отпадет необходимость в дополнительном компрессоре и соответствующих расходах.
Выявление и устранение распространенных причин утечек
Чаще всего ранее не выявленные утечки возникают в местах соединений фитингов и клапанов.
В случае с фитингами наиболее распространенной причиной снижения характеристик является неверный монтаж. Однако в фитингах определенных типов утечки происходят чаще. Например, в фитингах с резьбой NPT (распространенный тип фитингов малого диаметра) утечки возникают чаще, чем в определенных видах трубных обжимных фитингов с механическим обхватом, которые образуют более длинные отрезки с герметизирующим контактом между обжимными кольцами и трубками. Выбирая и заказывая трубные обжимные фитинги исключительно с высокими эксплуатационными характеристиками в соответствующих жидкостных и газовых системах, операторы могут быть более уверенными в герметичности соединений.
В то же время, в клапанах выше вероятность утечек среды из системы, поэтому выбор высококачественных изделий здесь особенно важен. Конструкция клапанов предусматривает множество отдельных деталей, в том числе шток, уплотнение, рукоятка и т. д., каждая из которых может стать местом утечки среды. Кроме того, клапаны являются динамическими системами, их частое открытие и закрытие может изнашивать некоторые детали, что с течением времени увеличивает вероятность утечки.
Заблаговременное выявление утечек
Некоторые поставщики могут не только предложить герметичные компоненты, но и порекомендовать другие варианты конструкции систем, которые сократят вероятность утечек. Кроме того, они могут предлагать сервисы по выявлению утечек , благодаря которым вы сможете увеличить эффективность и надежность, а также сократить энергопотребление и объем выбросов в ходе повседневной работы предприятия.
Важно помнить, что если утечки не устранить, то они каждый день будут вести к дополнительным убыткам. Чем быстрее вы устраните утечку, тем скорее вы сократите убытки и устраните опасные факторы. Хотите узнать больше о том, как заблаговременно сократить количество утечек за счет применения высококачественных компонентов? Вы можете обратиться к нам за помощью в выборе компонентов, выявлении утечек и за другими сервисами, которые помогут вам сделать ваши системы более герметичными.
Статьи по Теме
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.
Распространенные причины и стоимость утечек в трубопроводных системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Основные различия между фитингами малого диаметра
Узнайте об основных различиях между представленными на рынке видами трубных обжимных фитингов, применяемых в самых разнообразных системах, в этом ознакомительном руководстве по фитингам малого диаметра.