Заказ высококачественных фитингов для систем КПГ или СПГ
На что обратить внимание при заказе трубных обжимных фитингов для систем КПГ или СПГ
Чак Хейз (Chuck Hayes), главный специалист по разработке новых изделий в Swagelok
Автопроизводители по всему миру все чаще используют компримированный природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) в качестве экономичных и экологически чистых видов топлива для соответствия строгим требованиям к выбросам.
Но чтобы раскрыть огромный бизнес-потенциал КПГ и СПГ, нужно разработать систему подачи топлива, которая была бы высококачественной на всех уровнях: от источника топлива до автомобиля. Компоненты этих систем, в том числе предварительно согнутые топливопроводы, клапаны, гибкие шланги, измерительные устройства, и, что важно, трубные обжимные фитинги, должны быть тщательно подобраны, чтобы обеспечить безопасную работу системы в долгосрочной перспективе.
Для производителей оригинального оборудования, участвующих в сборке автомобилей на КПГ или СПГ, и заправочной инфраструктуры, которая делает использование этих видов топлива возможным, важно, чтобы выбранные фитинги соответствовали требуемым эксплуатационным критериям. Давайте подробнее разберем эти критерии.
Герметичность уплотнения
КПГ и СПГ хранятся при давлении, которое может превышать 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм). Любая утечка может представлять серьезную угрозу для оператора. Заправочные станции, на которых водители каждый день заправляют транспортные средства, должны работать без сбоев. Высококачественные компоненты — это необходимость.
Во избежание утечек даже в тяжелых условиях эксплуатации необходимо газонепроницаемое уплотнение. Фитинги врезного типа и компрессионные трубные обжимные фитинги с одним и двумя обжимными кольцами подходят для многих промышленных систем общего назначения, но могут не подойти для применения в транспорте, где предъявляются более строгие требования. Фитинг, создающий газонепроницаемое уплотнение на нескольких линиях контакта, обеспечивает более надежную защиту от утечек и повышает общий уровень безопасности соединений как на заправочных станциях, так и в самих автомобилях.
Виброустойчивость
Фитинги для систем КПГ и СПГ должны выдерживать постоянную вибрацию при движении автомобиля, работе виртуального трубопровода и компрессорной станции. По этим причинам важно подбирать фитинги, демонстрирующие бескомпромиссную виброустойчивость.
Трубный обжимной фитинг с двумя обжимными кольцами шарнирно-цангового способа обжима может обеспечить виброустойчивость, требуемую для применения в транспорте. Конструкция с двумя обжимными кольцами обеспечивает двойной механический обхват трубок, значительно снижая вероятность раскручивания гайки фитингов в условиях воздействия постоянной вибрации. Эта конструкция также допускает незначительное движение фитинга, сохраняя при этом надлежащий уровень обхвата и силы. Это движение, называемое «пружинным эффектом», обеспечивает высокую виброустойчивость и делает эту конструкцию идеально подходящей для использования как в самих автомобилях, так и на заправочных станциях.
Теплотехнические характеристики
Для систем КПГ и СПГ характерны проблемы термодинамики. Например, давление, при котором хранится КПГ, значительно выше, чем давление, при котором КПГ переходит из топливозаправщика в топливный бак автомобиля. При снижении давления КПГ в процессе заправки вследствие эффекта Джоуля – Томсона температура газа резко падает. Такое падение температуры также может случиться при переходе компримированного газа или жидкости из топливного бака автомобиля в работающий двигатель.
Все компоненты системы, особенно трубные обжимные фитинги, должны выдерживать подобные риски изменения температуры. Низкокачественные материалы могут расширяться и сжиматься в связи с колебаниями температур, что может привести к утечкам или другим видам сбоев.
Коррозионная стойкость
Автомобили на КПГ и СПГ и заправочная инфраструктура подвергаются воздействию различных условий окружающей среды, которые могут способствовать образованию коррозии. Это означает, что производители оригинального оборудования должны предотвращать сбои, связанные с коррозией, путем применения высококачественных материалов при изготовлении каждого компонента систем КПГ и СПГ.
Например, традиционная углеродистая сталь сильно подвержена внутреннему ржавлению. В состав КПГ и СПГ, как правило, входят одоранты, чтобы потребители могли определить утечку по запаху. Однако одоранты обычно содержат серу, которая может вызвать преждевременную коррозию и ржавление топливных систем. Для природного газа также характерно содержание влаги, что может усилить коррозию, особенно во влажном и теплом климате. Поскольку внутреннюю коррозию сложно заметить во время общего технического осмотра, это может вызвать серьезную угрозу для безопасности.
Высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием никеля и хрома обладает повышенной коррозионной стойкостью. Низкокачественная нержавеющая сталь с низким содержанием никеля и хрома в большей степени подвержена таким проблемам с коррозией.
Сборка и доступность
В связи с увеличением спроса на системы КПГ и СПГ для автомобилей производители должны быстро доставлять надежные продукты. Однако быстрое и надежное изготовление высококачественных систем может представлять сложность. Следует учесть возможную сложность компоновки системы КПГ, особенно для технических специалистов, не имеющих большого опыта сборки трубных обжимных соединений. Простота монтажа — это важный критерий при выборе трубных обжимных фитингов.
Фитинги, специально предназначенные для производства топливопроводов в больших объемах, позволяют монтажникам собирать надежные и герметичные трубные соединения, обладающие повышенной вибрационной стойкостью. Помните, что при большом объеме производства важна не только простота монтажа. Производителям оригинального оборудования, которые стремятся не отставать от плотных производственных графиков, необходимы поставщики, которые могут предложить запасы компонентов с местных складов, а также изучат и учтут производственные потребности заказчика. Наличие запчастей на местном складе также позволяет производителям делать резервные запасы на случай колебаний спроса.
Идеальный фитинг для систем КПГ и СПГ
Чтобы преуспеть на рынке систем КПГ и СПГ, производителям нужна технология трубных обжимных фитингов, соответствующая строгим критериям, предъявляемым такими топливными системами.
Один из вариантов фитингов, предназначенный специально для альтернативных топливных систем для транспорта — это фитинг Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT). Запатентованная конструкция фитинга с усовершенствованной геометрией и двумя обжимными кольцами шарнирно-цангового способа обжима позволяет выполнять монтаж по моменту затяжки, обеспечивая надежность и герметичность. Кроме того, монтаж фитингов AbT — простой и быстрый процесс, и фитинги обеспечивают превосходную герметизацию газовой среды и обхват трубки, а также сопротивление вибрационной усталости даже после многократной разборки и сборки.
Нужна помощь в разработке топливных систем КПГ и СПГ? Наши специалисты по всему миру с радостью обсудят с вами разработку надежных высококачественных автомобилей и инфраструктуры.
Статьи по Теме
Создание надежных АГНКС
Транспортные средства, работающие на компримированном природном газе (КПГ), получают все большее распространение, и им необходима надежная заправочная инфраструктура. Узнайте о трех способах создания более безопасных и надежных АГНКС.
Выбор высококачественных компонентов для топливных систем на КПГ
Узнайте, на что обратить внимание при подборе и заказе важнейших компонентов топливных систем для транспортных средств, оборудования и инфраструктуры, работающих на компримированном природном газе (КПГ).
Конструкция фитингов для водородных систем
Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.