Cinco Consideraciones sobre las Casetas de Analizadores
¿Qué está Pasando Realmente en la Caseta de su Analizador? 5 Consideraciones Críticas
Stacey Phillips, Directora de Ingeniería de Campo, América; y Tristian McCallion, Director de Custom Solutions, Edmonton Valve and Fitting
La toma de muestras analíticas en línea es una función crítica para las instalaciones de procesos en todas partes, que permite a los operadores obtener lecturas precisas y oportunas de las condiciones del proceso. A partir de ahí, se pueden hacer ajustes en tiempo real para asegurar un producto final de calidad que cumpla con las especificaciones.
La armonización de los sistemas de fluidos y otros subsistemas que constituyen sistemas de toma de muestras fiables y precisos puede ser un proceso muy complejo, y a menudo requiere una inversión significativa y tiempo para completarlo. Los sistemas terminados a menudo se ubican en una caseta de analizadores (también conocida como cabina de analizadores) o en una nave de analizadores. Una caseta se diferencia normalmente por tener tres paredes y una cabina con cuatro paredes, así como su propio control de climatización o HVAC (según sus siglas en Inglés, de Heating Ventilation and Air Conditioning). En cualquier caso, suele ser uno de los sistemas más importantes de toda la instalación.
Los ingenieros de campo Swagelok han utilizado su experiencia en sistemas de toma de muestra, para ayudar a los profesionales del petróleo y gas a diseñar y poner en marcha casetas de analizadores eficientes en aplicaciones de petróleo y gas en todo el mundo. A continuación se presentan ciertas áreas en las que hay que centrarse para obtener muestras representativas y de calidad:
#1. Sistemas de Acondicionamiento de Muestras.
En cualquier aplicación de toma de muestras analíticas, incluso el analizador más sofisticado sólo es tan bueno como la muestra que recibe. Si la muestra no es representativa de las condiciones de proceso, eso se reflejará en los resultados del analizador, y los operadores tomarán decisiones basadas en datos inexactos.
Esto hace que el sistema de acondicionamiento de la muestra sea uno de los subsistemas más críticos en el diseño de la caseta del analizador, ayudando a asegurar que la muestra esté en el estado correcto para obtener resultados precisos del analizador. La calidad de la mano de obra y la ingeniería son importantes aquí, ya que cualquier subsistema construido con los materiales adecuados y principios de diseño eficientes puede durar años sin requerir mucho mantenimiento, ayudando a ahorrar tiempo y dinero a largo plazo a los operadores.
Trabajar con un profesional de sistemas de fluidos al construir esta parte de la caseta del analizador puede ser útil. Los subsistemas de toma de muestras y control de fluidos prediseñados y preensamblados pueden aportar eficiencia y consistencia a sus operaciones. Confiar en un socio de confianza para construir estos sistemas en un entorno controlado y externo, ayuda a garantizar la calidad y también puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha en planta a pocas semanas. También le ahorrará trabajo.
#2. Condiciones Ambientales.
Dentro de la caseta del analizador, es importante asegurarse de que la temperatura ambiente esté a un nivel adecuado. Las condiciones ambientales pueden tener una influencia significativa en los sistemas de fluidos y de toma de muestra, ya que a menudo son sensibles a los cambios de temperatura y presión. Dentro de la caseta del analizador, mantener la representatividad requiere un ambiente controlado.
Para ello, en una caseta de analizadores de cuatro paredes, los equipos y controles de HVAC constituyen una consideración importante—y a veces pasada por alto. Los operadores deben asegurarse de que se instalen equipos de tratamiento y acondicionamiento de aire de alta calidad para mantener la caseta a una temperatura ambiente óptima.
#3. Instalaciones Fiables.
El aire comprimido, el nitrógeno y otros gases de calibración son necesarios dentro de la caseta, y los subsistemas que los conducen al interior, son tan críticos como cualquier otro.
Generalmente estos tipos de gases se conducen al interior a través de sistemas de tubo de pequeño diámetro. Para maximizar la fiabilidad de estos sistemas, asegúrese de que cualquier instalación siga las mejores prácticas de montaje, minimice el número de puntos de conexión para reducir el potencial de fuga y utilice componentes de calidad de un único fabricante. Aunque algunos de estos subsistemas de servicios podrían no considerarse tan críticos como otros, las fugas, los fallos de funcionamiento y los errores de medición pueden conducir fácilmente a un tiempo de inactividad operacional.
#4. Procedimientos de Pruebas Exhaustivos.
Una vez instalados todos los subsistemas, el siguiente es uno de los pasos más importantes—comprobar que todos los sistemas funcionan según lo previsto.
Esto es una inversión de tiempo, y puede requerir hasta varias semanas, incluyendo protocolos de pruebas individuales para todos los sistemas eléctricos, presión del tubo, comprobación de fugas, y mucho más. Sin embargo, es un tiempo bien empleado—cualquier fallo que se produzca más tarde y que podría haberse evitado mediante pruebas previas, costará mucho más tiempo y dinero de corregir una vez que el sistema esté en funcionamiento y puede poner en peligro al personal. Tanto si es responsable de la puesta en marcha de una nueva caseta de analizadores como de la actualización o modificación de una ya instalada, asegúrese de que los profesionales con los que trabaja puedan ayudarle a realizar las pruebas adecuadas.
#5. Dirección de Proyecto.
Además de la experiencia en la realización de pruebas, los operadores de petróleo y gas que trabajan en casetas de analizadores deben buscar proveedores que puedan proporcionar asesoramiento sólido en todas las áreas de diseño, construcción, mejores prácticas de instalación y otras áreas. Esta experiencia integral puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo que se necesita para realizar el proyecto completo y asegurar mejor el funcionamiento optimizado durante la vida operativa del sistema.
¿Le interesa encontrar formas de optimizar aún más el rendimiento del sistema dentro de la caseta de su analizador? Contacte con su centro local de ventas y servicio para saber más hoy:
Artículos relacionados
Lo que se Debe y lo que No se Debe hacer para la Precisión del Sistema de Toma de Muestra
Siga estas recomendaciones para obtener muestras más precisas y representativas en su sistema de toma de muestras industrial.
Por qué No han Mejorado los Sistemas de Toma de Muestra— Las Tres Razones Principales
The en los últimos 50 años, los analizadores de proceso han mejorado considerablemente— pero no los sistemas de toma de muestra. Afortunadamente la mayoría de los problemas se deben al error humano y pueden ser corregidos con la adecuada formación. Conozca tres razones por las que los sistemas de toma de muestra fallan y las soluciones para su planta.
5 Revelaciones Comunes sobre los Sistemas de Analizadores de Procesos en 50 años de Formación
Posiblemente los sistemas de toma de muestras sean algunos de los sistemas más desafiantes de planta en relación a su diseño y operación. El veterano de la industria e instructor industrial Tony Waters, comparte los descubrimientos más importantes de sus alumnos durante los últimos 50 años.