alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Пять важных моментов, которые нужно знать о шельтере

Сервис обследования системы пробоотбора для поточного анализа Swagelok

Что на самом деле происходит в шельтере? 5 важных моментов.

Стейси Филлипс (Stacey Phillips), руководитель технического отдела, Северная и Южная Америка; и Тристиан Маккаллион (Tristian McCallion), руководитель подразделения Custom Solutions, подразделение клапанов и фитингов в Эдмонтоне

Отбор проб для поточного анализа — важнейшая часть процесса поточного анализа на любом предприятии, тесно связанная с функциями контроля и управления технологическими процессами. Будучи правильно организованной, она позволяет операторам своевременно получать точные показатели, отражающие условия технологического процесса. Таким образом, появляется возможность внесения корректировок в режиме реального времени для обеспечения качества конечного продукта в соответствии с техническими условиями.

Обеспечение согласованной работы систем жидкостного и газового пробоотбора, являющихся частью системы поточного анализа — очень сложный процесс, который зачастую требует много времени и средств. Законченные системы часто помещают в шельтер или в анализаторную будку. Как правило, будку можно отличить по наличию трех стен, а шельтер — по наличию четырех стен и собственной системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. В любом случае зачастую это одна из самых важных систем в составе всей установки.

Благодаря экспертным знаниям по пробоотборным системам инженеры технического отдела Swagelok помогают специалистам нефтегазовой отрасли проектировать и вводить в эксплуатацию эффективные системы поточного анализа для нефтегазовых областей применения по всему миру. Ниже описаны некоторые области, на которые следует обратить особое внимание, чтобы обеспечить получение качественных и репрезентативных проб.

1. Системы подготовки проб.

В любой аналитической системе даже самый современный анализатор будет хорошо работать только в том случае, если в него попадает качественная проба. Если же проба не отражает условий технологического процесса, это проявится в результатах анализа, и операторы будут принимать решения на основе неточных данных.

Это делает систему подготовки проб одной из самых важных систем при проектировании шельтера, поскольку она помогает обеспечить надлежащее состояние пробы для получения точных результатов анализа. Здесь большое значение имеет качество проектирования и изготовления, поскольку любая подсистема, созданная из правильно подобранных материалов и с применением эффективных принципов проектирования, может работать годами без необходимости техобслуживания, экономя тем самым время операторов и сокращая расходы в долгосрочной перспективе.

При создании этой части системы поточного анализа сотрудничество с опытным специалистом по жидкостным и газовым системам может оказаться полезным. Заранее спроектированные и смонтированные подсистемы управления и отбора проб могут повысить эффективность и согласованность работы. Выбор надежного партнера для создания этих систем в за пределами вашего предприятия поможет обеспечить качество и сократить время ввода в эксплуатацию на несколько недель. Это также позволяет сократить трудозатраты.

Узнать подробнее об услугах Swagelok по проектированию

2. Условия Oкружающей Cреды.

Внутри шельтера важно поддерживать надлежащий уровень температуры. Внешние условия могут оказывать значительное влияние на состав пробы в жидкокостной или газовой пробоотборной системе, поскольку часто отбираемая среда бывает чувствительной к изменениям температуры и давления. Внутри шельтера для поддержания репрезентативности проб требуются контролируемые условия среды.

Для этих целей в шельтере анализатора важную, но часто недооцениваемую роль играют оборудование и средства управления системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. Операторы должны обеспечить установку высококачественного оборудования для очистки и кондиционирования воздуха, чтобы поддерживать в помещении оптимальную температуру.

3. Надежная подача Cопутствующих газов.

Сжатый воздух, азот и другие калибровочные газы — все они являются необходимыми составляющими внутри шельтера, а подсистемы, которые доставляют их к оборудованию, имеют не менее важное значение, чем остальные.

Зачастую данные виды газов передаются внутрь через системы трубок мелкого диаметра. Чтобы максимально повысить надежность этих систем, убедитесь, что их монтаж выполнен с учетом соответствующих рекомендаций по сборке, с минимальным количеством точек соединения для снижения потенциальных мест утечки и с использованием качественных компонентов от одного производителя. Несмотря на то что некоторые из этих подсистем могут считаться не такими важными, как другие, происходящие в них утечки, нарушения работы и ошибки в измерениях могут стать причиной простоя оборудования.

4. Всесторонние процедуры проверки.

После монтажа наступает один из самых важных этапов — проверка надлежащего функционирования всех систем.

Для этого может потребоваться несколько недель с применением индивидуальных протоколов проведения испытаний всех электрических систем, давления в трубках, проверки утечек и многого другого. Но это время будет потрачено не зря — на устранение всех последующих отказов, которые можно предотвратить за счет всесторонней и заблаговременной проверки, потребуется гораздо больше времени и средств. Кроме того, выявление неисправностей в процессе эксплуатации, на работающей системе, может подвергнуть риску персонал. Вводите ли вы в эксплуатацию новый шельтер или же модифицируете уже действующий, убедитесь, что специалисты, с которыми вы работаете, могут провести все испытания надлежащим образом.

5. Управление проектом.

Помимо экспертных знаний в сфере проведения испытаний, операторам нефтегазовой отрасли, проводящим работы в анализаторных шельтерах, следует обращаться к поставщикам, которые могут предоставить консультационные услуги во всех областях проектирования, изготовления и монтажа аналитического оборудования различного назначения. Такой всесторонний опыт поможет сократить затраты времени на выполнение проекта и обеспечить безотказную работу системы в течение всего срока службы.

Хотите узнать о способах дальнейшей оптимизации работы систем внутри шельтера? Чтобы получить подробную информацию уже сегодня, обратитесь в региональный центр продаж и сервисного обслуживания.

Запросить дополнительную информацию в компании Swagelok

Статьи по Теме

Сервисы Swagelok по обследованию пробоотборных систем

Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб в промышленной пробоотборной системе.

система отбора проб

Почему пробоотборные системы не совершенствуются — три основные причины

The За последние 50 лет поточные анализаторы были в значительной степени усовершенствованы, а системы отбора проб — нет. К счастью, большинство проблем связаны с человеческим фактором, и их можно устранить надлежащим обучением. Изучите три причины неисправности пробоотборных систем и узнайте о решених для вашего предприятия.

Распространенные-причины-и-стоимость-утечек-в-трубопроводных-системах

5 главных уроков в работе с системами с технологическим анализатором, извлеченных за последние 50 лет обучения

Системы с технологическим анализатором на предприятии могут быть крайне сложными, если заниматься их проектированием и эксплуатацией. Опытный отраслевой специалист и инструктор Тони Уотерс рассказывает о главных уроках, которые его слушатели извлекли за последние 50 лет.