Análisis de sus Necesidades de Toma de Muestras
Paneles de Toma de Muestra versus Analizadores en Línea: ¿Cuál es el más adecuado para usted?
La Toma de Muestras es una necesidad para todo tipo de instalaciones industriales—y hay dos opciones principales sobre cómo los operadores pueden hacerlo eficazmente.
El método tradicional de toma de muestras mediante paneles—también llamado toma de muestras puntual, toma de muestras en campo o simplemente toma de muestras—ha sido eficaz durante mucho tiempo en una gran variedad de aplicaciones. Se trata de instalar uno o varios paneles de toma de muestra cerca del proceso que el operador desea controlar. Las muestras suelen recogerse en botellas o cilindros, según el proceso, y se llevan a un laboratorio central para su análisis.
En las últimas décadas, los analizadores en línea se han convertido en una opción atractiva, especialmente en las instalaciones de nueva construcción. En estas aplicaciones, las muestras del proceso se dirigen a un recinto cercano para su análisis automatizado y, a continuación, se devuelven al proceso principal. Esta aplicación permite a los operarios controlar continuamente las características de los fluidos sin necesidad de intervención manual.
¿Cuál es la mejor opción? La decisión sobre si utilizar paneles de toma de muestra o construir una caseta para analizadores para el control en tiempo real puede no ser sencilla. Su planta es única y hay que pensar en muchos factores.
Hemos recopilado algunas de las consideraciones más importantes en la siguiente lista de verificación para ayudarle a analizar sus necesidades de toma de muestras:
Condición: | Paneles de Toma de Muestra | Analizador en Línea | Análisis: |
El espacio de la planta es limitado. | Los analizadores en línea son sensibles y, por lo tanto, suelen estar alojados en una caseta adecuada en la que las condiciones ambientales están muy controladas. Esa caseta requiere un espacio considerable; si no lo tiene, se pueden instalar paneles de toma de muestra en espacios más pequeños. | ||
El presupuesto es limitado. | Los analizadores en línea pueden representar una inversión considerablemente mayor que los paneles de toma de muestra. Además de la construcción de la propia caseta, los analizadores en línea requieren sofisticados sistemas de acondicionamiento de la muestra para prepararla para el análisis. Esa inversión puede ser merecedora de condiciones complementarias. | ||
El proceso incluye materiales peligrosos y se debe evitar la exposición humana. | La toma de muestras de un panel implica que un operario recoja manualmente el fluido en una botella o cilindro. Aunque un buen diseño del panel de toma de muestra puede ayudar a reducir los riesgos de seguridad, un analizador disminuye la necesidad de un contacto habitual. Tenga en cuenta que para validar los resultados de un analizador en línea seguirá siendo necesario un panel de toma de muestras periódicas. | ||
Los sistemas de fluidos son extensos y las muestras deben tomarse en muchos puntos. | Gracias a su pequeño tamaño, los paneles de toma de muestra pueden instalarse cerca de los picajes. Los analizadores en línea requieren un trazado de tubo desde la línea de proceso hasta el lugar donde se encuentra el analizador. Si las aplicaciones requieren que las muestras se tomen en puntos muy alejados entre sí, pruebe a instalar paneles de toma de muestra en cada punto en lugar de instalar largos tramos de tubo hasta un analizador. | ||
La pureza de las muestras es una prioridad. | Los riesgos de contaminación son inherentes a cada método, pero adoptan formas diferentes. Si se toman muestras de varios procesos diferentes, los cilindros de toma de muestra deben limpiarse a fondo para evitar la contaminación cruzada. Mientras tanto, si un analizador en línea está analizando dos corrientes de proceso diferentes, debe incorporarse adecuadamente un dispositivo de selección de corrientes para prevenir el mismo problema. Un buen diseño del sistema y seguir las mejores prácticas puede ayudar a reducir el potencial de contaminación en ambas aplicaciones. | ||
El retardo debe ser lo más corto posible. | |
Una de las mayores ventajas de un analizador en línea es su capacidad para analizar las condiciones de la muestra en tiempo real—con frecuencia en menos de un minuto desde que se toma el proceso principal. Esto es una ventaja para los fluidos delicados del sistema que pueden cambiar rápidamente de fase o comprometerse de otro modo después de ser extraídos del proceso. | |
El ritmo de cambio del proceso es muy lento. | |
En las aplicaciones de toma de muestra, una muestra extraída de un panel puede tardar hasta 24 horas en ser analizada en el laboratorio. Si el fluido de su proceso cambia rápidamente, un analizador puede ser útil. Sin embargo, si la velocidad de cambio de su fluido de proceso es muy lenta, el panel de toma de muestra puede no ser un obstáculo. | |
Mantener la temperatura de las muestras es una alta prioridad. | |
Si es esencial mantener sus muestras lo más cerca posible de la temperatura del proceso, un analizador en línea ofrece importantes ventajas. El tubo que conduce la muestra al analizador puede ser caldeado para mantener eficazmente la temperatura de la muestra. Mantener la muestra a la temperatura del proceso es más difícil en las operaciones con paneles de toma de muestra. No hay disponible ningún método comparable para mantener la temperatura de las muestras en el interior de los cilindros. | |
Las condiciones atmosféricas en campo son variables. | |
|
Si su sistema de fluidos funciona en un entorno en el que las condiciones atmosféricas cambian significativamente y con frecuencia, hay que pensar en algunas cosas. El panel de toma de muestra puede ser una opción conveniente en este caso, ya que permite analizar las muestras en un entorno de laboratorio cuidadosamente controlado. Comparativamente, aunque una caseta para el analizador requerirá un sistema de climatización, ahorrará a los técnicos la molestia de obtener muestras bajo la lluvia, la nieve, el calor intenso u otras condiciones indeseables. |
El proceso que se está analizando tiene una gran carga de partículas. | |
Los analizadores en línea requieren la filtración como parte de sus sistemas de acondicionamiento para prevenir la obstrucción y asegurar la precisión de los resultados. Si su proceso tiene una gran cantidad de partículas sólidas, mantener los niveles de filtración adecuados puede convertirse en un reto. Si este es el caso, el panel de toma de muestra puede ser la mejor opción. |
Estos son sólo algunos ejemplos de condiciones que pueden influir en si el panel de toma de muestra o el análisis en línea son los más adecuados para su instalación. Ninguna tecnología es universalmente favorable en todas las situaciones, así que tómese el tiempo de pensar en su situación específica para determinar qué inversión le reportará los mayores beneficios.
Para profundizar en los criterios que pueden afectar a su decisión, trabaje en colaboración con especialistas en sistemas de toma de muestras que puedan ayudarle a evaluar las condiciones de operación y los diseños de los sistemas para ayudarle a encontrar la mejor configuración para su operación. Nuestros equipos estarán encantados de asistirle. ¿Quiere saber más? Contacte con nosotros hoy mismo.
Artículos relacionados
Preguntas y Respuestas sobre Sistemas de Toma de Muestras Analíticas
El Director de Ingeniería de Campo Swagelok Mike Frost responde a preguntas sobre problemas habituales de los sistemas de toma de muestras analíticas.
Mejorar la Calidad Seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado
Aprenda a seleccionar el Panel de toma de muestra adecuado, y otros fundamentos y mejores prácticas de los sistemas de toma de muestras para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.
Lo que se Debe y lo que No se Debe hacer para la Precisión del Sistema de Toma de Muestra
Siga estas recomendaciones para obtener muestras más precisas y representativas en su sistema de toma de muestras industrial.