alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

L’hydrogène est-il une source d’énergie sûre ?

Véhicule à hydrogène dans une station de ravitaillement

Oui, l’hydrogène est une source d’énergie à la fois sûre et efficace

Chuck Hayes, responsable technique mondial, Swagelok

En raison de sa capacité à fournir de l’énergie sans émettre de dioxyde de carbone, l’hydrogène est une alternative prometteuse aux carburants traditionnels dans les secteurs du transport et de la mobilité comme dans des applications industrielles générales. Il suscite de plus en plus d’intérêt dans le monde entier à l’heure où les entreprises et les particuliers cherchent à réduire leur empreinte carbone. Pourtant, les malentendus sur la viabilité de l’hydrogène en tant que source d’énergie abondent, ce qui engendre une confusion quant à son véritable intérêt pour décarboner nos modes de vie.

Vous avez déjà entendu dire que les moyens de transport à hydrogène sont potentiellement dangereux ? Que le transport à hydrogène est une solution irréalisable ? Qu’il revient cher ? Qu’il ne peut pas satisfaire les normes environnementales actuelles et à venir ? Si oui, vous n’êtes pas seul(e).

idées reçues concernant l’hydrogène

Or, ces affirmations sont au mieux fallacieuses, quand elles ne sont pas tout simplement fausses. Que vous soyez un professionnel des énergies propres ou simplement un consommateur intéressé, cela vaut la peine d’approfondir la question pour connaître la vérité sur le potentiel de l’hydrogène.

Cet article est le début d’une série dans laquelle nous nous appuierons sur des ressources de haut niveau qui mettent en avant les idées fausses entourant l’utilisation de l’hydrogène comme carburant de substitution. Ce premier article traite des préoccupations de sécurité courantes concernant le stockage et l’utilisation de l’hydrogène.

Des risques moindres liés aux fuites avec l’hydrogène

infographie sur les concentrations d’oxygèneNon toxique et peu volatil, l’hydrogène présente relativement peu de risques pour l’environnement par rapport aux carburants classiques. Parce que l’hydrogène peut se rencontrer dans des habitats naturels sans poser de problème de sécurité, les fuites d’hydrogène ne présentent pas les mêmes risques pour l’environnement et la santé que les fuites de carburant conventionnel.

L’hydrogène étant combustible, le risque d’explosion suscite également des inquiétudes. Pourtant, il y a un moindre risque d’explosion avec l’hydrogène qu’avec d’autres carburants. Pour que l’hydrogène explose, la concentration d’oxygène doit être comprise entre 18 % et 59 %. L’essence, quant à elle, peut exploser avec une concentration d’oxygène comprise entre 1 % et 3 %. De plus, l’essence peut s’enflammer à des températures nettement plus basses que l’hydrogène, ce qui présente un risque plus élevé pendant le transport et la distribution. Lorsqu’il brûle, l’hydrogène chauffe moins l’air environnant que l’essence. Ainsi, un incendie causé par de l’hydrogène qui s’enflamme aura moins de chances de se propager. Pour ces raisons, l’hydrogène est beaucoup plus sûr que les combustibles fossiles traditionnels pour ce qui est des risques d’incendie.

icône feuille et flamme

 

L’hydrogène présente moins de risques que les combustibles fossiles et il a également l’avantage d’être non toxique et moins volatil.

 

 

Le saviez-vous ?


Vous avez déjà entendu dire que les moyens de transport à hydrogène sont potentiellement dangereux ? Que le transport à hydrogène est une solution irréalisable ? Qu’il revient cher ? Qu’il ne peut pas satisfaire les normes environnementales actuelles et à venir ? Si oui, vous n’êtes pas seul(e).

L’hydrogène comme source d’énergie est contrôlé par de nombreuses agences pour s’assurer que son profil de sécurité est normalisé au niveau international.

Logos CSA ISO EN

Parmi ces agences figurent l’Association canadienne de normalisation (normes CSA), l’Organisation internationale de normalisation (normes ISO) et le Comité européen de normalisation (normes EN).

L’hydrogène peut être stocké en toute sécurité

Comme l’hydrogène est stocké sous pression, certaines personnes expriment des inquiétudes quant à la sécurité du transport de ce gaz. Pourtant, les réservoirs stockant du gaz sous pression existent depuis de nombreuses décennies et sont à la base d’une industrie qui rapporte des milliards de dollars. Les réservoirs d’hydrogène sont nettement plus sûrs que les réservoirs d’essence traditionnels, car les distributeurs d’hydrogène surveillent l’ensemble du système – les flexibles et les vannes qui les composent, mais aussi les flexibles et les vannes du dispositif de stockage – afin de pouvoir détecter une fuite en tout point des circuits de remplissage. Les fuites d’essence ne sont généralement détectées que lorsqu’une flaque s’est formée sur le sol.

Si une fuite se produit, l’hydrogène, qui a l’avantage d’être 14 fois moins dense que l’air, se dispersera rapidement dans l’atmosphère, limitant ainsi les risques d’inflammation accidentelle au niveau du sol. Les vapeurs d’essence, en revanche, sont plus denses que l’air et peuvent donc s’accumuler sur le sol où une simple étincelle peut causer un incendie ou une explosion.

Le bilan


L’hydrogène a un profil de sécurité nettement meilleur que la plupart des carburants conventionnels. Par rapport aux combustibles fossiles classiques, il risque moins de s’enflammer et de causer des dommages à l’environnement en cas de fuite ou de déversement. Des systèmes de stockage et de distribution correctement conçus – fabriqués avec des composants étanches optimisés pour le confinement et le transfert de l’hydrogène – font des véhicules à hydrogène une alternative solide aux véhicules alimentés par des carburants traditionnels comme l’essence.

Vous voulez en savoir plus sur un secteur en plein essor ? Swagelok investit pour permettre la croissance du secteur de l’hydrogène et s’efforce de proposer continuellement des solutions adaptées aux entreprises à la pointe du développement des énergies propres. Pour approfondir vos connaissances sur les systèmes utilisant l’hydrogène, parcourez les articles qui traitent de ce sujet dans le Point de repère Swagelok en cliquant sur le lien ci-dessous.

En savoir plus sur l’hydrogène

Articles Liés

Everfuel ouvre la voie à la production d’hydrogène vert

Soutenir la production et le stockage d’hydrogène vert

Découvrez comment Everfuel fabrique de l’hydrogène avec l’aide des produits et de l’expertise Swagelok.

Sélectionner des vannes à hydrogène adaptées à votre application

Ce qu’il faut rechercher dans une vanne à hydrogène

Les vannes sont des éléments essentiels des systèmes fluides qui acheminent de l’hydrogène. Découvrez ce qu’il faut rechercher dans une vanne utilisée avec de l’hydrogène et comment ces caractéristiques peuvent contribuer à rendre le transport à hydrogène plus sûr et plus fiable.

Technologie des piles à hydrogène

L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.