alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

온도 제어를 통한 반도체 웨이퍼 제조 공정 최적화

반도체 웨이퍼 제조 공정의 클로즈업 이미지

적절한 온도 제어를 통해 반도체 웨이퍼 제조 수율을 최적화하는 방법

Brian Rudary, Swagelok 애플리케이션 솔루션 엔지니어링 책임자, Doug Nordstrom, Swagelok 제품 매니저

반도체 웨이퍼 제조는 날이 갈수록 더 어려워지고 있습니다. 전 세계적으로 반도체 수요가 급증하면서, 제조업체, 장비사와 가치 사슬의 모든 부문이 수율을 극대화할 목적으로 계속 새로운 공정 효율을 추구하고 최신 기술을 활용하고 있습니다.

널리 효과적인 수율 극대화 전략 중 하나는 증착 챔버 내에서 극저온 안정성을 유지함으로써 반도체 웨이퍼 제조 효율을 높이는 것입니다. 하지만, 이제 바람직한 온도가 최저 -40 C에 이르면서, 최신 제조 환경 내에서는 칠러, 펌프, 열교환기, 이들을 연결하는 부품의 생태계인 열 루프(Thermal Loop) 전반에서 최적 미만의 성능이 용인되지 않을 수 있습니다.

그러면, 사용 중인 열 루프(Thermal Loop)가 기대에 부응하는지 어떻게 확인할 수 있습니까? 시설 내의 온도 관리를 최적화하여 반도체 웨이퍼 제조 수율을 극대화할 수 있는 세 가지 핵심 영역을 살펴보겠습니다.

반도체 웨이퍼 제조용 열 루프(Thermal Loop)의 다이어그램
열 루프(Thermal Loop)는 다음으로 구성됩니다.

  • 칠러: 장비를 통해 순환되는 유체를 냉각합니다
  • 열교환기: 가열된 유체를 공정 챔버 주변의 공간으로 전달합니다
  • 단열 호스 어셈블리 및 용접물, 펌프, 밸브: 전체 사이클에 고르게 온도 제어 유체가 분배되도록 합니다
  • 모니터링 및 제어 시스템: 유량과 온도를 조절합니다
  • 여과 및 정화 시스템: 오염을 방지하고 불순물을 제거합니다

반도체 리소스 찾아보기

최적화된 부품 선정

최신 반도체 웨이퍼 생산 공정의 조건을 충족하려면, 열 루프(Thermal Loop)의 핵심 시스템을 연결하는 고성능 부품이 필수입니다. 호스, 밸브, 피팅, 필터 등을 포함한 모든 부품이 현재의 압력, 유량, 극한 온도에 대응하기에 적합한 등급이어야 합니다.

칠러 호스를 한 가지 예로 살펴보겠습니다. 적정 온도를 효율적으로 유지하고, 면밀하게 제어되는 생산 환경에서 치명적인 결함 양상인 응축수를 방지할 수 있도록 호스를 적절히 단열해야 합니다. 칠러 호스 표면 온도가 주변 이슬점 아래라면, 호스 외부에 응축수가 생길 수 있습니다. 그 결과로 발생하는 가동 중단의 대가는 심각할 수 있습니다.

Swagelok의 다양한 단열 냉각 호스하지만, 추가 단열을 지정하는 것만으로는 바람직한 온도 성능을 제공할 수 없습니다. 대신, 적절한 수준의 단열을 지정하면 신뢰할 수 있는 성능을 제공하면서도 비용을 최적화할 수 있습니다. 열 루프(Thermal Loop)의 호스 연결 부품을 9미터에서 15미터 사이의 길이로 배치해야 한다면, 그 중요한 특성 때문에 제조업체에 상당한 비용을 초래할 수 있습니다. 단열이 부족하면 응축수가 발생하고 그에 따라 호스 고장으로 이어질 수 있으며, 단열이 과도하면 장비사 또는 제조업체에 거의 또는 전혀 이득 없이 가격만 한층 더 올라갈 수 있습니다.

다른 곳에서도, 기타 핵심 열 루프(Thermal Loop) 부품이 점점 높아지는 요구를 충족할 수 있어야 합니다. 일반 밸브 또는 튜브 피팅은 초저온에 사용하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 대신, 반도체 생산 환경의 요구에 맞춰 특별히 개발된 부품이 필요합니다. 이러한 이유로, 고객의 특정 애플리케이션 변수를 기준으로 최적의 부품을 식별하고 추천할 수 있는 제공업체와 협력하면 장비사와OEM과 제조업체가 현재의 생산 요건을 충족할 수 있습니다.


 

올바른 설치 기법과 성능 테스트

효율적인 온도 관리에는 제품 선정도 중요하지만, 올바른 설치와 구현도 마찬가지로 중요합니다. 이는 원하는 공정 일관성, 반복성, 청정도, 수분 없는 작업 환경을 달성하는 데 핵심적인 프로세스입니다.

이는 기초부터 시작됩니다. 누설 없는 시스템을 달성하려면 적절한 튜브 피팅 및 밸브 설치의 기초를 따라야 합니다. 부적절한 설치는 반도체 환경뿐만 아니라 산업 전반에서 핵심 유체 시스템이 실패하는 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 잘못된 설치의 잠재적인 결과로는 수익 손실, 생산 효율 감소, 안전 문제 등이 있습니다.

두 단열 냉각 호스가 너무 가까이 근접하여 응축수가 맺히는 모습더불어, 응축수를 방지하는 데 전략적인 칠러 라인 라우팅도 중요한 요소입니다. 차가운 칠러 호스끼리 너무 가까이 배치하면 호스의 표면이 이슬점 밑으로 떨어져 응축수가 생깁니다. 호스 사이 간격이 더 적을수록 호스 사이 공기 온도가 호스 내 유체 온도에 더 가까워집니다. 일반적으로 피복 단열 호스는 서로 31 cm 이상 떨어지도록 배치하는 것을 권장합니다. 애플리케이션에 따라 더 가까운 간격이 필요하다면, 추가 단열층이 필요할 수 있습니다.

열 루프(Thermal Loop) 관리에 대해 더 자세히 알아보십시오

단열 냉각 호스와 벤딩이 단열에 주는 영향을 보여주는 다이어그램고여 있는 공기 또한 냉각 라인의 표면 온도에 영향을 줄 수 있습니다. 공기 유량이 증가하면 표면 온도가 주변 환경 온도에 더 가까워질 수 있습니다. 바닥 하부와 같이 제한된 공간을 통해 호스를 배치하는 경우를 고려해보십시오. 차가운 유체가 호스를 통해 흐르게 되면, 호스 외부에 응축수가 맺혀 민감한 장비 위에 떨어질 수 있습니다.

마지막으로, 호스를 단열해도 최소 벤딩 반경은 변경되지 않지만, 호스를 구부리면 단열 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 영향을 최소화하려면, 일반적으로 더 큰 벤딩 반경으로 부드럽게 구부리는 것을 권장합니다. 그럴 수 없다면 추가 단열층으로 보강해보십시오.

관계에 투자

반도체 공구 장비사와 제품 제조업체에는 수많은 다른 경쟁 우선순위가 있으므로, 점점 중요해지는 이 시스템에 경험이 많고 상담에 적극적인 제공업체와 협력하면 효율적인 온도 관리를 유지하는 일을 더 쉽게 처리할 수 있습니다.

Swagelok 기술자가 반도체 웨이퍼 제조용 유체 시스템을 평가하는 모습지식이 풍부한 파트너는 고객이 올바른 부품과 연결구를 선택하고 지정하도록 도울 뿐만 아니라, 프로세스 능률화를 통해 자본 지출과 운영 비용도 절감하도록 지원할 수 있습니다. 또한, 파트너는 고객의 운영 변수를 기준으로 적절한 규모의 단열을 결정하도록 돕는 계산 도구도 제공할 수 있습니다. 빠르게 발전하는 반도체 분야에서 허용 오차가 계속 줄어드는 것을 고려할 때 이는 특히 중요한 요소입니다.

이러한 도구와 전문 지식을 제공할 수 있는 공급업체와 협력함에 따른 장점은 막대할 수 있으며, 다음과 같은 예가 있습니다.

가동 중단 감소 아이콘


응축 방지를 통한 가동 중단 감소


반도체 웨이퍼 제조 아이콘 


온도 변동 최소화와 효율적인 유체 이송을 통한 반도체 칩 수율 향상


반도체 웨이퍼 제조 공정의 수율 향상 아이콘 


칠러 성능 개선을 통한 효율 향상 및 에너지 비용 절감

반도체 웨이퍼 제조 환경에서 칩 수율을 일관적으로 극대화하려면 열 루프(Thermal Loop)를 최적 기능으로 유지하는 것이 필수입니다. 열 루프(Thermal Loop) 관리 또는 다양한 엔지니어링 솔루션을 통해 반도체 웨이퍼 제조 작업을 최적화하는 다른 방법을 심층적으로 탐구하는 데 관심이 있다면, Swagelok 팀에게 추가로 상담을 받으실 수 있습니다. 동시에, Swagelok 레퍼런스 포인트에서 웨이퍼 생산 공정과 기타 반도체 산업의 핵심 부문을 최적화하는 데 도움이 되는 추가 리소스를 찾아볼 수 있습니다.

반도체 웨이퍼 제조에 대한 심층 탐구

관련 기사

Swagelok 반도체 제조

이 애플리케이션을 최적화하여 반도체 팹의 수익성을 높일 수 있습니다

전 세계에서 반도체 팹 건설이 붐을 이룸에 따라, 제조업체들은 주요 산업용 유체 시스템 애플리케이션 최적화가 더 효율적이고 수익성 높은 운영에 어떻게 기여할 수 있는지 검토해야 합니다.

현장 필드 엔지니어링 지원의 이점

반도체 산업에서 칩 제조업체에 대한 전문 엔지니어링 지원을 통해 어떻게 운영 효율성을 개선할 수 있는지 알아보십시오.

진공 양면 접속 밀폐 피팅이 고순도 반도체 분야에 이상적인 이유

고순도 양면 접속 밀폐 피팅 소개

진공 양면 접속 밀폐 피팅이 고순도 반도체 분야에 이상적인 이유와 팹(fab)에서 어떻게 신뢰성 높은 칩 생산을 지원하는지 알아보십시오.