API 플랜 72 버퍼 가스
API 플랜 72는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 외부 공급원으로부터 버퍼 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 깨끗하고 건조한 질소는 내부 씰의 공정 누설을 희석시킨 다음 이를 수집 시스템으로 보냅니다. 응축 누설의 경우에는 플랜 75가 수집 시스템으로 사용됩니다. 비응축 누설의 경우에는 플랜 76이 주요 씰 누설의 수집에 사용됩니다. 패널의 압력 레귤레이터는 씰 챔버로 들어가기 전에 질소를 조절합니다. 질소 압력은 10psi(0.68bar)를 초과해서는 안 되며 일반적으로는 누설 수집 시스템의 경보 지점까지 조절되거나, 플레어 라인의 고정 압력보다 최소 5psi(0.34bar) 높습니다.
패널 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 가스 씰에 깨끗하고 건조한 버퍼 가스(일반적으로 질소)를 공급합니다.
- 내부 씰이 고장나는 경우 봉쇄 씰의 역할을 합니다.
플랜 72는 조립된 패널로 사용할 수 있습니다. 패널을 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 패널 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 43G 시리즈 볼 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- R 시리즈 릴리프 밸브
- CH 시리즈 체크 밸브
- FC 시리즈 필터
- G2, M1, M2 모델 유량계
- KPR 시리즈 레귤레이터
- PGI 시리즈 게이지
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 압력 스위치
- 장착 패널
- 브래킷/기타 하드웨어
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 55페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.