업계 표준 및 요구사항
316/316L 또는 특수 합금으로 제작된 스웨즈락 유체 시스템 부품은 NACE MR0175/ISO 15156 Sour 가스 표준의 요건을 충족합니다. Alloy 6HN(UNS N08367) 및 2507로 만들어진 밸브 및 피팅은 NORSOK M-650 공급망 자격 기준을 충족하는 공정에서 엄격한 제조된 바 스톡을 활용하고 단조 과정을 거쳐 생산됩니다.
NACE 요구사항
NACE MR0175/ISO 15156 표준에는 Sour 환경에서(즉, 황화수소(H2S)가 존재하는 환경의 오일/가스/해수 혼합물에서) 황화물로 인해 발생하는 응력 부식 균열이 위험성으로 작용할 수 있는 업스트림 유전 장비에 사용할 수 있는 것으로 사전 적격 판정된 재료의 목록이 나와 있습니다.
이 표준은 냉각 인발 316 스테인리스강 및 6몰로 제작한 튜브 피팅을 각각 장비 및 제어 시스템에 사용할 수 있다고 명시합니다. 니켈 합금은 변형 경화된 상태로도 장비 및 제어 시스템 및 공정 유체 처리에 사용할 수 있습니다.
이 문서에는 다음 내용이 담겨 있습니다.
- 재료 상태 및 속성 요건
- 재료 사용을 위한 환경 조건
- 특정 Sour 가스 조건에서의 재료 사용을 위한 자격
재질은 중요합니다.
Offshore Magazine에서 Sour 유전용 유체 시스템 부품 선택에 대해 더 알아보세요.
Alloy 2507 슈퍼듀플렉스 튜브 피팅에 대한 NACE 요구사항
Alloy 2507에 대한 NACE MR0175/ISO 15156 표준 요건
스웨즈락 Alloy 2507 튜브 피팅이 올바르게 작동하려면 너트와 페럴을 냉각 인발 바 스톡으로 제작해야 합니다. 이 재질은 합금 2507 튜빙을 잡기 위해 및 스웨즈락 튜빙 데이터에 나와 있는 높은 사용 압력을 유지하기 위해 필요한 강도를 가지고 있습니다.
주문 번호에 -SG2 지시 기호가 들어간 스웨즈락 Alloy 2507 튜브 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 요건을 충족합니다. 해당 표준의 표 A.24에 따르면, 피팅이 Sour 가스로 인해 내부 침윤되었으나 외부 침윤되지 않은 경우 모든 장비에 사용할 수 있습니다.
재질은 중요합니다.
자세한 정보는 스웨즈락의 NACE MR0175 준수하는 Alloy 2507 슈퍼 듀플렉스 튜브, 파이프 및 용접 피팅 자료를 확인하세요.
NACE MR0175/ISO 15156 표준:
- 직선 튜브 피팅 몸체는 용체화 서냉 처리 합금 2507 바 스톡으로 제작됨
- 모양 튜브 피팅 몸체는 용체화 서냉 처리 2507 바 단조로 제작됨
- 튜브 피팅 몸체의, 시스템 유체에 의해 침윤되지 않은 외부 나사산은 나사 전조로 제작되었을 수 있음
- 내부 침윤된 나사산은 잘라냄
- 튜브 피팅 너트는 냉각 인발 합금 2507 바 스톡으로 제작되었을 수 있으나 시스템 유체에 의해 침윤되지 않음
- 후면 페룰은 냉각 인발 6몰 바 스톡으로 제작되었을 수 있으나 시스템 유체에 의해 침윤되지 않음
- 전면 페룰은 냉각 인발 합금 2507 바 스톡으로 제작되지 않음
- 전면 페룰의 노즈 부분은 침윤된 표면으로 구성되어 있음. 압축되어 있으며 따라서 응력 부식 균열 또는 Sour 가스 균열 발생의 대상이 되지 않음. 표준은 이러한 균열 모드가 달성되려면 인장 응력 부품이 필요하다는 사실을 명시함
- 포트 코넥터 및 플러그 부속품은 용체화 서냉 처리 합금 2507 바 스톡으로 제작됨
Alloy 625 슈퍼듀플렉스 튜브 피팅에 대한 NACE 요구사항
스웨즈락 Alloy 625 튜브 피팅 및 중압 튜브 피팅이 올바르게 작동하려면 너트와 페룰을 냉각 인발 바 스톡으로 제작해야 합니다. 이 재질은 625 튜빙을 잡기 위해 및 스웨즈락 튜빙 데이터와 스웨즈락 중압 및 고압 피팅 및 어댑터 — 특수 합금 재질에 나와 있는 높은 사용 압력을 유지하기 위해 필요한 강도를 가지고 있습니다.
몸체를 냉각 인발 바 스톡으로 제작한 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 표 A.14의 요건을 충족합니다. 표 A.13의 요건을 충족하는 피팅은 다음과 같이 제작됩니다.
- 직선 피팅 몸체는 서냉 처리 바 스톡으로 제작됨
- 모양 피팅 몸체는 서냉 처리 단조 또는 서냉 처리 바 스톡으로 제작됨
- 너트는 서냉 처리 및 냉각 인발 6몰 바 스톡으로 제작되었을 수 있으나 시스템 유체에 의해 침윤되지 않음
- 후면 페룰은 서냉 처리 및 냉각 인발 바 스톡으로 제작되었을 수 있으나 시스템 유체에 의해 침윤되지 않음
- 전면 페룰은 서냉 처리 및 냉각 인발 바 스톡으로 제작됨
- 전면 페룰의 노즈 부분은 침윤된 표면으로 구성되어 있음. 압축되어 있으며 따라서 응력 부식 균열 또는 Sour 가스 균열 발생의 대상이 되지 않음. 표준은 이러한 균열 모드가 달성되려면 인장 응력 부품이 필요하다는 사실을 명시함
- 플러그, 포트 코넥터 및 튜브 어댑터는 서냉 처리 바 스톡으로 제작됨
6-Moly Alloy 튜브, 파이프, 용접 피팅에 대한 NACE 요구사항
NACE MR0175/ISO 15156 표준은 상단 Sour 가스 애플리케이션에서 사용하는 재질의 요건과 환경 제약을 표로 나타냈습니다. 6몰 합금에 대한 요건을 설명하는 NACE MR0175/ISO 15156 표는 표 A.8과 A.11입니다.
표 A.8은 모든 Sour 가스 설치 유형의 장비 또는 부품에 사용되는 고합금 오스테나이트계 스테인리스강의 환경 및 재질 제약을 명시합니다.
표 A.11은 기기 튜빙, 제어 라인 튜빙, 압축 피팅, 그리고 표면 및 다운홀 화면 장치로 사용되는 고합금 오스테나이트계 스테인리스강의 환경 및 재질 제약을 명시합니다.
재질은 중요합니다.
자세한 정보는 스웨즈락’의 전체 데이터 시트인 NACE MR0175/ISO 15156 준수 6몰 합금 튜브, 파이프 및 용접 피팅을 확인하세요.
NORSOK 표준
NORSOK 표준(노르웨이의 석유 업계에서 개발함)은 다음 사항에 중점을 두고 재료 및 공급망 요건을 설명합니다.
- 작업의 안전성 및 경제성 보장
- 오일 회사 규격 대체
- 국제 표준화 과정의 기초 제공
- 국제 표준 출판 시 표준 철회
NORSOK의 승인을 받은 제품에 대한 높아지는 관심에 따라, 스웨즈락은 NORSOK 인증을 받은 재료로 제조된 튜브 피팅, 파이프 피팅 및 선정된 일반 산업 밸브 제품의 견적 문의를 받고 있습니다. 스웨즈락은 NORSOK M-650 공급망 자격 표준의 요건을 충족하는 2507, 254 및 6HN 바와 단조로 제작된 제품을 제공합니다.
표준 세부 정보는 다음 표에 나와 있습니다.
자세한 정보는 스웨즈락이 제공하는 추가적인 유용한 참고 자료를 확인해 보세요.