Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора проб
Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора проб
Стейси Филлипс (Stacey Phillips), региональный менеджер, технический отдел (Северная и Южная Америка)
Конечная продукция многих нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий обычно должна иметь точный химический состав — согласно техническим условиям заказчика, государственным нормам или другим критериям. Если же ваша продукция не соответствует этим критериям, это может стоить вашей компании значительных затрат времени и средств.
Соблюдение точного химического состава часто зависит от правильно подобранных систем отбора проб и использования передовых практических методов, которые вводятся задолго до того, как конечная продукция попадает к заказчику. Одна из наиболее распространенных и экономически эффективных форм отбора технологических проб называется отбор лабораторных проб, или отбор проб в замкнутой системе, и предусматривает сбор технологической пробы в подходящий контейнер с последующей транспортировкой в лабораторию на анализ. Однако репрезентативный лабораторный анализ зависит от репрезентативности проб, поэтому выбор системы отбора проб и сам отбор являются важной частью вашего технологического процесса. Промышленные системы отбора лабораторных проб обычно отбирают пробы в цилиндры или бутыли и могут проверять технологические условия на предмет соответствия вашей продукции требованиям по качеству и выбросам.
Правильность отбора проб зависит от выбора подходящей системы для ваших условий, а также от применения техническими специалистами передовых практических методов в сфере безопасности и эксплуатации при выполнении задачи. Вот несколько факторов, которые необходимо принять во внимание.
Выбор системы отбора лабораторных проб. На рынке предлагается широкий выбор пробоотборных систем и конфигураций. Какую из них выбрать? Во многом это зависит от конкретных потребностей вашего техпроцесса. Ниже приведены некоторые критерии, которые необходимо учитывать.
- Давление. Независимо от того, отбираются ли пробы в цилиндр или бутыль, максимальное номинальное давление в системе не должно превышаться.
- Температура. Системы с цилиндром и бутылью имеют максимальную (а иногда и минимальную) рабочую температуру технологической среды.
- Опасные материалы. Выбранная система отбора лабораторных проб должна защищать оператора и окружающую среду от технологической среды. Определенные химические вещества требуют строгих мер защиты от утечек и химического воздействия.
- Используемые материалы. Материалы, используемые в выбранной замкнутой системе отбора проб, должны быть совместимы с технологической средой. Убедитесь, что производитель вашей системы использует высококачественные материалы, которые не будут оказывать негативного влияния на точность проб.
- Обработка поверхностей. Некоторые виды обработки металлических поверхностей могут уменьшить их степень абсорбции и адсорбции среды проб, что улучшит репрезентативность пробы.
- Продувка. Некоторые химические вещества могут оставлять осадок или загрязнения, если не выполнить промывку системы. Выбор опции продувки обеспечивает возможность введения продувочной среды для удаления загрязнений из пробоотборных трубопроводов.
Выбор подходящего контейнера для транспортировки. На пути из технологической линии в лабораторию проба должна оставаться в том состоянии, в котором она была взята. Однако на стабильность ее характеристик могут влиять различные факторы. Например, некоторые химические вещества могут испариться или разделиться на фракции, если они не находятся под определенным давлением. Даже если этого не случится, вполне стабильная проба, помещенная в открытый контейнер, может быть загрязнена.
Поэтому необходимо выбрать подходящий тип контейнера для ваших проб. В зависимости от условий существует несколько вариантов надежных стандартных контейнеров.
- Бутылочные контейнеры. Бутыли для проб могут упростить отбор и транспортировку жидких проб, не находящихся под давлением. Кроме того, они дешевле и легко заменяются при необходимости. Некоторые производители предлагают крышки с самогерметизирующейся мембраной, благодаря которым пробы можно получать и транспортировать без риска проливания или испарения. В других вариантах конический кожух бутыли обеспечивает надлежащее расположение мембраны и иглы, что предотвращает случайное проливание пробы и повреждение иглы.
- Цилиндры. При отборе проб газа или жидкости под давлением следует использовать пробоотборные цилиндры. Они обеспечивают сохранность пробы, предотвращая ее испарение или химическое разделение на фракции. Пробоотборные цилиндры изготавливаются из бесшовных трубок для обеспечения одинаковой толщины стенок, размера и емкости. Гладкая внутренняя поверхность цилиндра предотвращает оседание среды на стенках, облегчает очистку контейнера в лаборатории и позволяет использовать его повторно, что сокращает издержки.
Независимо от вашей отрасли или техпроцесса, правильный выбор системы отбора лабораторных проб и применение передовых практических методов отбора проб обеспечат точность проб и, следовательно, качество конечной продукции.
Хотите узнать больше? Компания Swagelok поможет вам получить подходящую систему отбора лабораторных проб с учетом ваших потребностей.
Статьи по Теме
Модули пробоотборного зонда и другие способы упростить отбор проб посредством стандартных подсистем
Узнайте, как стандартные предварительно смонтированные подсистемы могут повысить эффективность и стабильность работы благодаря снижению объема ручного монтажа и сборке из различных компонентов.