품질 향상을 위한 올바른 그랩 샘플링 시스템 선택
품질 향상을 위한 올바른 그랩 샘플링 시스템 선택 | 스웨즈락 참고 자료
스웨즈락의 아메리카 지역 필드 엔지니어링 매니저, Stacey Phillips
많은 오일 및 가스, 화학 정제 시설에서 제조하는 완제품은 일반적으로 고객이 요구한 사양이나 국가 규제, 기타 기준에 따라 화학 조성이 정밀해야 합니다. 제품이 특정 기준에 부합하지 않는 경우, 시설에 상당한 낭비와 비용적 손실이 발생할 수 있습니다.
정밀한 화학 조성을 유지하려면 고객에게 제품을 납품하기 전에 샘플링 시스템이 철저히 만들어졌는지와 절차를 잘 따랐는지 확인해야 합니다. 그랩 샘플링은 일반적으로 업계에서 많이 사용하고 비용 효율적인 공정 샘플링 중 하나이며, closed-loop 샘플링이라고도 부릅니다. 이 시스템은 공정 샘플 분석을 위해 실험실로 보내기 전 적합한 용기에 저장하는 역할을 합니다. 실험실 분석의 대표성은 샘플의 대표성에 좌우되기 때문에, 샘플을 원활히 저장할 수 있는 그랩 샘플링 시스템을 잘 선택해야만 합니다. 산업용 그랩 샘플링 시스템은 일반적으로 실린더 혹은 병에 샘플을 저장하며, 제품이 특정 품질과 배출 기준에 부합하는지 공정 조건을 검사합니다.
그랩 샘플링을 성공적으로 시행하려면 공정에 적합한 시스템을 선택해야 하고, 안전하게 작업하며 올바른 절차를 준수하고 따르는 기술자 또한 필요합니다. 이때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
그랩 샘플링 시스템 선택. 시장에는 다양한 그램 샘플링 시스템의 종류와 구성이 존재합니다. 이 중에 어느 제품을 선택해야 할까요? 귀하의 애플리케이션에 부합하는 제품을 선택해야 합니다. 선택 기준은 다음과 같습니다.
- 압력. 실린더 혹은 병에 샘플을 저장할 때, 시스템의 최대 정격 압력을 초과해서는 안 됩니다.
- 온도 실린더와 병 시스템에는 최대 유체 사용 온도가 있으며, 때에 따라 최소 유체 사용 온도도 존재합니다.
- 유해 물질. 선택한 그랩 샘플링 시스템은 공정 유체로부터 반드시 작업자와 주변 환경을 보호해야 합니다. 일부 화학 물질은 엄격하게 누설이나 화학적 보호가 필요합니다.
- 구성부품의 재질. Closed loop 시스템에 사용되는 재질은 공정 유체에 사용할 수 있어야 합니다. 공급업체가 고품질의 재질을 사용하는지 확인하여 샘플 정확도가 손상되지 않도록 유의하십시오.
- 표면 처리. 특정 표면 처리는 샘플 유체가 금속 표면에 흡수 및 흡착되는 것을 감소시켜서, 해당 샘플의 대표성을 높일 수 있습니다.
- 퍼지(Purge). 어떤 화학물질은 시스템에서 제거되지 않으면 잔류물이 남거나 라인을 오염시킵니다. 퍼지 옵션은 퍼지 유체를 넣어 샘플 라인에서 잔류 오염물질을 제거하는 방식입니다.
운송에 적합한 용기 선택. 샘플은 공정 스트림에서 실험실로 운송할 때까지 채취된 상태 그대로 보존해야 하지만, 샘플의 안정성에 영향을 줄 수 있는 다양한 요인이 존재합니다. 예컨대, 어떤 화학물질은 압력 조건이 유지되지 않으면 증발하거나 분별이 일어납니다. 하지만 매우 안정적인 샘플이라도 개방된 용기에 담겨 있으면 오염이 발생하기 쉽습니다.
따라서 샘플에 적합한 유형의 용기를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 애플리케이션에 따른 안정적인 용기의 선택 기준은 다음과 같습니다.
- 병. 병은 샘플 저장이 간편하고, 압력을 함유하지 않은 액체(non-pressure-containing liquid) 샘플을 운송할 수 있어야 합니다. 또한 값이 저렴하여 필요 시 쉽게 교체할 수 있어야 합니다. 자동 밀봉 격막(septum) 캡을 제공하는 브랜드도 있으며, 이는 유출이나 증발 위험 없이 샘플을 채취 및 운송하게 해줍니다. 또한 경사진(tapered) 병 보호대는 적절한 격막과 니들 정렬(needle alignment)을 확보하여 갑작스러운 유출이나 니들 손상을 예방합니다.
- 실린더. 실린더는 압축된 가스나 액체 샘플을 채취할 때 사용해야 하며, 증발 혹은 화학적 분별을 방지하여 샘플을 온전히 보호할 수 있어야 합니다. 샘플 실린더 용기는 벽 두께와 크기, 용량이 균일한 튜빙으로 제작됩니다. 매끄러운 내부 통로가 갇힌 유체를 제거하고 실험실에서 세척을 용이하게 하며, 현장에서 재사용이 가능하여 비용을 절감할 수 있습니다.
산업이나 애플리케이션에 상관없이 올바른 그랩 샘플링 시스템을 선택하고 올바른 샘플 저장 절차를 따르면, 샘플의 정확도를 확보할 수 있고 완제품의 품질을 확보할 수 있습니다.
더 자세히 알고 싶으십니까? 올바른 그랩 샘플링 시스템을 선택할 수 있도록 스웨즈락이 돕겠습니다.
관련 기사
그랩 샘플링(Grab sampling)에서 흔히 발견할 수 있는 문제를 해결하는 방법
플랜트를 안정적으로 운영하기 위해 공통적으로 필요한 유체 시스템 제작을 전문가에게 의뢰해서 효율을 극대화하십시오.