Как устранить распространенные неполадки с регуляторами давления
Как устранить распространенные неполадки с регуляторами
Для надлежащей работы промышленных жидкостных и газовых систем необходимы соответствующие параметры температуры среды, расхода и давления. Многие ключевые компоненты, в том числе регуляторы давления (или редукционные клапаны), имеют важное значение для поддержания необходимых технологических условий.
Так что же происходит при отказе или сбое регулятора давления?
Регуляторы давления предназначены для регулирования давления в системе с учетом изменений в системных параметрах. На выходе, скорее всего, будет наблюдаться падение или повышение давления, и в обоих случаях это может нарушить качество и безопасность вашего техпроцесса. Выявление причины неожиданных перепадов давления поможет устранить проблему прежде чем она приобретет большие масштабы.
На колебания давления в промышленной жидкостной или газовой системе может влиять множество факторов, однако есть несколько распространенных проблем, которые можно выявить и устранить. В этом блоге мы ознакомим вас с простым трехэтапным процессом, который можно использовать для устранения неполадок с регуляторами и уменьшения вероятности их отказа.
Этап 1. Выясните требования вашего техпроцесса и подходящий для вас тип регулятора.
Первый этап устранения неполадок — изучить требования вашего техпроцесса, в том числе расход, давление и температуру в системе и ее чувствительность. Все это нужно, чтобы выяснить, установлен ли у вас подходящий тип регулятора . Проще говоря, если нужно отрегулировать давление от источника, прежде чем рабочая среда достигнет основной системы, вам потребуется редуктор давления. Если же вам нужно отрегулировать давление перед регулятором, вам потребуется регулятор обратного давления.
Применение неподходящего типа регулятора — распространенная ошибка, которая может нарушить ваш техпроцесс. Если вы не уверены, обратитесь к поставщику регуляторов, чтобы определить подходящий тип регулятора для вашего техпроцесса. Если вы выяснили, что у вас установлен подходящий тип регулятора, переходите к этапу 2.
Этап 2. Определите характер неполадки.
На этом этапе необходимо определить характер неполадки. Давление поднимается выше установленного перед регулятором? Или падает ниже установленного за регулятором?
Давление падает ниже целевого?
Давление поднимается выше целевого?
Если давление поднимается выше установленного, то это, скорее всего, вызвано одной из двух причин. Первая причина — это явление, называемое пропусканием, которое может возникать сразу после первого ввода регулятора в эксплуатацию при попадании в систему обрезков после монтажа. Загрязнение приводит к формированию узкого зазора между седлом и золотником регулятора, в результате чего системная среда может случайно протекать через седло, что приводит к нежелательному повышению давления за регулятором. Пропускание может быть проблематичным и опасным, если компоненты за регулятором не предназначены для работы под давлением системной среды, протекающей через седло. К счастью, внимательный монтаж, фильтрация на входе и приобретение комплекта запчастей с новыми регуляторами помогут избежать этой проблемы.
Вторая возможная причина нежелательного повышения давления — эффект нагнетаемого давления (SPE), при котором изменение давления на выходе возникает из-за изменения давления на входе (или нагнетаемого давления). При падении давления на входе давление на выходе может повыситься до нежелательных значений. Если вы определили, что эффект нагнетаемого давления влияет на установленное давление, переходите к этапу 3.
Если давление падает ниже установленного, самая распространенная причина — недостаточный размер регулятора для поддержания требуемого расхода в вашей системе. Например, если установленное давление регулятора составляет 70 фунтов на кв. дюйм, а расход повышается без надлежащей замены регулятора, то, скорее всего, давление снизится ниже целевого значения. Подобное снижение давления также называется падением. Наш калькулятор для расчета параметров расхода регулятора поможет вам определить, подходит ли размер регулятора для вашей системы. Если вы определили, что именно недостаточный размер является причиной неполадок, переходите к этапу 3.
Если эти распространенные проблемы не являются причиной неполадок с регулятором, возможно, неполадки связаны с более сложными проблемами. Если поставщик регулятора разбирается в дополнительных сферах применения жидкостных и газовых систем, то он может помочь вам провести более тщательную экспертизу для выявления каких-либо проблем.
Этап 3. Рассмотрите альтернативные варианты регуляторов.
В случае с эффектом нагнетаемого давления некоторые варианты регуляторов устраняют последствия этого явления более эффективно, чем другие. Например, регулятор с уравновешенным золотником поможет свести к минимуму площадь возможного воздействия давления на входе. Кроме того, двухэтапная схема понижения давления поможет свести к минимуму эффект нагнетаемого давления в большинстве систем. Для этого нужно установить два одноступенчатых регулятора последовательно или объединить их в один узел.
Если вы определили, что причиной неполадок является недостаточный размер регулятора, то выбор регулятора с повышенным коэффициентом расхода поможет снизить вероятность нежелательного падения давления на выходе. Поставщик поможет вам подобрать подходящий размер регулятора для вашей системы. Еще одно возможное решение — перейти с подпружиненного регулятора на куполовидный. Куполовидные регуляторы более устойчивы к изменениям расхода и могут лучше поддерживать установленное давление в системах с многочисленными колебаниями расхода.
Вышеуказанные проблемы — лишь некоторые из самых распространенных причин неэффективной работы регулятора. Но на работу регулятора могут негативно влиять и другие факторы, характерные только для вашей системы. Поставщик регуляторов поможет вам подобрать подходящий регулятор для вашей системы. Если вы хотите обсудить установку новых регуляторов давления или проблемы с имеющимися регуляторами, наши специалисты помогут вам обеспечить оптимальную работу регуляторов, а также жидкостных и газовых систем.
Статьи по Теме
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления
Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривые расхода регуляторов с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов, описанных Джоном Кестнером (Jon Kestner).
Конфигурация регулятора обратного давления: советы для инженеров-проектировщиков пробоотборных систем
Регуляторы обратного давления могут эффективно контролировать входное давление в технологической линии пробоотборной системы при условии их надлежащей настройки. Узнайте, как правильно спроектировать и изготовить технологическую линию с регулятором обратного давления.
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в редукторе
Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе редуктора. Узнайте, как минимизировать это явление в редукторах давления благодаря рекомендациям от Swagelok.